Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 셀룰러 기지국 솔루션은 개발을 통해 5G NR, LTE 및 ORAN gNB 성능을 검증합니다. Sub-6 GHz(FR1), mmWave(FR2) 및 비지상 네트워크 전반에 걸쳐 페이딩, 빔포밍 및 부하 테스트를 통해 현실적인 무선 환경을 에뮬레이션합니다. 확장 가능한 RF 채널, 넓은 대역폭 및 실시간 페이딩을 갖춘 고성능 트랜시버를 제공합니다. 소프트웨어는 자동화된 KPI 테스트, MIMO/Massive MIMO 채널 모델링 및 OTA 검증을 가능하게 합니다. 실험실 및 생산 환경을 위해 솔루션은 원격 헤드, 클라우드 제어 및 표준 준수 자동화(개방형 API)를 지원합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
능동형 안테나 시스템의 풀 스택 OTA 테스트를 통해 빔 관리, 추적 및 프리코딩 알고리즘을 검증합니다.
최대 64x64 구성의 향상된 페이딩 프로파일을 사용하여 동적 MIMO 및 Massive MIMO 채널 조건을 시뮬레이션합니다.
적합성 및 성능 특성화를 위해 교정된 설정을 사용하여 밀리미터파 대역에서 OTA 테스트를 수행합니다.
통신사 보정 채널 모델을 사용하여 실제 배포 시나리오에서 성능을 평가하기 위한 네트워크 조건을 시뮬레이션합니다.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Design validation, Manufacture test
Test domain
RF, Performance, Non-signaling PXIe performance
Technology
5G NR, NTN
S9110A
S9110A는 비시그널링 측정을 위한 다중 대역 트랜시버 시스템입니다. 다수의 키사이트 원격 무선 헤드(RRH)를 지원할 수 있는 S9110A 시스템과 M1749B RRH는 22.7GHz 대역에서 100MHz 대역폭을 지원합니다. GHz ~ 49.2 GHz의 5GNR 측정과 sub-6 GHz FR1 기능을 지원합니다.
하나 이상의 트랜시버를 갖는 키사이트 S9101A 5G 다중 대역 벡터 트랜시버는 FR1(380 MHz ~ 6 GHz)에 사용할 수 있고, 하나 이상의 mmWave 트랜시버를 FR2(22.7 ~ 49.2 GHz)에 사용할 수 있습니다.
S9160A
S9160A 5G Massive MIMO RF 빔포밍 테스트 가속기 솔루션은 Open RAN 무선 장치(O-RU) 및 완벽한 기지국 RF MIMO와 Massive MIMO RF 빔포밍 테스트를 위한 것입니다.
키사이트는 Open RAN 무선 장치(O-RU) 및 완벽한 기지국 RF MIMO와 Massive MIMO RF 빔포밍 테스트를 위한 S9160A Massive MIMO 및 MIMO RF 빔포밍 테스트 가속기 솔루션을 제공합니다.
4TR에서 64TR Massive MIMO 및 MIMO 즉각적인 멀티포트 RF MIMO 빔포밍 측정 또는 순차적인 Massive MIMO RF 안테나 포트 빔포밍 측정을 수행합니다.
이 솔루션은 다음을 포함하도록 확장 가능합니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
셀룰러 기지국 성능 테스트는 5G gNB(차세대 Node B)가 실제 무선 환경에서 얼마나 잘 작동하는지 평가합니다. 이러한 유형의 테스트는 기지국이 다음을 보장하므로 중요합니다.
페이딩, 이동성 및 간섭을 포함한 현실적인 RF 시나리오를 처리합니다.
처리량, 지연 시간 및 빔포밍 정확도와 같은 예상되는 5G KPI를 제공합니다.
3GPP 표준을 준수하여 상호 운용성 및 규제 승인을 보장합니다.
상용 네트워크에 출시하기 전에 문제를 식별하여 배포할 준비가 되어 있습니다.
5G 네트워크는 대규모 MIMO, mmWave 및 동적 스펙트럼 사용에 의존하므로 기지국 테스트는 실제 배포의 복잡성을 재현해야 합니다. 여기에는 RF 문제뿐만 아니라 여러 주파수 대역 및 무선 구성에 걸친 제어 신호, 타이밍 및 사용자 이동성도 포함됩니다.
매시브 MIMO 빔포밍 테스트는 대규모 안테나 어레이를 통해 5G 기지국이 무선 주파수(RF) 에너지를 정밀하게 제어하고 조향하는 능력을 검증하는 과정입니다. 이 테스트는 기지국이 필요한 곳에 정확하게 신호를 전송하여 여러 동시 연결을 효율적으로 관리할 수 있도록 보장합니다.
그 중요성은 무엇일까요?
커버리지 최적화: 특정 사용자 또는 디바이스에 RF 에너지를 집중함으로써 빔포밍은 도시 지역이나 실내와 같은 까다로운 환경에서도 신호 강도와 품질을 향상시킵니다.
사용자 용량 증가: Massive MIMO는 기지국이 공간 다중화를 사용하여 여러 사용자를 동시에 서비스할 수 있도록 하여 간섭을 줄이고 네트워크 처리량을 향상시킵니다.
스펙트럼 효율성 향상: 효율적인 빔포밍은 제한된 스펙트럼 자원 내에서 데이터 전송을 극대화하며, 이는 고밀도 5G 구축에서 중요한 요소입니다.
동적 환경에 적응: 테스트를 통해 사용자가 이동하거나 환경 조건이 변경될 때 시스템이 빔 패턴을 실시간으로 조정하는 능력이 확인됩니다.
고급 5G 기능 지원: Massive MIMO 및 빔포밍은 5G 네트워크에서 높은 데이터 전송률, 낮은 지연 시간 및 향상된 신뢰성을 가능하게 하는 기반 기술입니다.
실시간 페이딩 에뮬레이션은 5G 기지국이 실제 환경에서 마주하게 될 동적이고 복잡한 무선 채널 조건을 재현하는 강력한 테스트 기술입니다. 여기에는 다음과 같은 효과가 포함됩니다.
사용자 또는 물체 이동으로 인한 도플러 편이.
다중 경로 전파, 신호가 표면에서 반사되어 여러 개의 중첩된 경로를 생성하는 현상입니다.
신호 페이딩: 장애물 및 환경 변화로 인한 신호 페이딩.
사용자 이동 시나리오, 다양한 속도와 방향으로 움직이는 사용자를 시뮬레이션합니다.
이것이 기지국 테스트에 왜 중요한가요?
실제 환경에서의 성능 검증: 끊임없이 변화하는 무선 환경에도 불구하고 기지국이 안정적인 연결을 유지할 수 있도록 보장합니다.
적응형 알고리즘 테스트: 빔포밍, 핸드오버 및 전력 제어가 페이딩 및 이동성에 적절하게 반응하는지 확인합니다.
비용이 많이 드는 현장 시험 감소: 엔지니어는 랩에서 다양한 시나리오를 에뮬레이션하여 개발 속도를 높이고 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
네트워크 복원력 최적화: 기지국이 신호 변동을 처리하도록 조정하여 밀집된 모바일 환경에서 사용자 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.
키사이트 실시간 페이딩 에뮬레이터는 매우 정확하고 반복 가능한 시뮬레이션을 제공하여 엔지니어가 배포 전에 기지국을 포괄적으로 스트레스 테스트할 수 있도록 합니다.
FR2 주파수 대역(일반적으로 24GHz 이상)에서 작동하는 5G 기지국을 평가하는 데 사용되는 중요한 방법은 밀리미터파 무선(OTA) 테스트입니다. 밀리미터파 신호의 특성상 기존의 케이블 연결이 비실용적이거나 불가능하기 때문입니다.
mmWave OTA 테스트가 필요한 이유는 무엇입니까?
실제 성능 검증: 밀리미터파 신호는 파장이 매우 짧고 차단 및 반사에 매우 취약하므로, OTA 테스트는 신호가 자유 공간에서 전파되는 방식을 재현합니다.
빔 스티어링 및 대규모 MIMO 평가: OTA 테스트는 기지국이 빔을 정확하게 지향하고 형성하여 사용자와의 강력한 연결을 유지할 수 있도록 보장합니다.
규제 준수 보장: OTA 테스트는 실제 방사 환경에서 장치가 방출, 전력 및 기타 규제 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
케이블 손실 및 안테나 효과 보상: 밀리미터파 주파수에서는 케이블과 커넥터가 상당한 손실을 발생시키므로, 케이블 테스트는 시스템 레벨 성능에 대해 신뢰할 수 없습니다.
복잡한 시나리오 테스트: OTA 테스트를 통해 실제 배포 상황을 모방한 다양한 각도, 거리 및 환경 조건에서 평가할 수 있습니다.
키사이트 mmWave OTA 테스트 솔루션은 5G FR2 기지국이 성능 및 규정 준수 요구 사항을 충족하도록 정밀하고 반복 가능한 측정 기능을 제공합니다.
기지국 성능 테스트와 사용자 장비(UE) 또는 O-RAN 테스트는 5G 네트워크의 서로 다른 계층과 측면을 대상으로 하므로, 고유한 접근 방식과 도구가 필요합니다.
주요 차이점:
기지국 테스트:
RF 출력 품질에 중점을 두어 송신기가 전력, 스펙트럼 마스크 및 변조 정확도 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
오류 벡터 크기(EVM), 신호 품질 및 대규모 MIMO 안테나 동작과 같은 물리 계층 성능을 평가합니다.
빔포밍 및 동적 적응을 포함하여 기지국이 높은 부하와 여러 동시 사용자를 처리하는 방식을 테스트합니다.
실제 RF 및 안테나 성능을 검증하기 위해 OTA(Over-the-Air) 및 채널 에뮬레이션을 포함합니다.
UE 테스트:
신호, 핸드오버 및 데이터 처리량을 포함한 프로토콜 계층 기능에 중점을 둡니다.
타이밍, 이동성 및 다양한 기지국과의 상호 운용성을 검증합니다.
전력 소비, 배터리 수명 및 디바이스별 RF 특성에 중점을 둡니다.
O-RAN 테스트:
개방형 인터페이스 표준, 네트워크 조정, 그리고 분산된 RAN 구성 요소 간의 상호 운용성에 중점을 둡니다.
프로토콜 적합성, 타이밍 동기화, 그리고 프론트홀/백홀 통신을 테스트합니다.
광범위한 소프트웨어 기반 에뮬레이션 및 네트워크 오케스트레이션 도구가 필요합니다.
각 테스트 도메인마다 서로 다른 기술적 과제를 다루기 때문에 정확한 검증을 위해서는 전문화된 도구와 테스트 설정이 필요합니다.
캐리어 등급 5G 기지국 테스트 솔루션은 기지국이 실제 상용 네트워크에서 예상대로 작동하도록 최고 수준의 정확성, 신뢰성 및 현실성을 제공합니다.
캐리어 등급 테스트 솔루션의 주요 속성:
현실적인 채널 모델: 전 세계 실제 배포 환경을 반영하는 검증되고 표준화된 무선 채널 모델(다중 경로, 페이딩, 도플러 효과 포함)을 사용합니다.
KPI 벤치마킹: 선도적인 모바일 네트워크 사업자가 정의한 벤치마크를 기준으로 처리량, 지연 시간, 신뢰성 및 스펙트럼 효율성과 같은 주요 성능 지표(KPI)를 측정합니다.
모빌리티 프로파일: 보행자, 차량 및 고속 시나리오를 포함한 실제 사용자 및 디바이스 이동 패턴을 시뮬레이션하여 핸드오버 및 빔포밍 성능을 검증합니다.
재현성 및 반복성: 실험실 간 및 시간 경과에 따른 일관되고 비교 가능한 결과를 보장하기 위해 고도로 반복 가능한 테스트 시나리오를 제공합니다.
규정 준수 및 상호 운용성: 테스트 중인 장치가 산업 표준, 규제 요구 사항을 충족하고 다중 공급업체 생태계 내에서 원활하게 작동하도록 보장합니다.
확장성 및 유연성: 복잡한 다중 안테나 구성, 매시브 MIMO 및 고급 5G 기능을 지원하여 광범위한 배포 사례를 포괄합니다.
캐리어 등급 테스트는 실험실 검증과 실제 작동 간의 격차를 해소하여 비용이 많이 드는 현장 오류를 최소화하고 기지국의 출시 시간을 단축합니다. 캐리어 등급 5G 테스트 솔루션은 이러한 모든 요소를 통합하여 이동통신 사업자와 장비 제조업체에 실제 네트워크 조건을 면밀히 반영하는 신뢰할 수 있는 테스트 결과를 제공해야 합니다.
올바른 5G 기지국 테스트 설정을 선택하는 것은 테스트 목표, 기술 요구 사항 및 프로젝트 단계에 대한 명확한 이해에 달려 있습니다. 접근 방식은 다음과 같습니다.
1. 테스트 목표 정의:
빔포밍 정확도, 실시간 페이딩 에뮬레이션, 처리량 성능 또는 프로토콜 컴플라이언스에 중점을 두고 계십니까?
목표가 다르면 필요한 테스트 기능과 장비도 달라집니다.
2. 주파수 대역 고려:
전파 특성 및 안테나 설계로 인해 FR1(Sub-6GHz) 테스트는 FR2(mmWave)와 다른 하드웨어 및 채널 에뮬레이션 요구 사항을 수반합니다.
테스트 시스템이 필요한 주파수 범위를 지원하도록 보장합니다.
3. 채널 및 대역폭 요구 사항 평가:
귀사의 기지국에는 몇 개의 안테나 채널과 RF 체인이 있습니까?
어떤 대역폭을 지원해야 합니까(예: 100MHz, 400MHz 이상)?
정확한 결과를 제공하려면 테스트 장비가 이러한 사양을 충족하거나 능가해야 합니다.
4. 무선(OTA) 테스트 vs. 케이블 테스트:
OTA 테스트는 케이블 사용이 비실용적인 안테나 성능, 빔포밍 및 밀리미터파 시나리오를 검증하는 데 필수적입니다.
케이블 테스트는 신호 품질 및 물리 계층 파라미터의 초기 랩 검증에 충분할 수 있습니다.
5. 개발 단계에 맞게 조정:
R&D 단계: 새로운 기능을 실험하고 개발하기 위해 유연하고 모듈형 테스트 설정이 필요할 수 있습니다.
검증 단계: 표준에 대한 규정 준수 및 성능을 확인하기 위해 높은 반복성과 정확한 에뮬레이션이 요구됩니다.
통합 및 생산: 제조 테스트를 위한 속도, 자동화 및 확장성에 중점을 둡니다.
6. 추가 고려 사항:
대규모 MIMO 및 다중 사용자 시나리오 지원.
실제와 같은 이동성 및 페이딩 조건을 에뮬레이션하는 기능.
표준이 발전함에 따라 향후 업그레이드를 위한 확장성.