Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
서브시스템부터 엔드투엔드 레벨까지 RAN 및 코어를 검증합니다.
랩 검증부터 현장 배포 신뢰성까지.
랩에서 실제 이동성 및 RF 조건을 에뮬레이션합니다.
현장 측정부터 심층적인 네트워크 인사이트 및 최적화까지
키사이트 셀룰러 기지국 성능 테스트 솔루션은 전체 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 5G NR, LTE 및 ORAN gNB 성능을 검증하기 위한 유연한 소프트웨어 기반 플랫폼을 제공합니다. 이 시스템은 sub-6 GHz(FR1), 밀리미터파(mmWave)(FR2) 및 비지상 네트워크(NTN) 전반에 걸쳐 페이딩, 빔포밍 및 부하 테스트를 지원하여 실제와 같은 무선 환경을 에뮬레이션합니다. 이 포트폴리오에는 확장 가능한 RF 채널 수, 넓은 대역폭 지원 및 실시간 페이딩 기능을 갖춘 고성능 트랜시버가 포함됩니다. 통합 소프트웨어 툴셋은 자동화된 KPI 테스트, MIMO(다중 입력/다중 출력) 및 Massive MIMO 채널 모델링, OTA(Over-the-Air) 검증을 가능하게 합니다. 실험실 및 생산 환경을 위해 설계된 이 솔루션은 원격 헤드 구성, 클라우드 기반 제어 및 개방형 API를 통한 표준 준수 테스트 자동화를 지원합니다. 지금 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 셀룰러 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션 툴셋을 통해 엔지니어는 실제 RF 전파 및 이동성 시나리오를 실험실 수준의 반복성으로 에뮬레이션하여 기지국을 테스트할 수 있습니다. 실제 드라이브 테스트 데이터에서 파생된 채널 모델을 사용하여 툴셋은 지리적 및 환경적 조건을 재현하여 기지국 성능을 평가합니다. FR1 및 FR2를 지원하고, 네트워크 에뮬레이터 및 채널 에뮬레이터와 통합되며, 다양한 이동성 프로파일에서 빔 관리, 핸드오버 및 처리량 검증을 가능하게 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 지금 키사이트 셀룰러 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션 툴셋에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 RF 네트워크 드라이브 테스트 솔루션을 통해 실제 조건에서 무선 네트워크 성능을 측정, 분석 및 최적화할 수 있습니다. 자율 모니터링, 핸드형 테스트, 네트워크 벤치마킹, 후처리 솔루션, 5G NR(New Radio) 드라이브 테스트, 원격 제어 및 관리 솔루션 중에서 테스트 요구 사항에 맞는 것을 선택하십시오. 포괄적인 RF 네트워크 드라이브 테스트 포트폴리오를 살펴보고 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 셀룰러 기지국 성능 테스트 솔루션은 전체 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 5G NR, LTE 및 ORAN gNB 성능을 검증하기 위한 유연한 소프트웨어 기반 플랫폼을 제공합니다. 이 시스템은 sub-6 GHz(FR1), 밀리미터파(mmWave)(FR2) 및 비지상 네트워크(NTN) 전반에 걸쳐 페이딩, 빔포밍 및 부하 테스트를 지원하여 실제와 같은 무선 환경을 에뮬레이션합니다. 이 포트폴리오에는 확장 가능한 RF 채널 수, 넓은 대역폭 지원 및 실시간 페이딩 기능을 갖춘 고성능 트랜시버가 포함됩니다. 통합 소프트웨어 툴셋은 자동화된 KPI 테스트, MIMO(다중 입력/다중 출력) 및 Massive MIMO 채널 모델링, OTA(Over-the-Air) 검증을 가능하게 합니다. 실험실 및 생산 환경을 위해 설계된 이 솔루션은 원격 헤드 구성, 클라우드 기반 제어 및 개방형 API를 통한 표준 준수 테스트 자동화를 지원합니다. 지금 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 셀룰러 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션 툴셋을 통해 엔지니어는 실제 RF 전파 및 이동성 시나리오를 실험실 수준의 반복성으로 에뮬레이션하여 기지국을 테스트할 수 있습니다. 실제 드라이브 테스트 데이터에서 파생된 채널 모델을 사용하여 툴셋은 지리적 및 환경적 조건을 재현하여 기지국 성능을 평가합니다. FR1 및 FR2를 지원하고, 네트워크 에뮬레이터 및 채널 에뮬레이터와 통합되며, 다양한 이동성 프로파일에서 빔 관리, 핸드오버 및 처리량 검증을 가능하게 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 지금 키사이트 셀룰러 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션 툴셋에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 RF 네트워크 드라이브 테스트 솔루션을 통해 실제 조건에서 무선 네트워크 성능을 측정, 분석 및 최적화할 수 있습니다. 자율 모니터링, 핸드형 테스트, 네트워크 벤치마킹, 후처리 솔루션, 5G NR(New Radio) 드라이브 테스트, 원격 제어 및 관리 솔루션 중에서 테스트 요구 사항에 맞는 것을 선택하십시오. 포괄적인 RF 네트워크 드라이브 테스트 포트폴리오를 살펴보고 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
이 비디오에서는 강력한 설계, 에뮬레이션 및 테스트 도구 생태계를 통해 Open RAN 혁신이 어떻게 빠르게 진행되고 있는지 알아볼 수 있습니다. 이 솔루션이 엔지니어가 실험실 프로토타입과 실제 배포 간의 격차를 해소하고, 다중 공급업체 환경 전반에서 통합 및 상호 운용성 테스트를 가속화하며, Open RAN 구성 요소가 첫날부터 성능, 안정성 및 배포 준비를 충족하도록 보장하는 방법을 배우게 될 것입니다.
무선
실제 시나리오 전반에서 RF, 기저대역 및 프로토콜 검증을 위한 통합된 툴을 사용하여 종단 간 MIMO 테스트의 모범 사례를 살펴보십시오.
무선
실제 채널 조건과 위성 링크 에뮬레이션을 사용하여 비지상 네트워크(NTN) 기지국을 검증하는 방법을 알아보십시오.
무선
모든 안테나 포트에서 위상 및 시간 일관성 RF 신호를 동시에 측정하는 방법을 알아보십시오. 이는 성능 검증의 중요한 단계입니다.
5G
확장 가능한 채널 에뮬레이션과 OTA(Over-the-Air) 테스트 설정을 사용하여 동적 RF 페이딩 조건에서 매시브 MIMO 성능을 검증하는 방법을 알아보십시오.
5G
안테나 어레이 측정, RF 에뮬레이션, 빔포밍 적용 및 주요 KPI 평가를 통해 5G 매시브 MIMO 시스템을 설정하고 최적화하는 방법을 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
매시브 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 시스템 테스트는 많은 수의 안테나와 복잡한 빔포밍 기능으로 인해 고유한 과제를 제시합니다. 효과적인 테스트를 위해서는 실제 시나리오를 정확하게 에뮬레이션하고 성능을 특성화할 수 있는 솔루션이 필요합니다.
PROPSIM 매시브 MIMO 테스트 솔루션은 다음 사항에 대한 효율적인 테스트 및 분석을 가능하게 합니다.
5G 네트워크는 기존 RAN(무선 액세스 네트워크) 요소와 새로운 Open RAN(O-RAN) 배포를 모두 포함하는 진화하는 아키텍처를 기반으로 구축됩니다. 다양한 커버리지와 용량을 제공하기 위해 네트워크는 다양한 아키텍처와 무선 유형으로 구성됩니다.
5G 네트워크는 실제 네트워크 요소 및 조건을 재현하는 제어된 테스트 환경을 구축하여 에뮬레이션할 수 있습니다.
여기에는 다음과 같은 구성 요소의 상호 작용을 시뮬레이션하는 것이 포함됩니다.
이를 통해 엔지니어는 배포 전에 시스템 성능을 검증하고, 문제를 해결하며, 상호 운용성을 평가할 수 있습니다.
네트워크 에뮬레이션을 통해 높은 부하, 간섭 또는 빠른 핸드오버와 같이 극단적이거나 재현하기 어려운 조건을 테스트할 수 있으므로, 기지국과 장치가 다양한 상황에서 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
주요 성능 지표(KPI)는 5G 기지국(gNB)의 효율성, 품질 및 신뢰성을 평가하는 데 사용되는 중요한 측정 항목입니다. 이러한 KPI를 모니터링하면 최적의 네트워크 성능과 사용자 경험을 보장하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 KPI는 다음과 같습니다.
Over-the-Air(OTA) 테스트는 5G 밀리미터파(mmWave) 기지국(gNB)에 절대적으로 필수적입니다. 이는 이러한 고주파 신호의 고유한 특성과 사용되는 안테나 기술 때문입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
고주파 및 경로 손실: 밀리미터파(예: 24 GHz 이상) 신호는 케이블을 통해 전송될 때 상당한 신호 손실을 겪습니다. 이로 인해 (장비가 케이블로 직접 연결되는) 기존의 "전도" 테스트는 비실용적이고 부정확해집니다.
통합 안테나 및 빔포밍: mmWave gNB는 신호 방향 지정을 위해 고급 빔포밍을 사용하는 고도로 통합된 능동형 안테나 어레이를 특징으로 하는 경우가 많습니다. 이러한 안테나는 케이블 기반 테스트를 위해 쉽게 분리할 수 없습니다. OTA 테스트를 통해 빔포밍 기능을 포함한 전체 안테나 시스템을 완전한 단위로 테스트할 수 있습니다.
실제 환경: 무반향 챔버에서의 OTA 테스트는 실제와 유사한 무선 환경을 시뮬레이션하여 gNB의 실제 방사 성능을 포착하며, 이는 실제 배포에 매우 중요합니다.
키사이트는 OTA 챔버에 직접 배치하여 케이블 손실을 최소화하고 EVM 및 ACLR과 같은 주요 측정 항목의 측정 정확도를 향상시키는 원격 무선 헤드(RRH)를 포함한 전문 OTA 테스트 솔루션을 제공합니다.
RF 네트워크 드라이브 테스트는 이동성, 페이딩, 간섭, 핸드오버 및 지리적 변화와 같은 실제 RF 조건을 사용하여 무선 장치 및 네트워크를 검증하는 방법입니다. 이는 정적이고 통제된 실험실 설정에서만 평가하는 것이 아니라 실제 또는 현실적으로 모델링된 환경에서 장치와 네트워크가 어떻게 작동하는지 평가합니다.
RF 네트워크 드라이브 테스트에서는 실제 네트워크 경로 또는 환경에서 성능을 평가하여 시간 및 위치에 따라 RF 조건이 어떻게 변하는지 파악합니다. 이를 통해 엔지니어는 실제 작동 조건에서 처리량, 지연 시간, 핸드오버 성공률, RF 품질 및 사용자 경험과 같은 주요 성능 지표(KPI)를 측정할 수 있습니다.
RF 네트워크 테스트 드라이브 테스트는 다음을 통해 수행할 수 있습니다.
이 접근 방식은 일반적으로 다음을 위해 사용됩니다.
무선 기술이 발전함에 따라(특히 5G 및 그 이후) RF 네트워크 성능 테스트는 실험실 검증이 실제 네트워크 동작과 일치하도록 보장함으로써 UE, RAN 및 코어 에뮬레이션을 보완하는 데 중요한 역할을 합니다.
반복 가능하고 통제된 환경에서 네트워크 또는 장치 성능을 검증, 디버깅 및 최적화하기 위해 실험실에서 실제 이동성 및 RF 조건을 재현해야 할 때 셀룰러 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션을 사용해야 합니다. 이는 현장 테스트의 비용과 가변성 없이 동일한 시나리오에서 핸드오버, 빔 관리, 처리량 및 사용자 경험을 평가해야 하는 개발 및 사전 배포 워크플로에 가장 적합합니다. 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션은 또한 현장에서 캡처된 데이터를 재생하여 실험실에서 근본 원인 분석 및 회귀 테스트를 가속화할 수 있습니다.
실제 상용 네트워크에서 실제 성능을 측정해야 할 때 RF 네트워크 드라이브 테스트 솔루션을 사용해야 합니다. 이 솔루션은 현장 기반 테스트를 위해 설계되었으며, 운영자 및 최적화 팀이 배포, 승인, 벤치마킹 및 지속적인 최적화 중에 실제 사용자 경험, 커버리지, 이동성 및 네트워크 KPI를 평가할 수 있도록 합니다. 실제 환경에서 작동하므로 결과는 실제 네트워크 조건을 반영하지만 완전히 반복 가능하지는 않습니다.
실제로 이 두 가지는 상호 보완적입니다.
이 두 가지를 함께 사용하면 현장 인사이트와 실험실 검증을 연결하는 폐쇄 루프 워크플로가 생성되어 문제 해결 시간을 단축하고 배포 전후의 네트워크 성능을 향상시킵니다.