Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
서브시스템부터 엔드투엔드 레벨까지 RAN 및 코어를 검증합니다.
랩 검증부터 현장 배포 신뢰성까지.
키사이트 셀룰러 ORAN 에뮬레이터는 ORAN 에뮬레이터와 사용자 장비(UE) 에뮬레이터의 두 가지 범주로 나뉩니다. 이 에뮬레이터는 무선 장치(RU), 분산 장치(DU), 중앙 장치(CU) 및 셀룰러 코어를 포함한 분산 네트워크 요소 전반에 걸쳐 기능 및 성능 테스트를 제공합니다. 이 도구는 구성 가능한 트래픽 프로파일, 실시간 핵심 성과 지표(KPI) 모니터링 및 다중 공급업체 상호 운용성 테스트를 통해 ORAN 프론트홀(7-2x), 미드홀(F1) 및 백홀(N2/N3) 인터페이스 에뮬레이션을 지원합니다. 주요 기능으로는 ORAN 분할 아키텍처 지원, 시간 및 주파수 동기화 테스트, 로그 캡처 및 분석, 동적 시나리오 실행 등이 있습니다. 검증하려는 네트워크 요소와 에뮬레이션해야 하는 인터페이스를 기반으로 에뮬레이터를 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 셀룰러 기지국 성능 테스트 솔루션은 전체 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 5G NR, LTE 및 ORAN gNB 성능을 검증하기 위한 유연한 소프트웨어 기반 플랫폼을 제공합니다. 이 시스템은 sub-6 GHz(FR1), 밀리미터파(mmWave)(FR2) 및 비지상 네트워크(NTN) 전반에 걸쳐 페이딩, 빔포밍 및 부하 테스트를 지원하여 실제와 같은 무선 환경을 에뮬레이션합니다. 이 포트폴리오에는 확장 가능한 RF 채널 수, 넓은 대역폭 지원 및 실시간 페이딩 기능을 갖춘 고성능 트랜시버가 포함됩니다. 통합 소프트웨어 툴셋은 자동화된 KPI 테스트, MIMO(다중 입력/다중 출력) 및 Massive MIMO 채널 모델링, OTA(Over-the-Air) 검증을 가능하게 합니다. 실험실 및 생산 환경을 위해 설계된 이 솔루션은 원격 헤드 구성, 클라우드 기반 제어 및 개방형 API를 통한 표준 준수 테스트 자동화를 지원합니다. 지금 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 RF 네트워크 드라이브 테스트 솔루션을 통해 실제 조건에서 무선 네트워크 성능을 측정, 분석 및 최적화할 수 있습니다. 자율 모니터링, 핸드형 테스트, 네트워크 벤치마킹, 후처리 솔루션, 5G NR(New Radio) 드라이브 테스트, 원격 제어 및 관리 솔루션 중에서 테스트 요구 사항에 맞는 것을 선택하십시오. 포괄적인 RF 네트워크 드라이브 테스트 포트폴리오를 살펴보고 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 셀룰러 ORAN 에뮬레이터는 ORAN 에뮬레이터와 사용자 장비(UE) 에뮬레이터의 두 가지 범주로 나뉩니다. 이 에뮬레이터는 무선 장치(RU), 분산 장치(DU), 중앙 장치(CU) 및 셀룰러 코어를 포함한 분산 네트워크 요소 전반에 걸쳐 기능 및 성능 테스트를 제공합니다. 이 도구는 구성 가능한 트래픽 프로파일, 실시간 핵심 성과 지표(KPI) 모니터링 및 다중 공급업체 상호 운용성 테스트를 통해 ORAN 프론트홀(7-2x), 미드홀(F1) 및 백홀(N2/N3) 인터페이스 에뮬레이션을 지원합니다. 주요 기능으로는 ORAN 분할 아키텍처 지원, 시간 및 주파수 동기화 테스트, 로그 캡처 및 분석, 동적 시나리오 실행 등이 있습니다. 검증하려는 네트워크 요소와 에뮬레이션해야 하는 인터페이스를 기반으로 에뮬레이터를 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 셀룰러 기지국 성능 테스트 솔루션은 전체 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 5G NR, LTE 및 ORAN gNB 성능을 검증하기 위한 유연한 소프트웨어 기반 플랫폼을 제공합니다. 이 시스템은 sub-6 GHz(FR1), 밀리미터파(mmWave)(FR2) 및 비지상 네트워크(NTN) 전반에 걸쳐 페이딩, 빔포밍 및 부하 테스트를 지원하여 실제와 같은 무선 환경을 에뮬레이션합니다. 이 포트폴리오에는 확장 가능한 RF 채널 수, 넓은 대역폭 지원 및 실시간 페이딩 기능을 갖춘 고성능 트랜시버가 포함됩니다. 통합 소프트웨어 툴셋은 자동화된 KPI 테스트, MIMO(다중 입력/다중 출력) 및 Massive MIMO 채널 모델링, OTA(Over-the-Air) 검증을 가능하게 합니다. 실험실 및 생산 환경을 위해 설계된 이 솔루션은 원격 헤드 구성, 클라우드 기반 제어 및 개방형 API를 통한 표준 준수 테스트 자동화를 지원합니다. 지금 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 RF 네트워크 드라이브 테스트 솔루션을 통해 실제 조건에서 무선 네트워크 성능을 측정, 분석 및 최적화할 수 있습니다. 자율 모니터링, 핸드형 테스트, 네트워크 벤치마킹, 후처리 솔루션, 5G NR(New Radio) 드라이브 테스트, 원격 제어 및 관리 솔루션 중에서 테스트 요구 사항에 맞는 것을 선택하십시오. 포괄적인 RF 네트워크 드라이브 테스트 포트폴리오를 살펴보고 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
이 비디오에서는 강력한 설계, 에뮬레이션 및 테스트 도구 생태계를 통해 Open RAN 혁신이 어떻게 빠르게 진행되고 있는지 알아볼 수 있습니다. 이 솔루션이 엔지니어가 실험실 프로토타입과 실제 배포 간의 격차를 해소하고, 다중 공급업체 환경 전반에서 통합 및 상호 운용성 테스트를 가속화하며, Open RAN 구성 요소가 첫날부터 성능, 안정성 및 배포 준비를 충족하도록 보장하는 방법을 배우게 될 것입니다.
무선
실제 시나리오 전반에서 RF, 기저대역 및 프로토콜 검증을 위한 통합된 툴을 사용하여 종단 간 MIMO 테스트의 모범 사례를 살펴보십시오.
무선
실제 채널 조건과 위성 링크 에뮬레이션을 사용하여 비지상 네트워크(NTN) 기지국을 검증하는 방법을 알아보십시오.
무선
모든 안테나 포트에서 위상 및 시간 일관성 RF 신호를 동시에 측정하는 방법을 알아보십시오. 이는 성능 검증의 중요한 단계입니다.
5G
확장 가능한 채널 에뮬레이션과 OTA(Over-the-Air) 테스트 설정을 사용하여 동적 RF 페이딩 조건에서 매시브 MIMO 성능을 검증하는 방법을 알아보십시오.
5G
안테나 어레이 측정, RF 에뮬레이션, 빔포밍 적용 및 주요 KPI 평가를 통해 5G 매시브 MIMO 시스템을 설정하고 최적화하는 방법을 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
올바른 에뮬레이터를 선택하는 것은 검증해야 하는 네트워크 요소, 인터페이스 및 워크플로에 따라 달라집니다. UE 에뮬레이터는 지상 및 비지상 네트워크 전반에 걸쳐 종단 간 RAN 성능을 평가하는 데 도움이 되며, ORAN 에뮬레이터는 무선 장치(RU), 분산 장치(DU), 중앙 집중식 장치(CU) 및 셀룰러 코어와 같은 분리된 요소 전반에 걸쳐 기능 및 성능 테스트를 지원합니다. 코어 네트워크 검증을 위해 5G 코어 테스트 솔루션은 코어 네트워크 기능 및 클라우드 네이티브 네트워크 동작을 검증하는 데 도움이 됩니다.
서브시스템 테스트의 경우, ORAN 프론트홀 7-2x, 미드홀 F1 또는 백홀 N2/N3와 같이 테스트 중인 요소 또는 인터페이스와 일치하는 에뮬레이터를 선택하십시오. 종단 간 검증을 위해 UE, ORAN, RAN, 코어, 채널 에뮬레이션 및 RF 드라이브 테스트 워크플로를 결합하여 랩 검증과 배포 준비를 연결하십시오.
주요 고려 사항에는 테스트 중인 네트워크 요소, 지원되는 인터페이스, 에뮬레이션 규모, 트래픽 프로파일 구성, 실시간 KPI 모니터링, 동기화 테스트, 로그 캡처 및 분석, 동적 시나리오 실행, 다중 공급업체 상호 운용성 지원이 포함됩니다. Open RAN 워크플로의 경우, 프론트홀, 미드홀 및 백홀 전반에 걸친 인터페이스 커버리지가 특히 중요합니다.
기지국 및 gNB 성능 테스트의 경우, 5G NR, LTE, ORAN gNB, FR1, FR2/mmWave, NTN, 페이딩, 빔포밍, 부하 테스트, 확장 가능한 RF 채널 수, 넓은 대역폭 및 실시간 페이딩 지원을 고려하십시오. 통합 소프트웨어 툴셋은 또한 자동화된 KPI 테스트, MIMO 및 Massive MIMO 채널 모델링, OTA 검증, 클라우드 기반 제어 및 개방형 API를 통한 표준 준수 자동화를 지원할 수 있습니다.
UE, RAN 및 코어 에뮬레이션은 제어된 랩 환경에서 실제 네트워크 요소 및 인터페이스의 동작을 재현함으로써 함께 작동합니다. UE 에뮬레이션은 트래픽 및 이동성 동작을 생성할 수 있으며, ORAN 및 RAN 테스트 도구는 무선 액세스 성능 및 상호 운용성을 검증할 수 있고, 코어 테스트는 5G 코어 네트워크 기능을 검증할 수 있습니다.
Open RAN 환경에서 이 접근 방식은 엔지니어가 프론트홀, 미드홀 및 백홀 인터페이스를 포함하여 RU, DU, CU 및 코어 요소 전반에 걸친 상호 작용을 테스트하는 데 도움이 됩니다. 트래픽 프로파일, RF 조건, KPI 모니터링, 로그 분석, 동기화 테스트 및 동적 시나리오를 결합함으로써 팀은 통합 문제를 해결하고 라이브 네트워크 출시 전에 성능, 안정성 및 배포 준비를 개선할 수 있습니다.
UE, RAN 및 코어 에뮬레이터는 기능 테스트, 성능 테스트, 부하 테스트, 상호 운용성 테스트, 동기화 테스트, 트래픽 모델링, 이동성 검증 및 종단 간 네트워크 성능 분석을 지원할 수 있습니다. 이러한 워크플로는 5G NR, LTE, ORAN gNB, Open RAN 구성 요소, 5G 코어 네트워크 기능 및 클라우드 네이티브 네트워크 기능 검증에 특히 유용합니다.
실제 성능 검증을 위해 셀룰러 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션은 실제 드라이브 테스트 데이터에서 파생된 채널 모델을 사용하여 랩에서 RF 전파 및 이동성 시나리오를 재현합니다. RF 네트워크 드라이브 테스트 솔루션은 자율 모니터링, 핸드형 테스트, 네트워크 벤치마킹, 후처리, 실외 5G NR 드라이브 테스트 및 원격 플릿 관리를 통해 라이브 무선 네트워크 성능을 측정, 분석 및 최적화하여 이를 보완합니다.
이러한 솔루션은 구성 가능한 트래픽 프로파일, 부하 테스트, 확장 가능한 RF 채널 수, 실시간 KPI 모니터링 및 MIMO/Massive MIMO 채널 모델링을 결합하여 확장됩니다. Massive MIMO의 경우, 키사이트 페이지에서는 최대 8x8 공간 다중화 MIMO, 최대 64채널 Massive MIMO 및 빔포밍 구성, O-RU 또는 완전한 기지국 RF MIMO 성능을 통한 사용자 및 신호 성능 테스트를 참조합니다.
다중 공급업체 Open RAN 환경의 경우, ORAN 에뮬레이터는 프론트홀, 미드홀 및 백홀 인터페이스 에뮬레이션과 함께 RU, DU, CU 및 코어 요소 전반에 걸쳐 기능 및 성능 테스트를 지원합니다. 이를 통해 엔지니어링 팀은 상호 운용성, 동기화, 트래픽 동작 및 처리량, 지연 시간, 스펙트럼 효율성, EVM, ACLR, 통화 설정 성공률, 핸드오버 성공률, 전력 소비와 같은 KPI를 평가할 수 있습니다.
UE, RAN 및 코어 에뮬레이터는 소프트웨어 기반 제어, 구성 가능한 트래픽 프로파일, 실시간 KPI 모니터링, 로그 캡처, 분석 워크플로, 동적 시나리오 실행 및 개방형 API를 사용하여 자동화된 테스트 환경에 통합될 수 있습니다. 기지국 성능 테스트의 경우, 통합 소프트웨어 툴셋은 자동화된 KPI 테스트, OTA 검증, 클라우드 기반 제어 및 표준 준수 테스트 자동화를 지원합니다.
클라우드 네이티브 워크플로의 경우, 키사이트의 클라우드 네이티브 기능 테스트 솔루션은 자동화된 Kubernetes 기반 테스트를 통해 5G CNF 복원력 검증 및 클라우드 네이티브 인프라 성능 벤치마킹을 지원합니다. 채널 에뮬레이터, RF 프런트 엔드 및 타이밍 모듈을 포함한 호환 가능한 소프트웨어 및 액세서리는 UE, RAN, 코어 에뮬레이션 및 RF 네트워크 드라이브 테스트 워크플로 전반에 걸쳐 테스트 설정을 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다.