Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 PROPSIM 솔루션은 칩셋 벤더, 디바이스 제조업체 및 테스트 연구소가 실제와 같고 반복 가능한 무선 채널 조건에서 무선 성능을 평가할 수 있도록 지원합니다. 셀룰러 및 Wi-Fi 기술을 지원하는 이 솔루션은 고급 채널 에뮬레이션, 페이딩 시뮬레이션, MIMO 테스트 및 OTA(Over-the-Air) 검증을 결합하여 실제 전파 환경을 실험실 내에서 재현합니다. 스마트폰, 고객 구내 장비, IoT 디바이스부터 Wi-Fi 액세스 포인트 및 연결된 시스템에 이르기까지 엔지니어는 배포 전에 처리량, 신뢰성, 이동성, 지연 시간 및 사용자 경험을 평가할 수 있습니다.
PROPSIM 포트폴리오는 단일 및 다중 사용자 시나리오, 밀집된 실내 환경, 동적 이동성 조건 및 까다로운 무선 네트워크 전반에 걸쳐 검증을 가능하게 하여 팀이 성능 문제를 조기에 식별하고 제품 개발을 가속화하도록 돕습니다. 키사이트의 PROPSIM 솔루션은 실제와 같은 무선 조건을 제어된 테스트 환경으로 가져옴으로써 테스트 반복성을 향상하고 검증 위험을 줄이며, 디바이스가 실제 네트워크에서 예상대로 작동할 것이라는 더 큰 확신을 제공합니다.
실제 페이딩, 이동성 및 간섭 조건을 재현하여 현장 배포 전에 장치 동작을 검증합니다.
실제 장치 사용 환경을 반영하는 대표적인 무선 조건에서 처리량, 안정성 및 응답성을 평가합니다.
현실적인 네트워크 부하 및 전파 조건에서 성능, 용량 및 응답성을 측정합니다.
무선 성능 문제를 조기에 식별하고, 테스트 주기를 단축하며, 인증 과정을 가속화하고, 제품 출시를 앞당깁니다.
Workflow stage
Development, Development, interoperability, and deployment, Development and acceptance, Acceptance, Interoperability
Technology
5G NR, LTE, WLAN, NTN, RedCap, WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Test types
MIMO OTA, Multi-beam OTA, Data Throughput, Virtual Drive Test, High Speed Train, Urban City, 5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G MIMO OTA testing, 5G Device Real Networks testing, 5G FR2 mmWave Device Networks Performance testing, WLAN, RF, and data performance testing
실험실 환경의 실제 조건에서 실시간 기지국과 모바일 디바이스 및 애플리케이션의 상호운용성과 성능을 검증합니다.
실험실 환경의 실제 조건에서 실시간 기지국과 모바일 디바이스 및 애플리케이션의 상호운용성과 성능을 검증합니다.
키사이트의 S8811A 디바이스 실제 네트워크 성능 툴셋을 사용하면 실제 인프라에 대해 디바이스를 테스트할 수 있습니다. S8811A 툴셋을 사용하면 최종 사용자 서비스를 통해 상용 네트워크에 연결된 실제 기지국이 있는 디바이스의 성능을 확인할 수 있습니다. 툴셋에는 결과 분석을 위한 디바이스 문제 해결 솔루션이 포함되어 있습니다.
S8811A 툴셋은 다음 기능을 제공합니다.
툴셋은 다음으로 확장할 수 있습니다.
키사이트의 S8810A MIMOTA 에뮬레이터 툴세트는 실험실 환경에서 5G MIMO OTA 디바이스의 무선 채널 조건들을 시뮬레이션할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 S8810A MIMOTA 에뮬레이터 툴세트는 실험실 환경에서 5G MIMO OTA 디바이스의 무선 채널 조건들을 시뮬레이션할 수 있도록 지원합니다.
S8810A
키사이트의 S8810A MIMOTA 에뮬레이터 툴세트는 실험실 환경에서 5G MIMO OTA 디바이스의 무선 채널 조건들을 시뮬레이션할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 S8810A MIMOTA 에뮬레이터 툴세트는 실제 무선 채널 조건의 특성을 정확하게 시뮬레이션하여 테스트 문제를 해결합니다. 이 툴세트를 사용하면 실험실 환경에서 5G 디바이스를 테스트하기 위해 안정적이고 비용 효과적으로 MIMO OTA 무선 채널 모델을 에뮬레이션할 수 있습니다.
검증된 MIMO 성능이 모바일 디바이스 사용자들의 네트워크 최적화 및 서비스 품질을 크게 높여줍니다.
S8810A 툴셋의 주요 특징:
이 툴셋은 키사이트 F8800A PROPSIM F64 또는 F8820A PROPSIM FS16 멀티포트 RF 채널 에뮬레이터 플랫폼(MIMO OTA 무선 채널 모델 포함)을 기반으로 합니다.
이 툴셋은 MIMO OTA 디바이스 테스트 목적으로 5G NR 및 LTE 셀을 에뮬레이션하기 위해 키사이트 E7515B UXM 무선 테스트 플랫폼을 사용하여 확장할 수 있습니다. 키사이트는 업계에서 최초로 5G 디바이스 MIMO OTA 테스트를 위한 통합 채널 에뮬레이션 및 네트워크 에뮬레이션 솔루션을 고객에게 제공합니다.
실험실 환경의 실제 조건에서 실시간 기지국과 모바일 디바이스 및 애플리케이션의 상호운용성과 성능을 검증합니다.
실험실 환경의 실제 조건에서 실시간 기지국과 모바일 디바이스 및 애플리케이션의 상호운용성과 성능을 검증합니다.
키사이트의 S8812A mmWave 디바이스 실제 네트워크 성능 툴셋을 사용하면 실제 인프라에 대해 디바이스를 테스트할 수 있습니다. S8812A 툴셋을 사용하면 최종 사용자 서비스를 통해 상용 네트워크에 연결된 실제 기지국이 있는 디바이스의 성능을 확인할 수 있습니다. 툴셋에는 결과 분석을 위한 디바이스 문제 해결 솔루션이 포함되어 있습니다.
S8812A 툴셋은 다음 기능을 제공합니다.
툴셋은 다음으로 확장할 수 있습니다.
뛰어난 실제 채널 조건에서 새로운 Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7 기능의 성능을 검증할 수 있습니다.
뛰어난 실제 채널 조건에서 새로운 Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7 기능의 성능을 검증할 수 있습니다.
S8815A WLAN RF 및 데이터 성능 툴셋을 사용하여 칩셋 및 디바이스 제조업체와 테스트 랩은 실제와 같은 복잡한 3D 전파 채널 조건에서 새로운 WLAN 기능과 제품의 상호운용성 및 성능을 검증할 수 있습니다.
Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7 테스트를 위한 주요 채널 에뮬레이션 특징:
S8815A WLAN RF 및 데이터 성능 툴셋의 테스트 자동화를 통해 실제 액세스 포인트와 실제 디바이스 간 종합적인 연중무휴 상호운용성 및 데이터 성능 테스트가 가능합니다. 이 툴셋은 실제 RF 모빌리티와 간섭 장애 조건을 모방하는 여러 액세스 포인트와 디바이스에 대한 테스트를 지원합니다.
S8815A 툴셋은 키사이트의 PathWave VSA High Throughput WLAN Modulation Analysis 및 PathWave Signal Generation for WLAN 802.11 측정 소프트웨어를 사용하여 신호 분석기와 신호 생성 기능이 내장된 Wi-Fi 디바이스와 Wi-Fi 액세스 포인트에 대한 RF MIMO 측정을 수행하도록 확장할 수 있습니다.
현장에서 측정된 데이터를 활용하여 실험실 환경에서 모바일 기기, 기지국 및 WLAN 액세스 포인트의 실제 성능을 검증하는 솔루션.
현장에서 측정된 데이터를 활용하여 실험실 환경에서 모바일 기기, 기지국 및 WLAN 액세스 포인트의 실제 성능을 검증하는 솔루션.
S8809A
현장에서 측정된 데이터를 활용하여 실험실 환경에서 모바일 기기, 기지국 및 WLAN 액세스 포인트의 실제 성능을 검증하는 솔루션.
디바이스, 칩셋, 이동통신 사업자를 포함한 전체 모바일 생태계는 실제 디바이스를 사용한 랩 테스트를 통해 이점을 얻습니다. S8809A RF Field-to-Lab Toolset은 랩 환경에서 실제 조건을 재현합니다.
S8809A 툴셋은 다음을 통해 확장 가능합니다:
S8708A 5G 성능 테스트 툴셋은 실험실에서 5G 성능을 평가하고 최적화할 수 있는 종합적인 무선 디바이스 테스트 솔루션입니다.
S8708A 5G 성능 테스트 툴셋은 실험실에서 5G 성능을 평가하고 최적화할 수 있는 종합적인 무선 디바이스 테스트 솔루션입니다.
키사이트 S8708A 5G 고급 성능 테스트 툴셋을 사용하면 실험실에서 모바일 디바이스에 대한 안정적인 테스트가 가능합니다. 이동통신 사업자와 칩셋 및 디바이스 제조업체는 이 종합적인 무선 디바이스 테스트 솔루션을 사용하여 실험실 환경에서 5G 디바이스의 성능을 평가하고 최적화할 수 있습니다. 이 툴셋은 키사이트 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부로, 초기 설계부터 승인 및 제조까지 디바이스 개발 전 단계를 지원합니다.
이 솔루션은 3GPP FR2 MIMO OTA 릴리즈 전에 개발된 검증된 테스트 세트를 제공합니다. 또한 R&D 팀이 밀리미터파(mmWave) 주파수에서 3D 공간 페이딩 채널의 빔 관리를 테스트할 수 있도록 지원합니다. 그리고 특정 고객 요구사항을 충족할 수 있도록 사전 정의된 테스트 사례와 맞춤형 테스트 스크립트로 빔 관리 테스트에 대한 표준 요구사항을 넘어 고급 성능 테스트를 제공합니다.
이 솔루션의 주요 특징은 다음과 같습니다.
S8708A 툴셋은 디바이스 성능 테스트를 위한 가장 완벽한 솔루션입니다. 이 툴셋은 대용량 PROPSIM 채널 에뮬레이터, UXM 5G 네트워크 에뮬레이터, FR2 OTA 챔버 및 mmWave 액세스 컴포넌트를 통합합니다. 이 솔루션은 사전 3GPP 테스트 사양에 따라 mmWave MIMO OTA 테스트를 제공하며 R&D 팀이 실제 무선 채널 조건에서 빔 관리를 검증할 수 있도록 지원합니다. 또한 사용자가 통제된 실험실 환경에서 실제 성능을 검증하여 제품 품질을 개선할 수 있는 실험실 기반의 통합 테스트 솔루션을 제공합니다. 테스트 디바이스에 스트레스를 가하고 최대의 성능을 제공하도록 최적화할 수 있습니다. 키사이트의 자동화된 실험실 테스트 솔루션으로 초기 프로토타입을 실제 현장 조건에 노출시키고 제품 출시 시기를 앞당기십시오.
S8709A 가상 드라이브 테스트 툴셋은 광범위한 네트워크 신호 및 무선 채널 조건에서 5G 디바이스를 검증하는 실제 실험실 테스트입니다.
S8709A 가상 드라이브 테스트 툴셋은 광범위한 네트워크 신호 및 무선 채널 조건에서 5G 디바이스를 검증하는 실제 실험실 테스트입니다.
키사이트의 S8709A Virtual Drive Test Toolset은 광범위한 네트워크 신호 및 무선 채널 조건에서 5G 디바이스를 검증하는 실제 환경의 랩 테스트 환경입니다. 이 툴셋은 빠르고 체계적인 성능 검증을 가능하게 하는 완전히 제어된 테스트 시나리오를 제공합니다. 또한, 사용자는 비단독형(NSA) 또는 단독형(SA) 네트워크에 배포된 5G New Radio (NR) 디바이스와 다양한 이동성 시나리오에서의 성능을 효율적으로 분석할 수 있습니다.
S8709A 가상 드라이브 테스트 툴셋은 키사이트의 포괄적인 5G NR 설계 및 테스트 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 이 포트폴리오는 시뮬레이션, 개발, 설계 검증부터 적합성 및 승인 테스트, 그리고 최종적으로 제조 및 배포에 이르는 전체 워크플로우를 포괄합니다. 이 툴셋은 환경에 대한 포괄적인 분석 및 시뮬레이션 없이 실제 조건을 재현합니다. 실험실 기반 테스트를 통해 이동통신 사업자와 무선 디바이스 제조업체는 다양한 모바일 디바이스를 빠르고 효율적으로 벤치마킹할 수 있습니다. 따라서 S8709A 가상 드라이브 테스트 툴셋은 무선 디바이스의 유효성 검증을 가속화하고, 프로토타입부터 완벽하게 작동하는 5G NR 디바이스에 이르는 새로운 설계 개발을 지원합니다.
5G 가상 드라이브 테스트 솔루션은 다음을 제공합니다:
5G 가상 드라이브 테스트 솔루션은 다음을 포함하도록 확장 가능합니다:
S8709A 가상 드라이브 테스트 툴셋은 실제 로그를 테스트 워크플로우에 가져오는 유일한 솔루션입니다. 이 툴셋은 단일 랩 솔루션으로 계측 및 테스트 환경을 통합하여 R&D 팀이 반복 가능한 실제 성능 테스트에 액세스할 수 있도록 합니다. 사용자는 고용량 페이딩 옵션이 있는 현장 측정 기하학적 채널 모델과 사업자별 네트워크 기능을 복제하는 신호 스크립트에 액세스할 수 있습니다.
키사이트의 5G 채널 에뮬레이션 및 네트워크 에뮬레이션 솔루션과 키사이트의 Nemo Outdoor 툴을 원활하게 통합하여, 사용자는 까다로운 고속 열차 조건과 같은 실제 이동성 시나리오를 기반으로 최종 사용자 경험을 빠르고 쉽게 검증할 수 있습니다. 현장에서 캡처된 데이터는 S8709A Virtual Drive Test Toolset 테스트 시나리오로 가져와 제어된 실험실 환경에서 무선 채널 환경을 안정적이고 반복적으로 재생할 수 있습니다.
매시브 MIMO는 5G 및 LTE의 셀 용량을 증가시킵니다. 적절한 도구를 사용하면 실제 작동을 위한 네트워크-디바이스 상호 운용성 및 성능을 신속하게 검증할 수 있습니다.
전체 안테나 배열 샘플링 대규모 MIMO 솔루션을 사용하면 모든 안테나 배열 포트가 동시에 샘플링되어 다중 사용자 MIMO 3D 빔폼 검증을 위해 여러 모바일 장치 간의 공간 분리를 사실적으로 모델링할 수 있습니다. 완전한 기지국 MU-MIMO TM9 UE 피드백 및 업링크 SRS 기반 대규모 MIMO 스케줄러/빔포머 테스트를 위해 16x16bi에서 64x16bi까지 성능을 검증할 수 있습니다.
외부 RF 아날로그 결합기 또는 위상 시프터 매트릭스를 사용한 간소화된 부분 안테나 배열 샘플링 대규모 MIMO 테스트는 비용 효율적인 다중 사용자, 다중 RAT 및 핸드오버 이동성에 중점을 둔 UE 및 기지국 테스트를 위한 최적화된 솔루션입니다. 안테나 배열 열/행 조합 및 가상 프로브/키홀 채널 에뮬레이션 구성을 지원합니다.
키사이트의 PROPSIM F64 5G Massive MIMO 채널 에뮬레이션 솔루션
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
키사이트의 PROPSIM 기반 채널 에뮬레이션 솔루션은 단일의 확장 가능한 테스트 환경에서 5G NR 및 NTN부터 Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7에 이르는 셀룰러 및 Wi-Fi 기술 전반에 걸쳐 종단간 디바이스 검증을 지원합니다. 통합 OTA 챔버 지원 및 다중 표준 커버리지를 통해 디바이스 제조업체와 칩셋 벤더는 각 기술 세대별로 별도의 테스트 설정을 유지할 필요 없이 실제 사용자 경험, 처리량 및 상호 운용성을 검증할 수 있습니다. 이를 통해 인증을 가속화하고 전반적인 출시 시간을 단축할 수 있습니다.