Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XE8 클래스 비트 오류율 테스터(BERT)는 고속 디지털 인터페이스 테스트를 위해 설계되었으며, 디지털 수신기를 정확하게 특성화, 검증 및 스트레스 테스트할 수 있도록 합니다. BERT는 패턴 생성기, 오류 감지기 또는 분석기, 클록 데이터 복구 모듈로 구성된 모듈형 장비입니다. 데이터 센터 인터커넥트, 광 트랜시버, 고속 메모리 인터페이스 및 차세대 직렬 버스를 포함한 광범위한 애플리케이션에 사용되는 키사이트 BERT는 PCIe®, DDR, USB, 이더넷(100G / 400G / 800G / 1.6T)을 포함한 주요 표준을 지원합니다. 지원되는 데이터 속도 및 라인 코딩을 기반으로 가장 인기 있는 BERT 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션 요구 사항에 맞는 구성을 지정할 수 있습니다.
32Gbaud 이상에서 정밀한 패턴 생성, 오류 감지 및 고급 타이밍 분석을 제공하여 고속 전송의 신호 무결성을 보장합니다.
특정 테스트 요구 사항을 충족하는 유연한 시스템 구성을 가능하게 하고 진화하는 표준, 더 높은 데이터 전송률, 더 넓은 테스트 범위 및 다중 채널 테스트에 적응합니다.
산업 표준에 대한 복잡한 수신기 규정 준수 테스트를 자동화하여 장치가 성능 및 상호 운용성에 대한 필수 사양을 충족하도록 보장합니다.
디엠퍼시스, 조정 가능한 ISI, 클록 복구 및 이퀄라이제이션과 같은 통합된 고급 기술은 설정 시간을 단축하고, 교정을 최소화하며, 테스트 워크플로우를 간소화합니다.
Supported data rates
32 Gbaud ~ 120 Gbaud
Number of channels
1 to 2
Module type
Pattern Generator, Error Analyzer
Line coding
NRZ, PAM3, PAM4, PAM6, PAM8
M8020A
키사이트의 고성능 J-BERT M8020A를 사용하면 최대 16Gb/s 또는 32Gb/s로 실행되는 싱글 및 멀티 레인 디바이스에서 빠르고 정확하게 수신단 특성 분석을 수행할 수 있습니다.
키사이트의 고성능 J-BERT M8020A를 사용하면 최대 16 Gb/s 또는 32 Gb/s로 실행되는 싱글 및 멀티 레인 디바이스에서 빠르고 정확하게 수신단 특성 분석을 수행할 수 있습니다.
통합 수준이 그 어느 때보다 높은 오늘날 M8020A를 사용하면 원활한 테스트 설정이 가능합니다. 뿐만 아니라, 자동화된 상황별 신호 조건 교정을 통해 정확하고 반복적인 측정이 이루어집니다. 인터랙티브 링크 트레이닝을 활용하면 테스트 대상 디바이스의 링크 파트너 역할을 할 수도 있습니다. J-BERT M8020A를 통해 보다 빠르게 설계 관련 통찰력을 얻을 수 있습니다.
M8020A는 최대 16 Gb/s, 32 Gb/s의 시리얼 I/O 포트가 내장된 시스템, 칩, 디바이스, 보드를 특성화하고 적합성을 검증하는 연구 및 개발, 테스트 엔지니어를 위해 설계되었습니다. M8020A는 널리 사용되는 시리얼 버스 표준을 테스트하는 데 사용될 수 있으며 여기에는 PCI Express, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, 섬유 채널, 메모리 버스, 백플레인, 리피터, 액티브 광 케이블, Thunderbolt, 10 GbE, 100 GbE(광 및 전기), SFP+, CFP2/4 트랜시버, CEI가 포함됩니다.
M8040A
M8040A 고성능 BERT는 모든 400 GbE 표준 테스트를 지원하며, PAM4 및 NRZ 신호를 지원하고 최대 데이터 전송 속도가 64 Gbaud입니다.
M8040A 고성능 BERT는 빠른 전환과 낮은 고유 지터로 최대 64GBaud의 깨끗한 NRZ 및 PAM4 신호를 제공합니다. 1.85mm의 짧은 케이블을 사용하는 M8040A의 원격 헤드 컨셉은 테스트 중인 디바이스의 성능을 향상시켜 손실 채널에 따른 신호 품질 저하를 최소화합니다.
M8040A는 서버, 컴퓨팅, 데이터 센터, 통신 업계에서 최대 32 GBaud 및 64 GBaud의 데이터 전송 속도로 작동하는 시리얼 I/O 포트를 갖춘 시스템, 칩, 디바이스, 트랜시버 모듈, 하위 구성요소, 보드를 특성화하는 연구 및 개발, 테스트 엔지니어를 위해 설계되었습니다.
M8040A는 PAM4 및 NRZ 데이터 형식을 사용하는 여러 주요 상호 연결 표준의 수신기(입력) 테스트에 사용될 수 있으며 여기에는 다음이 포함됩니다: PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0, TBT3, 400 GbE, 50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE, OIF CEI-56G, and CEI-112G, 64G/112G 파이버 채널, Infiniband-HDR 및 칩-칩, 칩-모듈, 백플레인, 리피터, 액티브 광 케이블 관련 독점 인터페이스.
M8040A GBaud BERT의 패턴 생성기는 깨끗한 32 및 26.5625 GBaud PAM4 출력 신호를 제공합니다.
M8050A
키사이트 M8050A 고성능 비트 오류율 테스터(BERT)는 차세대 데이터 센터 네트워크 및 서버 인터페이스에 사용되는 수신기의 정확한 특성화를 지원합니다. 탁월한 신호 무결성과 함께 NRZ, PAM4, PAM6 및 PAM8 신호와 최대 120 GBd의 데이터 전송 속도를 지원하는 M8050A의 유연한 아키텍처는 1.6T 패스파인딩을 비롯하여 기타 다양한 첨단 기술을 지원합니다.
M8050A는 엔지니어들이 칩, 디바이스, 트랜스시버 모듈, 서브콤포넌트, 보드 및 시스템을 설계하고 특성화하는 데 도움이 됩니다. 서버, 컴퓨팅, 데이터 센터 및 통신 산업에서 최대 120 GBd의 데이터 전송 속도로 작동하는 시리얼 I/O 포트를 빠르게 테스트할 수 있습니다. M8050A BERT와 키사이트 UXR-시리즈 80 GHz 오실로스코프의 결합으로 이더넷 시스템을 평가하는 데 사용할 수 있는 완벽한 1.6T 수신기 및 송신기 테스트 솔루션이 구축됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
비트 오류율 테스터(BERT)는 통신 채널을 통해 수신된 데이터 스트림의 오류 수와 원래 전송된 데이터 스트림을 비교합니다. 결과로 얻은 비트 오류율(BER)은 전송 채널에 의해 발생한 오류 수를 나타냅니다. BER은 전송된 총 비트 수로 나눈 비트 오류 수입니다. 비트 오류는 노이즈, 왜곡, 비트 동기화 실패 및 기타 전송 이상으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 테스트는 전송 채널에 의해 발생한 오류를 측정하여 통신 데이터 링크의 성능을 검증하고 시스템의 무결성 및 신뢰성을 평가하는 데 도움을 줍니다.
BERT를 선택할 때는 테스트 환경의 특정 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 몇 가지 주요 요소를 평가하는 것이 중요합니다. 가장 중요한 두 가지 고려 사항은 지원되는 데이터 속도와 라인 코딩 호환성입니다.
지원되는 데이터 속도
BERT를 선택할 때 고려해야 할 가장 중요한 요소 중 하나는 지원되는 최대 데이터 속도입니다. 데이터 속도는 통신 채널을 통해 디지털 데이터가 전송되는 속도를 의미하며, 일반적으로 변조 방식에 따라 초당 비트 수(bps) 또는 초당 심볼 수(보드)로 측정됩니다. 정확하고 의미 있는 테스트를 보장하려면 BERT가 테스트 대상 시스템의 데이터 속도와 같거나 그 이상의 속도로 신호를 생성하고 분석할 수 있어야 합니다.
광섬유 링크, 고속 이더넷 및 5G 인프라와 같은 최신 고속 통신 시스템은 종종 수십에서 수백 Gbaud에 이르는 매우 높은 데이터 속도로 작동합니다. 이러한 애플리케이션에는 신호 무결성과 정밀한 타이밍을 유지하면서 멀티 기가비트 속도를 지원할 수 있는 BERT가 필요합니다. 데이터 속도 용량이 불충분한 BERT를 사용하면 불완전한 테스트 또는 부정확한 결과가 발생할 수 있습니다.
특히 400G 이더넷, PAM4 기반 신호 또는 코히어런트 광학 시스템과 같은 차세대 표준을 다루는 경우, 선택한 BERT가 테스트 대상 네트워크 또는 디바이스의 성능과 일치하거나 이를 초과하는지 항상 확인하십시오.
라인 코딩
다양한 통신 시스템은 NRZ(Non-Return to Zero) 및 PAM(Pulse Amplitude Modulation)과 같은 다양한 라인 코딩 방식을 사용합니다. 선택하는 BERT는 시스템에서 사용되는 특정 라인 코딩 방식을 지원하여 정확한 비트 오류율 측정을 보장해야 합니다. 일부 BERT는 유연하여 여러 라인 코딩 방식을 지원하는 반면, 다른 BERT는 특정 코딩 표준에 맞춰 설계됩니다.