무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
FFE(Feed-Forward Equalizer), DFE(Decision Feedback Equalizer), CTLE(Continuous-Time Linear Equalizer) 에뮬레이션
- DFE, FFE 및 CTLE의 정확한 모델링을 지원하는 어플리케이션
- FFE 에뮬레이션은 하드웨어 이퀄라이제이션을 정확하게 묘사
- DFE는 적응형으로 탭 값을 사용자 지정할 수 있도록 지원
InfiniiSim
- 손실 케이블 또는 테스트 픽스처 같은 채널 효과 제거(일명 ‘디임베딩’)
- 모델링된 시스템 어디서나 파형 확인
- 표준 케이블 모델 같은 채널 효과 삽입
- 하나 이상의 채널 요소를 다른 것으로 대체
크로스토크
- 분석 어플리케이션이 다루는 크로스토크에
- 피해 신호에 영향을 미치는 크로스토크의 소스 확인
- 각각의 공격 신호가 피해 신호에 얼마나 큰 피해를 주고 있는지를 수량화
- 분석을 위해 피해 신호로부터 크로스토크의 효과를 제거
- victim+V26로부터 크로스토크를 제거할 때 설계 마진이 어느 정도 회복되는지 확인
강력한 분석 기능
- Infiniium 시리얼 데이터 이퀄라이제이션 소프트웨어를 사용하는 PAM-4 이퀄라이저(LFE, CTLE)
- Infiniium 오실로스코프를 위한 InfiniiSim 파형 변환 도구 세트를 사용하여 채널을 임베딩/디임베딩
- EZJIT 분석 소프트웨어를 사용하여 JP03 패턴에 대한 지터 및 진폭 분석
이 어플리케이션을 위한 필수 요소인 D9010BSEO Infiniium Offline을 위한 고급 신호 무결성 테스트 패키지 옵션입니다. 보다 심층적인 통찰력 및 시뮬레이션 기능은 이퀄라이제이션, 디임베딩, 크로스 토크, 전력 무결성 및 PAM-N 분석 도구가 포함된 D9010ASIO 번들에서 제공됩니다. Infiniium 오실로스코프에서 사용할 수 있는 D9020ASIA, D9010POWA 및 D9010PAMA 분석 도구와 동급의 제품입니다. 자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.
시리얼 데이터 이퀄라이제이션
이퀄라이제이션은 오늘날의 디지털 설계자들에게 중요한 어플리케이션으로 점차 자리잡고 있습니다. 데이터 속도가 높아지고 백플레인 및 상호 연결 거리가 길어지면서 수신기에서 신호 감쇠가 높아지는 결과가 발생했습니다. 따라서 아무리 정교한 디코딩 알고리즘이라 해도 수신기에서 높은 신호와 낮은 신호를 구분하는 것이 어려워졌습니다. Infiniium SDE(Serial Data Equalization) 소프트웨어는 DFE, CTLE 및 FFE를 정확하게 묘사하기 위해 새로운 이퀄라이제이션 소프트웨어와 결합해 Infiniium의 낮은 노이즈 플로어와 클록 복구 알고리즘을 활용하고 있습니다. 이제 사용자들은 자신의 오실로스코프와 Infiniium SDE 소프트웨어만 사용하여 이퀄라이제이션 및 디임베딩을 모델링할 수 있습니다.
InfiniiSim 파형 변환 도구 세트
이 어플리케이션은 디지털 시리얼 링크 어디에서나 파형을 렌더링할 수 있는 가장 유연하고 정확한 방법을 제공합니다. 구성 가능한 시스템 모델링 덕분에 리얼타임 오실로스코프에서 간단하고 손쉽게 원치 않는 채널 요소의 유해 효과를 제거하고, 채널 모델을 삽입한 상태에서 파형을 시뮬레이션하며, 실제로 있을 것 같지 않은 위치에서 파형을 확인하고, 프로브 및 기타 회로 요소의 로딩에 대해 보상을 할 수 있습니다.
크로스 토크 분석
키사이트는 크로스 토크 진단을 돕기 위해 크로스 토크 분석 어플리케이션을 개발했습니다. 이 어플리케이션은 크로스 토크의 식별 및 수량화는 물론이고, 주된 책임이 있는 공격 신호를 판단할 수 있습니다. 또한 한 단계 더 나아가 피해 신호로부터 크로스 토크를 실질적으로 제거함으로써 원래 파형과 깨끗한 파형을 시각적으로 나란히 비교할 수 있습니다. 스코프 디스플레이에서 직접, 또는 리얼타임 eye 다이어그램이나 지터 분석 같은 다른 스코프 분석 도구에서 나온 결과를 비교하여 "이전" 및 "이후" 파형을 비교할 수 있습니다. 따라서 사용자는 서로 다른 크로스 토크 소스를 완화하여 어느 정도 개선을 기대할 수 있는지를 직접적인 방법으로 수량화할 수 있습니다.
유연한 PAM 측정
데이터 센터의 네트워크 대역폭 업그레이드에 대한 요구는 계속 증가하고 있습니다. PAM(Pulse Amplitude Modulation)은 기술이 이 요구사항을 해결하도록 지원하는 다중 레벨 시그널링 형식입니다. NRZ에서 PAM-4로의 스위치는 100G에서의 진화라기 보다는 혁명이라 할 수 있기 때문에 많은 설계 및 측정 과제가 새롭게 대두되고 있습니다. D9010ASIO의 키사이트의 PAM-N 분석 소프트웨어는 OIF-CEI-56G 및 IEEE 400G 같은 표준 개발 시 설명한 대로 IEEE 802.3bj Clause 94에 설명된 PAM-4 전기 신호를 정확하고 신속하게 특성 분석하고 향후 PAM 측정 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
무료 체험판
Infiniium 오프라인 오실로스코프 분석 소프트웨어 무료 체험판
이 어플리케이션을 통해 오실로스코프 데이터를 PC에서 오프라인으로 분석할 수 있습니다.
D9010ASIO에 관심이 있으신가요?
Infiniium 오프라인 - 고급 신호 무결성 소프트웨어(InfiniiSim Adv/EQ/크로스토크)의 역량 확대
특집 리소스: D9010ASIO Infiniium 오프라인 - 고급 신호 무결성 소프트웨어(InfiniiSim Adv/EQ/크로스토크)
다른 도움이 필요하십니까?