성공 사례

NTT와 Lumentum, 448G PAM4 신호 전송 달성

차세대 AI 데이터 센터를 위한 3.2T 네트워크는 레인당 448G 신호 전송을 요구하지만, PAM6 및 PAM8 변조는 R&D 확장을 어렵게 만듭니다. 키사이트의 듀얼 모듈 AWG, NTT Innovative Devices의 주파수 도메인 인터리버, Lumentum의 전기 흡수 변조 레이저를 결합한 이 테스트 설정은 PAM4에서 224 GBaud / 448G 신호 전송을 최초로 시연했습니다.
PAM4 방식의 448G/레인 신호 전송 - 키사이트, 루멘텀, NTT 이노베이티브 디바이스

성공 사례

NTT와 Lumentum, AI 네트워크용 448G PAM4 제공

차세대 AI 데이터 센터를 위한 3.2T 네트워크는 레인당 448G 신호 전송을 요구하지만, PAM6 및 PAM8 변조는 R&D 확장을 어렵게 만듭니다. 키사이트의 듀얼 모듈 AWG, NTT의 주파수 도메인 인터리버, Lumentum의 전기 흡수 변조 레이저를 결합한 이 설정은 PAM4에서 224 GBaud / 448G 신호 전송을 최초로 시연했습니다.

레인당 448G에서 224 GBaud PAM4 검증

NTT 및 Lumentum 사례 연구 주요 내용

광학 및 포토닉스 분야의 선두주자

NTT Innovative Devices와 Lumentum은 차세대 AI 데이터 센터 인터커넥트의 기반이 되는 포토닉스 및 광학 기술 분야의 선두 주자입니다. 이들의 고속 레이저, 변조기 및 고급 광학 부품은 GPU, 서버 및 스위치 간에 방대한 양의 데이터를 이동하는 데 필요한 고밀도, 전력 효율적, 초고대역폭 링크를 가능하게 합니다. 이러한 기능은 데이터 센터 네트워크가 800G를 넘어 1.6T 및 3.2T로 나아가면서 AI 훈련 및 추론을 확장하는 데 매우 중요합니다.

PAM4 채널 및 커넥터의 한계

PAM4 신호 전송은 4개의 진폭 레벨을 사용하여 심볼당 2비트를 인코딩하므로 고속 데이터 전송에 널리 사용됩니다. 신호 전송 속도가 레인당 200 GBaud / 400G를 초과함에 따라 채널 마진 감소, 커넥터 손실, 지터, 타이밍 정렬 및 이퀄라이제이션 요구 사항을 관리하기가 더욱 어려워집니다. 이러한 제약으로 인해 PAM6 및 PAM8과 같은 대체 변조 형식에 대한 연구가 진행되었지만, 이러한 접근 방식은 추가적인 구현 및 측정 복잡성을 야기합니다.

AWG 기반 448G 테스트 환경

Lumentum과 NTT Innovative Devices는 키사이트와 협력하여 PAM4에서 224 Gbaud / 448 Gbps 신호를 생성하고 분석했습니다. 키사이트는 신호 생성을 위해 두 개의 듀얼 모듈 임의 파형 발생기를 제공했으며, 이 신호는 NTT Innovative Devices에서 개발한 주파수 도메인 인터리버를 통해 실행되었습니다. 결과 출력 신호는 Lumentum의 전기 흡수 변조 레이저를 구동했습니다. 측정 측면에서는 키사이트의 DCA-X 및 UXR 시리즈 오실로스코프가 초고속에서 고충실도 신호 캡처 및 분석을 가능하게 했습니다.

AI 네트워크를 위한 3.2T급 연구개발 지원

키사이트, NTT Innovative Devices 및 Lumentum은 여러 가지 방식으로 448G 신호 전송을 구현할 수 있는 유연한 솔루션을 시연했습니다. 이를 통해 네트워크 장비 및 부품 제조업체는 미래 설계를 즉시 구축하고 테스트할 수 있습니다. 이러한 속도에서는 모든 구성 요소가 개별적으로 개발되고 테스트되어야 합니다. 이 테스트 설정을 통해 R&D 팀은 테스트에 필요한 신호를 생성하기 위해 맞춤형 칩을 기다릴 필요가 없습니다.
NTT Innovative Devices의 수석 부사장 겸 최고기술책임자(CTO) 토미자와 마사히토

"AI 데이터 센터가 1.6T, 3.2T 및 그 이상의 속도로 발전함에 따라, 우리는 PAM4가 여전히 선도적인 표준으로 자리매김할 수 있음을 입증했으나, 앞으로도 PAM6 및 PAM8과 같은 (...) 첨단 변조 방식을 지속적으로 탐구해 나갈 것입니다.”

마하시토 토미자와
NTT Innovative Devices SVP 겸 CTO

NTT와 Lumentum이 사용한 도구 살펴보기

관련 자료 살펴보기

×

판매 문의 부탁드립니다.

*필수 입력 항목

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
선호하는 통신 방법은 무엇입니까? 이메일 변경하기
선호하는 통신 방법은 무엇입니까?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보본호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

영업 담당자가 곧 연락드릴 것입니다.