성공 사례

차량용 온보드 애플리케이션 테스트를 가속화하고 최적화하려면 더 높은 품질 보증과 R&D 효율성이 필요합니다. 키사이트의 Eggplant Test 자동화 테스트 소프트웨어를 통해 NIO는 테스트 프로세스를 디지털화하여 반복적인 수동 테스트를 줄이고 이전에 테스터 노력의 약 40%를 차지했던 시간을 절약했습니다.

키사이트 에그플랜트 - NIO 사례 연구

성공 사례

차량용 온보드 애플리케이션 테스트를 가속화하고 최적화하려면 향상된 품질 보증과 R&D 테스트 효율성 증대가 필요합니다. 키사이트의 Eggplant Functional 자동화 소프트웨어를 구현함으로써 NIO는 테스트 프로세스의 디지털 전환을 가능하게 했으며, 이전에 테스터 시간의 약 40%를 차지했던 반복적인 수동 테스트를 줄여 상당한 시간 및 리소스 절감을 달성했습니다.

EV 애플리케이션 검증 자동화

혁신적이고 빠르게 성장하는 전기차(EV) 제조업체인 NIO에게는 R&D에서 QA를 개선하고 테스트 효율성을 높이는 것이 최우선 과제입니다. 많은 테스터가 반복적인 수동 회귀 테스트에 시간의 40%를 소비했습니다. 일부는 사용자 인터페이스(UI)를 몇 시간 동안 모니터링해야 하여 생산성이 저하되기도 했습니다.

NIO와 R&D 테스트 솔루션 파트너인 HiRain은 자동화가 회귀 테스트를 가속화하고 테스트 신뢰성을 향상하며 더 전략적인 QA 활동을 위한 시간을 확보할 수 있음을 깨달았습니다. 여러 옵션을 평가한 후, 온보드 애플리케이션의 기능 및 사용자 경험 테스트를 간소화하는 키사이트의 Eggplant Functional에서 장기적인 솔루션을 찾았습니다.

NIO 사례 연구 주요 내용

혁신적인 전기차 제조사

중국의 혁신적이고 빠르게 성장하는 EV 제조업체인 NIO는 NIO 브랜드로 두 가지 양산 모델을 출시했습니다. 고성능 전기 SUV인 ES8과 세계에서 가장 빠른 전기차 중 하나로 알려진 EP9입니다. NIO는 R&D 프로세스를 최적화하기 위해 최첨단 기술을 빠르게 채택해 왔습니다. 이 회사는 상하이, 허페이, 베이징, 난징(중국), 산호세(미국), 뮌헨(독일), 옥스포드(영국), 부다페스트(헝가리), 싱가포르, 아부다비(아랍에미리트)를 포함한 전 세계에 R&D 센터와 제조 시설을 보유하고 있습니다.

연구개발 효율성 제고

NIO에게는 테스트 품질과 R&D 효율성이 최우선 과제입니다. 많은 테스터가 반복적인 수동 회귀 테스트에 상당한 시간(40%)을 소비했습니다. 또한, NIO의 QA 팀은 차량 내 인포테인먼트(IVI) 시스템, BUS 데이터, 오디오, NVIDIA 하드웨어를 사용하는 Android 기반 Bluetooth 기능 등 다양한 애플리케이션의 사용자 인터페이스(UI)를 테스트해야 했습니다. 일부 경우, 이는 EV의 UI를 몇 시간 동안 모니터링해야 한다는 것을 의미했으며, 이는 전반적인 생산성에 영향을 미쳤습니다.

테스트 자동화

NIO와 테스트 파트너인 HiRain은 자동화된 테스트를 위한 두 가지 옵션, 즉 키사이트의 Eggplant Test와 로봇 팔 및 카메라 솔루션을 평가했습니다. 그들은 로봇 팔과 카메라가 충분히 신뢰할 수 없었기 때문에 Eggplant Test를 채택하기로 결정했습니다. 카메라 위치 오류는 모든 관련 테스트 케이스에 대한 수정을 필요로 했습니다. 또한, Eggplant Test는 더 정밀하고 구현, 유지 관리, 학습 및 사용이 더 쉽습니다. 테스트 케이스는 저장하고 재사용할 수 있습니다.

연구개발 효율성 제고

Eggplant를 통해 NIO는 Android 플랫폼과 NVIDIA 하드웨어에서 차량 내 인포테인먼트(IVI) 시스템의 UI뿐만 아니라 BUS 데이터, 오디오 및 Bluetooth 기능을 테스트할 수 있었습니다. 개방형 인터페이스는 다른 서브시스템과의 호환성을 촉진했으며, NIO의 품질 보증 팀이 통합 자동화 테스트의 품질 및 시간 절약 이점을 실현하는 데 도움이 되었습니다. NIO는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스를 통해 테스트 관리 플랫폼을 통해 스케줄 기능을 호출하는 것과 같은 새로운 애플리케이션에 Eggplant Test를 활용할 계획입니다. 
키사이트 에그플랜트 - NIO 사례 연구 인용문

“자동화 테스트는 자동차 업계의 긍정적인 추세이며, Eggplant는 우리에게 있어 최첨단이자 장기적인 솔루션입니다.”

Rui Wang, NIO 매니저

관련 자료 살펴보기

×

판매 문의 부탁드립니다.

*필수 입력 항목

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
선호하는 통신 방법은 무엇입니까? 이메일 변경하기
선호하는 통신 방법은 무엇입니까?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보본호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

영업 담당자가 곧 연락드릴 것입니다.