Erfolgsgeschichte

NIO stärkt Forschung und Entwicklung durch Softwaretestautomatisierung

Die Beschleunigung und Optimierung von Onboard-Anwendungstests in der Automobilindustrie erfordert eine höhere Qualitätssicherung und eine gesteigerte Effizienz in der Forschung und Entwicklung. Mit Keysights Eggplant Durch die Nutzung von Software zur automatisierten Testung digitalisierte NIO seine Testprozesse, wodurch sich wiederholende manuelle Tests reduzierten und Zeit eingespart wurde, die zuvor etwa 40 % der Arbeitszeit der Tester in Anspruch nahm.
Keysight Eggplant - NIO-Fallstudie

Erfolgsgeschichte

NIO stärkt Forschung und Entwicklung durch automatisierte Tests

Die Beschleunigung und Optimierung der Tests von Onboard-Anwendungen in der Automobilindustrie erfordert eine verbesserte Qualitätssicherung und eine höhere Effizienz der F&E-Tests. Durch die Implementierung von Keysights Eggplant Mithilfe der Software für funktionale Automatisierung ermöglichte NIO die digitale Transformation seiner Testprozesse und erzielte erhebliche Zeit- und Ressourceneinsparungen durch die Reduzierung sich wiederholender manueller Tests, die zuvor etwa 40 % der Arbeitszeit der Tester in Anspruch nahmen.

Automatisierung der Validierung von Elektrofahrzeuganwendungen

Für den innovativen und schnell wachsenden Elektrofahrzeughersteller NIO haben die Verbesserung der Qualitätssicherung und die Steigerung der Testeffizienz in der Forschung und Entwicklung höchste Priorität. Viele Tester verbrachten 40 Prozent ihrer Arbeitszeit mit sich wiederholenden, manuellen Regressionstests. Einige mussten zudem stundenlang die Benutzeroberfläche überwachen, was die Produktivität beeinträchtigte.

NIO und sein Partner für F&E-Testlösungen, HiRain, erkannten, dass Automatisierung Regressionstests beschleunigen, die Testzuverlässigkeit verbessern und Zeit für strategischere QA-Aktivitäten freisetzen würde. Nach der Evaluierung verschiedener Optionen fanden sie in Keysights Lösung eine langfristige Alternative. Eggplant Funktional, wodurch Funktions- und Benutzererfahrungstests von Onboard-Anwendungen optimiert werden.

Highlights der NIO-Fallstudie

Innovativer Hersteller von Elektrofahrzeugen

Der innovative und schnell wachsende chinesische Elektroautohersteller NIO hat zwei Serienmodelle unter der Marke NIO auf den Markt gebracht: den ES8, einen leistungsstarken Elektro-SUV, und den EP9, der als eines der schnellsten Elektroautos der Welt gilt. NIO setzt frühzeitig auf modernste Technologien, um seine Forschungs- und Entwicklungsprozesse zu optimieren. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Produktionsstätten weltweit, unter anderem in Shanghai, Hefei, Peking und Nanjing (China), San Jose (USA), München (Deutschland), Oxford (Großbritannien), Budapest (Ungarn), Singapur und Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate).

Verbesserung der F&E-Effizienz

Für NIO haben Testqualität und Effizienz in der Forschung und Entwicklung höchste Priorität. Viele Tester verbrachten einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit (40 %) mit sich wiederholenden, manuellen Regressionstests. Darüber hinaus mussten die QA-Teams von NIO die Benutzeroberfläche (UI) verschiedener Anwendungen testen, darunter das Infotainmentsystem im Fahrzeug (IVI), BUS-Daten, Audio und Android-fähige Bluetooth-Funktionen mit NVIDIA-Hardware. Teilweise bedeutete dies stundenlange Überwachung der Benutzeroberfläche ihrer Elektrofahrzeuge, was die Gesamtproduktivität beeinträchtigte.

Test-Automatisierung

NIO und sein Testpartner HiRain evaluierten zwei Optionen für automatisierte Tests: Eggplant Test von Keysight und einer Roboterarm-Kamera-Lösung. Sie entschieden sich für die Einführung Eggplant Der Test wurde durchgeführt, da der Roboterarm und die Kamera nicht zuverlässig genug waren. Ein Fehler in der Kameraposition erforderte Anpassungen an allen zugehörigen Testfällen. Eggplant Tests sind präziser und einfacher zu implementieren, zu pflegen, zu erlernen und anzuwenden. Testfälle können gespeichert und wiederverwendet werden.

Höhere F&E-Effizienz

Mit Eggplant NIO konnte die Benutzeroberfläche seines fahrzeuginternen Infotainmentsystems (IVI) sowie BUS-Daten, Audio- und Bluetooth-Funktionen auf der Android-Plattform und mit NVIDIA-Hardware testen. Die offenen Schnittstellen ermöglichten die Kompatibilität mit anderen Subsystemen und halfen den Qualitätssicherungsteams von NIO, die Vorteile integrierter, automatisierter Tests hinsichtlich Qualität und Zeitersparnis zu nutzen. NIO plant, diese Technologie weiter zu nutzen. Eggplant Testen Sie neue Anwendungen, z. B. die Verwendung zum Aufrufen von Zeitplanfunktionen über die Testmanagementplattform mittels Anwendungsprogrammierschnittstellen. 
Keysight Eggplant - Zitat aus der NIO-Fallstudie

„Automatisierte Tests sind ein positiver Trend in der Automobilindustrie und Eggplant „ist für uns eine zukunftsweisende, langfristige Lösung.“

Rui Wang, Manager bei NIO

Erkunden Sie das von NIO verwendete Tool

Verwandte Ressourcen erkunden

×

Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.

*Kennzeichnet ein erforderliches Feld

Bevorzugte Kommunikationsmethode auswählen*Erforderliches Feld
Bevorzugte Kommunikationsmethode? E-Mail ändern?
Bevorzugte Kommunikationsmethode?

Wenn Sie fortfahren, stellen Sie Keysight Ihre persönlichen Daten zur Verfügung. Informationen darüber, wie wir diese Daten verwenden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Keysight .

Danke

Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.