웨비나
이번 웨비나는 엔지니어링 실무에 기반하여, 이중 펄스 테스트의 원리, 테스트 시스템 구축,오차 원인, 그리고 다양한 테스트 방안에 대한 교차 검증 방법을 체계적으로 분석하여, 서로 다른 테스트 결과 간의 차이점과 그 근본 원인을 깊이 있게 이해하실 수 있도록 도와드립니다. 또한 ‘재료—웨이퍼 공정—패키징—검사—응용 검증’으로 이어지는 전체 연결 고리를 바탕으로, 재현성과 비교 가능성을 갖춘 테스트 방법론을 수립하여 연구개발 비용을 절감하고, 전력 소자가 실험실에서 실제 응용 분야로 빠르게 진출할 수 있도록 하는 방안을 모색할 것입니다.
본 과정에서는 ‘핵심 테스트 방법’을 활용하여 다음과 같은 내용을 심층적으로 분석해 드립니다:
✅ DPT가 전력 소자의 동적 특성 시험에 있어 중요한 방법이 된 이유는 무엇인가요?
✅ Eon, Eoff, dv/dt 등의 주요 매개변수를 정확하게 측정하는 방법은 무엇인가요?
✅ 측정 오차는 어디서 비롯되는가? ‘측정된 결과가 실제 소자의 특성과 다르다’는 상황을 어떻게 피할 수 있는가?
✅ 서로 다른 테스트 방안을 어떻게 상호 검증하여 적합한 테스트 방법을 찾아낼 수 있을까요?
SiC/GaN 전력 반도체, 전력 모듈, 전력 전자, 전원, EV/충전, ESS 및 관련 테스트·검증 분야의 연구개발, 테스트 및 응용 엔지니어.
무엇을 찾고 있습니까?