키사이트 Eggplant로 팀이 달성하는 것

확인란

93% 더 빠른 테스트 실행

테스트 주기 3주에서 최소 1일로 단축

품질

3,730일의 테스트 일수 절약

자동화된 회귀 테스트를 통해 90만 달러 이상 절약

뇌

테스트 시간 92% 단축

수동 테스트가 아닌 혁신에 집중할 수 있도록 팀 지원

데모 요청

20분. 그게 전부입니다. 

실제 워크플로우를 가져오시면 키사이트 Eggplant가 고객이 실행하는 모든 환경에서 엔드투엔드로 테스트하는 방식을 보여드리겠습니다.

키사이트, 2025 Gartner® Magic Quadrant™ AI 증강 소프트웨어 테스트 도구 부문 리더로 선정

키사이트는 Gartner의 비전 완성도(Completeness of Vision) 및 실행 능력(Ability to Execute)에 대한 공급업체 평가를 반영하여, 2025 Gartner® Magic Quadrant™ AI 증강 소프트웨어 테스팅 도구 부문 리더로 선정되었습니다.

AI 증강 소프트웨어 테스팅 도구용 Magic Quadrant

모델링부터 릴리스 및 개선까지 5단계

1단계. 애플리케이션 모델링

사용자 역할, 비즈니스 규칙, 데이터 조건, 환경 차이 등 중요한 워크플로우, 주요 상태 및 변형을 정의합니다.

모델 구축 방법을 보여주는 이미지

2단계. AI가 테스트 경로 생성

ML 알고리즘과 AI는 수동 스크립팅보다 더 의미 있는 여정 조합을 포괄하기 위해 실행 가능한 경로를 자동으로 도출합니다.

애플리케이션의 잠재적 경로를 보여주는 모델

3단계. 다양한 환경에서 실행

웹, 데스크탑, 모바일, Citrix/VDI 등 환경에 구애받지 않습니다. 계측 불필요 - 키사이트 Eggplant는 실제 사용자가 보는 방식으로 UI를 인식합니다.

Salesforce에서 2단계 인증을 실행하는 키사이트 Eggplant

4단계. 증거와 함께 출시

커버리지 맵, 로그, 스크린샷 및 실패 세부 정보. 실행된 테스트 수만이 아닌, 무엇이 테스트되었는지에 대한 증거입니다.

Eggplant의 버그 헌팅을 보여주는 보고서

5단계. 워크플로우 진화에 따라 모델 업데이트

애플리케이션이 변경될 때 대규모 스크립트 스위트를 재구축할 필요 없이 모델을 업데이트하고 자산을 재사용합니다.

모델을 편집하고 업데이트하는 방법을 보여주는 다이어그램

고객의 평가

키사이트 Eggplant 테스트 FAQ

Selenium 및 Cypress는 DOM에 연결된 스크립트가 필요합니다. 키사이트 Eggplant는 이미지 기반 인식 및 행동 모델을 사용하므로 UI가 변경되어도 테스트가 중단되지 않으며, 커버리지가 개발자가 수동으로 작성한 내용에만 국한되지 않습니다.

예. 키사이트 Eggplant는 실제 테스터처럼 시각적으로 상호 작용하므로 기존 테스트 도구가 실패하는 Citrix, VDI, 레거시 데스크탑 및 임베디드 시스템에서 작동합니다.

대부분의 팀은 하루 안에 실행합니다. 데모를 통해 실제 워크플로우에서 이를 확인할 수 있으므로 무엇이 필요한지 정확히 파악할 수 있습니다.

키사이트 Eggplant Test는 DevOps 워크플로우의 일부로 팀이 모든 코드 변경 사항을 테스트하도록 지원하여 CI/CD 파이프라인에서 지속적인 테스트를 지원합니다. AI 기반 자동화 및 모델 기반 접근 방식은 지속적인 제공 환경에서 더 빠른 피드백, 더 넓은 커버리지, 그리고 더 예측 가능한 릴리스 검증을 지원하도록 설계되었습니다.

실행 결과, 커버리지 맵, 합격/불합격 세부 정보, 스크린샷 및 로그를 제공하며, 이 모든 것은 단순한 녹색 확인 표시가 아닌 이해관계자가 릴리스 결정을 내리는 데 필요한 증거를 제공하도록 설계되었습니다.