Was Teams mit Keysight erreichen Eggplant

Kontrollkästchen

93 % schnellere Testausführung

Verkürzen Sie die Testzyklen von 3 Wochen auf bis zu 1 Tag.

Qualität

3.730 Testtage eingespart

Einsparungen von über 900.000 US-Dollar durch automatisierte Regressionstests

Gehirn

92% Reduzierung der Teststunden

Freie Teams, sich auf Innovation zu konzentrieren, nicht auf manuelle Tests

Fordern Sie Ihre Demo an

20 Minuten. Das ist alles. 

Bringen Sie einen realen Workflow mit und wir zeigen Ihnen Keysight Eggplant testet es von Anfang bis Ende, in jeder Umgebung, in der Sie es ausführen.

Keysight wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für KI-gestützte Softwaretest-Tools als führendes Unternehmen ausgezeichnet.

Keysight wird im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für KI-gestützte Softwaretest-Tools als führendes Unternehmen ausgezeichnet. Dies spiegelt die Bewertung der Anbieter durch Gartner anhand der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung wider.

Magischer Quadrant für KI-gestützte Softwaretest-Tools

Fünf Schritte von der Modellierung über die Veröffentlichung bis hin zur Verbesserung

Schritt 1. Modellieren Sie Ihre Anwendung

Definieren Sie den Arbeitsablauf, die wichtigsten Zustände und die relevanten Variationen, wie z. B. Benutzerrollen, Geschäftsregeln, Datenbedingungen und Umgebungsunterschiede.

Bild Angezeigt wie man ein Modell baut

Schritt 2. Die KI generiert Ihre Testpfade

ML-Algorithmen und KI leiten automatisch ausführbare Pfade ab, um sinnvollere Reisekombinationen abzudecken als die manuelle Skripterstellung.

Modell Angezeigt mögliche Pfade in einer Anwendung

Schritt 3. Ausführung in verschiedenen Umgebungen

Web, Desktop, Mobilgeräte, Citrix/VDI – egal. Keine Instrumentierung erforderlich – Keysight Eggplant Sieht Ihre Benutzeroberfläche so, wie ein echter Benutzer sie sieht.

Keysight Eggplant Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Salesforce aktivieren

Schritt 4. Mit Nachweisen versenden

Abdeckungskarten, Protokolle, Screenshots und Fehlerdetails. Nachweis darüber, was getestet wurde, nicht nur die Anzahl der durchgeführten Tests.

Bericht, der die Fehlersuche zeigt Eggplant

Schritt 5. Aktualisieren Sie das Modell, wenn sich die Arbeitsabläufe weiterentwickeln.

Aktualisieren Sie das Modell und verwenden Sie Assets wieder, wenn sich die Anwendung ändert, ohne große Skriptsammlungen neu erstellen zu müssen.

Diagramm Angezeigt wie man ein Modell bearbeitet und aktualisiert

Was unsere Kunden sagen

Keysight Eggplant Häufig gestellte Fragen zum Test

Selenium und Cypress benötigen Skripte, die an das DOM gebunden sind. Keysight Eggplant Es verwendet bildbasierte Erkennung und ein Verhaltensmodell, sodass die Tests auch bei Änderungen der Benutzeroberfläche nicht fehlschlagen und die Testabdeckung nicht auf das beschränkt ist, was ein Entwickler manuell schreibt.

Ja. Keysight Eggplant Es interagiert visuell, genau wie ein menschlicher Tester, und funktioniert daher auf Citrix, VDI, älteren Desktop-Systemen und eingebetteten Systemen, wo herkömmliche Testwerkzeuge versagen.

Die meisten Teams setzen die Aufgaben innerhalb eines Tages um. Eine Demo kann dies anhand eines realen Arbeitsablaufs veranschaulichen, sodass Sie genau wissen, was dazugehört.

Keysight Eggplant Test unterstützt kontinuierliche Tests in CI/CD-Pipelines, indem es Teams hilft, jede Codeänderung als Teil von DevOps-Workflows zu testen. Seine KI-gestützte Automatisierung und sein modellbasierter Ansatz sind darauf ausgelegt, ein schnelleres Feedback, eine größere Abdeckung und eine vorhersehbarere Release-Validierung in Umgebungen für kontinuierliche Bereitstellung zu unterstützen.

Ausführungsergebnisse, Abdeckungskarten, Details zu Erfolg/Misserfolg, Screenshots und Protokolle – allesamt darauf ausgelegt, den Beteiligten die Beweise zu liefern, die sie für eine Freigabeentscheidung benötigen, und nicht nur ein grünes Häkchen.