무엇을 찾고 있습니까?
실시간 실리콘 프로토타이핑 시스템
완전히 프로그래밍 가능한 실시간 환경에서 설계를 개발하고 테스트하십시오.
6G 및 기타 새로운 고속 통신 기술을 위한 실시간 개발
독점적인 맞춤형 프로토타이핑 시스템에 대한 대안을 제공하는 모듈형 프로그래밍 가능 솔루션입니다. 기본 제공되는 디지털 신호 처리 기능으로 더 빠르게 시작하십시오. 그런 다음 완벽한 모듈형 아키텍처를 통해 개발이 진행됨에 따라 확장하십시오.
초고속 실시간 개발 시스템
범용 신호 처리 아키텍처(USPA)는 지멘스 벨로체 proFPGA 신속 프로토타이핑 시스템과 신호 변환기를 통합하여 실시간 개발을 위한 모듈형 신호 처리 플랫폼입니다.
USPA 시스템은 새로운 신호 처리 알고리즘, 초고속 데이터 생성 및 수집, 광범위한 ASIC 및 SoC 신속 프로토타이핑 애플리케이션을 개발하고 테스트하기 위한 매우 높은 성능, 유연성 및 완전히 프로그래밍 가능한 실시간 환경입니다. USPA 시스템은 비교할 수 없는 성능과 뛰어난 비용 효율성을 제공합니다.
정밀 임의 파형 생성을 통한 실제와 같은 테스트
키사이트 임의 파형 발생기(AWG)는 고해상도와 넓은 대역폭을 동시에 제공하여 더 높은 충실도를 구현합니다. 이러한 고유한 조합은 유연한 폼 팩터와 결합되어 설계의 한계를 뛰어넘고 분석에 새로운 통찰력을 제공하는 신호 시나리오를 생성할 수 있도록 합니다.
가장 까다로운 상황을 위해 M8100 제품군은 4개 채널에서 동시에 최대 256 GSa/s의 샘플링 속도를 지원하는 고성능 AWG 솔루션을 제공합니다.
Micram Microelectronic GmbH, 이제 키사이트테크놀로지스의 일원
현재 키사이트테크놀로지스의 일부인 Micram Microelectronic GmbH는 업계 최고의 범용 신호 처리 아키텍처(USPA)를 사용하여 고객이 6G 및 고속 통신과 같은 오늘날의 첨단 기술에 필요한 매우 광대역 실시간 자극-응답 시스템의 신속한 프로토타이핑 및 에뮬레이션을 가능하게 함으로써 새로운 애플리케이션 연구를 가속화할 수 있도록 지원합니다.
Micram의 포트폴리오와 고급 R&D 인력의 추가로, 키사이트의 혼성 신호/RF 팀은 고속 디지털 및 6G를 위한 광대역 ASIC 설계 분야에서 고도로 숙련된 전문가 팀을 구성하여 현재와 미래에 키사이트 및 Micram 고객에게 혁신적인 기능을 제공할 준비가 되어 있습니다.
제품 또는 판매 지원을 받으려면 키사이트테크놀로지스 문의하기를 이용하십시오.
추천 자료
어떤 도움을 드릴까요?