검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
현장 계약업체 요구사항
키사이트 환경, 보건 및 안전 관리 시스템(EHSMS)은 전 세계 키사이트의 설계, 개발, 제조, 유통, 소싱, 판매 및 서비스 활동에 광범위하게 적용됩니다. 이는 부정적인 환경, 보건 및 안전 영향을 최소화하고, 지속적인 규정 준수를 보장하며, ISO 14001 요구 사항을 충족하고 ISO 45001을 만족시키도록 설계되었습니다. 계약업체는 EHSMS 노력의 필수적인 부분입니다. 따라서 키사이트 계약업체는 이러한 노력을 전적으로 지원하고 협력할 것으로 기대됩니다.
EHSMS 노력의 일환으로 계약업체 및 하도급업체 직원은 다음을 수행해야 합니다.
- 환경, 보건 및 안전과 관련된 모든 해당 법률 및 규정, 요구 사항을 준수합니다. 여기에는 적절한 직무별 EHS 프로그램 개발 및 구현이 포함됩니다.
- 계약업체 및 하도급업체 직원이 저지른 안전하지 않은 작업 방식, 조건 및 규정 위반을 시정합니다.
- 현장에서 심각한 부상, 재산 피해 또는 환경 피해를 초래할 수 있는 조건이나 관행을 발견하면 키사이트 프로젝트 관리자/호스트에게 통지하십시오.
요구 사항
어떤 도움을 드릴까요?