키사이트, 새로운 시스템 수준 시뮬레이션 솔루션으로 양자 엔지니어링 발전 주도 

양자 시스템 분석은 비용이 많이 드는 극저온 시험에 대한 의존도를 줄이고, 초전도 양자 시스템의 검증 과정을 가속화합니다. 

SANTA ROSA, Calif. OCTOBER 29, 2025

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.)(NYSE: KEYS)는 오늘 양자 엔지니어가 시스템 수준에서 양자 시스템을 시뮬레이션하고 최적화할 수 있도록 지원하는 혁신적인 전자 설계 자동화(EDA) 솔루션인 Quantum System Analysis의 출시를 발표했습니다. 이 새로운 기능은 Quantum Layout, QuantumPro EM, Quantum Circuit Simulation을 포함하는 키사이트의 Quantum EDA 포트폴리오의 대폭적인 확장을 의미합니다. 이번 발표는 이 분야에 매우 중요한 시점에 이루어졌으며, 특히 키사이트의 새로운 솔루션의 핵심 초점 분야인 초전도 양자 회로의 발전을 인정받은 2025년 노벨 물리학상 수상 직후에 발표되어 그 의미를 더합니다.

시스템 수준의 양자 분석은 전자기, 회로, 양자 역학 등 다양한 물리적 영역을 통합 시뮬레이션 환경으로 통합하는 복잡성으로 인해 오랫동안 과제였습니다. 기존 방식은 주로 단절된 툴과 반복적인 저온 실험에 의존했기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되었습니다. 키사이트의 Quantum System Analysis는 양자 시스템 설계의 조기 검증을 가능하게 하고 개발 주기를 단축하며 설계 신뢰성을 향상시키는 응집력 있는 플랫폼을 제공하여 이러한 간극을 해소합니다.

Quantum System Analysis를 통해 연구원들은 초기 설계 단계부터 시스템 수준 실험에 이르기까지 양자 워크플로를 시뮬레이션할 수 있으며, 비용이 많이 드는 저온 테스트에 대한 의존도를 낮추고 검증 소요 시간을 단축할 수 있습니다. 이 통합 접근 방식은 양자 실험 시뮬레이션을 지원하며 열 잡음 및 큐비트 온도 추정을 위해 희석 냉동기 입력 라인을 최적화하는 툴을 포함합니다.

Quantum System Analysis는 다음과 같은 두 가지 혁신적인 기능을 제공합니다.

  • 타임 다이내믹스 시뮬레이터(Time Dynamics Simulator): 전자기 또는 회로 시뮬레이션에서 파생된 해밀토니안을 사용하여 양자 시스템의 시간 진화를 모델링합니다. 이를 통해 라비(Rabi) 및 램지(Ramsey) 펄싱과 같은 양자 실험을 정확하게 시뮬레이션할 수 있으므로 연구원이 시간에 따른 큐비트의 거동을 이해하는 데 도움이 됩니다.
  • 희석 냉동기 입력 라인 디자이너(Dilution Fridge Input Line Designer): 큐비트에 대한 크리오스탯(cryostat) 입력 라인의 정밀한 모델링을 지원하여 열 잡음 분석 및 효과적인 큐비트 온도 추정을 가능하게 합니다. 엔지니어는 냉동기의 입력 구조를 시뮬레이션함으로써 열 광자 누설을 최소화하고 시스템 충실도를 향상시킬 수 있습니다.

키사이트 신흥 시장 수석 이사 크리스 무스(Chris Mueth)는 다음과 같이 말했습니다. "Quantum System Analysis는 전자기 및 회로 수준 모델링을 포괄적인 시스템 수준 시뮬레이션과 완벽하게 연결하여 진정으로 통합된 양자 설계 워크플로의완성을 의미합니다. 이러한 영역들을 연결함으로써 단절된 툴 체인과 반복적인 저온 실험의 필요성을 없애고, 더 빠른 혁신과 양자 시스템 개발에 대한 더 큰 자신감을 제공합니다."

키사이트 양자 솔루션 기획 리드 모하메드 하산(Mohamed Hassan)은 다음과 같이 말했습니다. "Quantum System Analysis는 양자 혁신을 가속화하는 데 있어 엄청난 도약을 의미합니다. 시뮬레이션을 통해 개발 주기를 앞당김(Shift-left)으로써 반복적인 저온 실험의 필요성을 줄이고 연구원들이 개발 주기 초기에 시스템 수준의 디자인을 검증할 수 있도록 지원합니다."

Quantum System Analysis는 키사이트의 ADS(Advanced Design System) 2026 플랫폼의 일부로 제공되며 기존 양자 EDA 솔루션을 보완합니다. 초전도 큐비트 플랫폼을 지원하며 스핀 큐비트와 같은 다른 모달리티로 확장할 수 있어 양자 연구개발(R&D) 팀을 위한 다목적 선택지가 됩니다.

리소스:

키사이트테크놀로지스 소개   

NYSE: KEYS에 상장된 키사이트(Keysight)는 세상에 변화를 가져오는 기술을 실현하도록 혁신가들에게 영감을 불어넣고 지원합니다. S&P 500 기업인 키사이트는 제품 수명 주기가 끝날 때까지 엔지니어가 더 적은 위험으로 더 빠르게 개발 및 배포할 수 있도록 시장을 선도하는 설계, 에뮬레이션 및 테스트 솔루션을 제공합니다. 키사이트는 통신, 산업 자동화, 항공우주 및 방위, 자동차, 반도체, 일반 전자제품 시장의 고객이 혁신을 가속화하여 세상을 연결하고 보호할 수 있도록 지원하는 글로벌 혁신 파트너입니다. 자세한 내용은 키사이트 뉴스룸(Keysight Newsroom) 및 www.keysight.com에서 확인할 수 있습니다. 

연락처

Andrea Mueller
미주/유럽
andrea.mueller@keysight.com

Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com