키사이트, AI 인프라 검증 가속화를 위한 PCIe® 7.0 프로토콜 테스트 솔루션 출시
즉각적인 연동과 프로토콜에 대한 심층적인 가시성을 통해 위험을 줄이고 차세대 시스템 개발 기간을 단축합니다.
SANTA ROSA, Calif.October 12, 2026
Keysight Technologies, Inc.(NYSE: KEYS)는 오늘 엔지니어가 프로토콜 계층에서 차세대 디바이스 및 시스템을 가동, 검증, 디버깅하고 규정 준수를 확인할 수 있는 통합 플랫폼인 PCIe® 7.0용 프로토콜 테스트 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 128 GT/s에서의 뛰어난 가시성과 즉각적인 링크업을 결합하여, 개발 팀이 문제를 더 일찍 식별하고 검증 위험을 줄이며 인공 지능 및 데이터 센터 인프라에 필요한 차세대 고속 PCIe 인터커넥트의 출시를 가속화할 수 있도록 지원합니다.
인공지능(AI) 워크로드로 인해 연산 및 데이터 대역폭에 대한 수요가 증가함에 따라, PCI Express® 7.0은 기본 데이터 전송 속도를 128 GT/s로 두 배 높여 차세대 인터커넥트 성능을 제공합니다. PCI Express 7.0은 그래픽 처리 장치, 가속기, 스위치, 메모리, 스토리지를 연결하는 랙 규모 시스템의 주력 인터커넥트가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성능 향상으로 인해 점점 더 복잡해지는 아키텍처 전반에서 링크 설정, 프로토콜 동작, 상호 운용성을 검증하는 작업이 더욱 어려워지고 있습니다.
안정적인 링크 업은 의미 있는 프로토콜 분석의 기초입니다. 엔지니어는 가장 빠른 PCIe 속도에서 링크 트레이닝 및 상태 장치(LTSSM) 동작, FLIT 기반 인코딩, 프로토콜 오류, 복잡한 트랜잭션 레이어 문제를 조사하여 재설계로 이어지거나 일정 지연을 유발하기 전에 문제를 격리할 수 있는 즉각적인 가시성이 필요합니다. 키사이트는 분석기 튜닝 없이도 안정적이고 신뢰할 수 있는 분석을 제공하도록 설계된 아키텍처로 이 문제를 해결하며, 팀이 연결 단계에서 실행 가능한 통찰력 확보 단계로 더 빠르게 이동할 수 있도록 지원합니다.
이 솔루션은 모든 기능을 갖춘 프로토콜 분석기 및 엑서사이저(exerciser), 테스트 플랫폼, 전용 분석 소프트웨어를 결합합니다. 통합된 워크플로를 통해 얼리 아답터는 디바이스 브링업을 위한 링크 파트너와 초기 실리콘 검증부터 상호 운용성 및 컴플라이언스 테스트까지 진행하는 데 필요한 광범위한 프로토콜 가시성을 모두 확보할 수 있습니다.
PCIe 7.0용 프로토콜 테스트 솔루션의 주요 이점은 다음과 같습니다:
- 첫 측정까지의 시간 단축: 고급 신호 무결성을 통해 분석기 튜닝 없이도 안정적인 프로토콜 트레이스 캡처가 가능하므로, 엔지니어는 재현 가능한 결과와 더 빠른 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- 프로토콜 문제의 신속한 식별: LTSSM 전환, FLIT 기반 인코딩, 프로토콜 오류, 트랜잭션 레이어 패킷 트랜잭션에 대한 깊이 있는 가시성은 팀이 디버깅을 가속화하고, 근본 원인을 격리하며, 안정적인 작동을 검증하고, PCI Express 사양 준수를 확인하는 데 도움을 줍니다.
- 초기 실리콘 리스크 감소: 조기 협업과 테스트 가용성을 통해 팀이 프로토콜 및 상호 운용성 문제를 더 일찍 발견할 수 있도록 지원하며, 후반부의 재작업을 최소화하고 개발 주기를 단축합니다.
- 엔드투엔드 검증 간소화: 통합된 분석기, 엑서사이저, 테스트 플랫폼 및 소프트웨어 환경은 브링업부터 검증 및 컴플라이언스 테스트에 이르기까지 일관된 워크플로를 제공합니다.
- AI 인프라 개발 가속화: 랙 수준 인터커넥트 지원과 하위 호환성을 통해 엔지니어는 기존 테스트 투자를 보호하고 마이그레이션을 용이하게 하는 동시에 차세대 스케일업 아키텍처를 검증할 수 있습니다.
시놉시스(Synopsys)의 실리콘 IP 제품 관리 수석 부사장인 니라즈 팔리왈(Neeraj Paliwal)은 다음과 같이 말했습니다: “양산 실리콘과 프로토콜 테스트 장비 간에 128 GT/s 속도로 안정적인 PCIe 7.0 링크를 구축하는 것은 중요한 상호 운용성 마일스톤입니다. 당사의 실리콘 검증된 Synopsys PCIe 7.0 IP 솔루션을 키사이트의 프로토콜 솔루션으로 검증함으로써 고객은 차세대 AI 및 데이터 센터 설계를 확신을 가지고 추진할 수 있게 되었습니다.”
키사이트 네트워크 및 데이터 센터 솔루션 부사장인 요아힘 페를링스(Dr. Joachim Peerlings) 박사는 다음과 같이 말했습니다: “성공적인 PCIe 7.0 배포는 대역폭 향상과 함께 검증된 에코시스템 상호 운용성에 달려 있습니다. 시놉시스와의 협력을 통해 고객은 설계를 더 일찍 검증하고,문제를 더 빨리 식별하며, 차세대 실리콘 및 시스템의 준비 상태에 대한 확신을 가질 수 있습니다. 양사는 협력을 통해 AI 및 데이터 센터 애플리케이션의 혁신에서 배포에 이르는 과정을 가속화하고 있습니다.”
키사이트는 2026년 10월 13일부터 16일까지 캘리포니아 산호세에서 열리는 OCP 글로벌 서밋 2026(OCP Global Summit 2026)에서 PCIe 7.0용 프로토콜 테스트 솔루션을 시연할 예정입니다.
리소스
제품: PCIe® 7.0용 키사이트 프로토콜 분석기 모듈
제품: PCIe® 7.0용 키사이트 프로토콜 엑서사이저 x16
제품: PCIe® 7.0용 키사이트 프로토콜 테스트 백플레인
사용 사례: PCIe® 7.0용 키사이트 송신기 테스트 솔루션
사용 사례: PCIe® 7.0용 키사이트 수신기 테스트 애플리케이션
PCI-SIG®, PCIe®, PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.
PCIe® 7.0용 키사이트 확장 가능한 프로토콜 분석기 솔루션
PCIe® 7.0용 키사이트 프로토콜 엑서사이저는 2.5 GT/s부터 최대 128 GT/s까지의 속도와 최대 x16의 레인 폭을 지원합니다.