키사이트, AI 데이터 센터를 위한 스케일업 검증 솔루션 출시

새로운 검증 솔루션을 통해 데이터 센터 운영자는 AI 인프라가 확장됨에 따라 발생하는 대역폭, 지연 시간 및 상호 운용성 문제를 해결할 수 있게 되었습니다.

SANTA ROSA, Calif.February 18, 2026

Keysight Technologies, Inc.(NYSE: KEYS)는 인공지능(AI) 데이터 센터 운영자가 컴퓨팅 클러스터의 고밀도화 및 복잡화에 따라 대역폭, 대기 시간, 상호 운용성 병목 현상 심화에 대응할 수 있도록 지원하는 새로운 스케일업 검증 솔루션 포트폴리오를 발표했습니다. 이 솔루션은 UAlink™200G, PCIe® 7.0, PCIe® 6.0, PCIe® 5.0, CXL™ 3을 비롯한 신흥 및 기존 상호 연결 표준을 지원하여 고성능의 에너지 효율적인 AI 인프라의 빠른 배포를 가능하게 합니다.

빠른 AI 도입으로 인해 고밀도 컴퓨팅, 실시간 데이터 이동, 저지연 메모리 액세스에 대한 전례 없는 수요가 발생하고 있습니다. 하이퍼스케러와 기업이 AI 인프라를 확장함에 따라, 비용과 에너지 소비를 제어하면서 성능을 유지하려면 고속 인터커넥트에 대한 신뢰할 수 있는 검증이 매우 중요합니다.

키사이트는 다음 다섯 가지 새로운 솔루션으로 이러한 스케일업 과제를 해결합니다.

UALink 200G용 키사이트 수신기 적합성 테스트 소프트웨어
키사이트 UALink™ 200G 수신기 적합성 테스트 소프트웨어는 AI 스케일업 네트워킹에 필수적인 UALink™ 200 Gb/s 인터페이스의 검증을 가속화합니다. 이 솔루션은 키사이트 M8050A 120 Gbd 고성능 BERT와 키사이트 Infiniium UXR 실시간 오실로스코프를 통합하여 스트레스 신호 보정을 단순화하고, 빠르고 신뢰할 수 있는 적합성 테스트 및 디버깅을 위한 포괄적인 측정 커버리지를 제공합니다.

키사이트 PCIe 7.0 송신기 테스트
AI 및 머신 러닝 워크로드가 확장됨에 따라 초고대역폭 인터커넥트에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 키사이트의 PCIe 7.0 송신기 테스트 솔루션은 최대 128GT/s의 속도로 포괄적인 PCIe 7.0 BASE 사양 컴플라이언스 테스트를 지원하므로, 고객이 채택을 가속화하는 동시에 차세대 AI 가속기와 네트워크 장비가 미래 AI 인프라의 통합 위험을 줄이는 데 기여합니다.

PCIe 6.0용 키사이트 프로토콜 컴플라이언스 테스트 스위트
키사이트의 PCIe 6.0 프로토콜 컴플라이언스 테스트 스위트는 최대 64 GT/s의 속도로 링크 및 트랜잭션 레이어 요구 사항에 대한 엔드투엔드 검증을 제공합니다. 키사이트의 검증된 PCIe 6.0 프로토콜 플랫폼을 기반으로 구축된 이 솔루션은 고급 엑서사이저 및 분석기 하드웨어를 자동화된 테스트 실행 및 명확한 통과/실패(pass/fail) 리포팅과 결합합니다. 이러한 간소화된 접근 방식은 디버그 시간을 단축하고 차세대 설계를 위한 컴플라이언스 테스트를 가속화합니다.

키사이트 CXL 3 프로토콜 엑서사이저 및 분석기 테스트 솔루션

CXL 3은 메모리 집약적인 AI 및 데이터 워크로드를 위해 기존 DIMM의 한계를 넘어 메모리 용량과 대역폭을 확장함으로써 중요한 데이터 센터 문제를 해결합니다. 이 인터커넥트는 보다 효율적인 리소스 활용을 위해 이기종 컴퓨팅 플랫폼 간에 고대역폭, 저지연 메모리 공유를 지원합니다. 키사이트의 CXL 3 프로토콜 솔루션은 CPU, GPU, 가속기 간의 코어런트 메모리 풀링을 검증하여 분산 컴퓨팅 환경을 위한 확장 가능한 성능과 미래 지향적 아키텍처를 구현합니다.

PCI-SIG 인증을 받은 키사이트 PCIe 5.0 프로토콜 링크 및 트랜잭션 컴플라이언스 솔루션
운영자가 고밀도 컴퓨팅 환경을 확장함에 따라 PCIe 사양 준수 검증은 필수 불가결한 요소가 되었습니다. 엔드포인트 및 리타이머 디바이스의 PCIe 5.0 링크 및 트랜잭션 레이어 테스트를 위해 PCI-SIG 인증을 획득한 키사이트의 자동화된 PCIe 프로토콜 컴플라이언스 솔루션은 표준 기반 검증을 가속화하고 출시 소요 시간을 단축합니다. 키사이트는 컴플라이언스 및 벤더 상호 운용성을 조기에 검증함으로써 데이터 센터 운영자가 위험과 비용을 절감하는 동시에 안심하고 확장할 수 있도록 지원합니다.

키사이트 네트워크 및 데이터센터 솔루션 부사장 겸 총괄 매니저인 닥터 조아킴 피를링스(Dr. Joachim Peerlings)는 다음과 같이 말했습니다. “AI 수요가 운영자의 전력 및 광케이블 구축 속도를 앞지르는 상황에서 진정한 난제는 효율성이나 상호 운용성을 희생하지 않으면서 고대역폭, 저지연 인터커넥트를 확장하는 것입니다. 키사이트의 스케일업 솔루션은 업계가 배포 전에 표준 전반에서 성능, 에너지 효율성, 신뢰성을 검증할 수 있도록 지원합니다.”

새로운 스케일업 솔루션은 2월 24일부터 26일까지 DesignCon 2026의 1039번 부스에서 시연될 예정입니다.

PCI-SIG®, PCIe®, PCI Express®는 미국 내에서 등록된 PCI-SIG의 상표 및/또는 서비스 마크입니다.  

키사이트테크놀로지스 소개

키사이트(NYSE: KEYS)는 전 세계에서 가장 복잡한 엔지니어링 과제를 해결하는 기술 혁신 기업들에게 없어서는 안 될 설계 지원 파트너 역할을 하고 있다. 키사이트는 제품 수명주기 전반에 걸쳐 업계를 선도하는 설계, 에뮬레이션, 테스트 솔루션을 하나로 연결함으로써 엔지니어링 팀이 혁신을 가속화하고 리스크를 줄이며 신기술을 더욱 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원한다. AI 인프라, 통신, 산업 자동화, 항공우주 및 방위산업, 자동차, 반도체, 전자 산업 등 다양한 산업 분야의 고객들은 가상 설계와 물리적 현실을 연결하고, 보다 빠르고 확신 있는 의사결정을 내리기 위해 키사이트와 함께하고 있다. 자세한 내용은  www.keysight.com에서 에서 확인할 수 있다.