Keysight 推出適用於 AI 資料中心的擴充驗證解決方案

新的驗證解決方案使資料中心營運商能夠在人工智慧基礎設施擴展的過程中,克服頻寬、延遲及互通性方面的挑戰

SANTA ROSA, Calif.February 18, 2026

Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) 推出了一系列全新的擴充性 (Scale-up) 驗證解決方案,旨在協助人工智慧 (AI) 資料中心營運商在運算叢集變得更密集且更複雜時,解決不斷增長的頻寬、延遲與互通性瓶頸。這些解決方案支援新興與現有的互連標準,包括 UALink™ 200G、PCIe® 7.0、PCIe® 6.0、PCIe® 5.0 和 CXL™ 3,有助於更快部署高效能、省電的 AI 基礎設施。

AI 的快速普及正帶動對高密度運算、即時資料傳輸以及低延遲記憶體存取的空前需求。隨著超大規模資料中心 (Hyperscalers) 與企業擴充 AI 基礎設施,對高速互連進行可靠的驗證對於維持效能同時控制成本與耗電量至關重要。

是德科技透過五項全新解決方案來因應這些擴充挑戰:

用於 UALink 200G 的是德科技接收器符合性測試軟體
Keysight UALink™ 200G 接收器符合性測試軟體可加速驗證對 AI 擴充網路至關重要的 UALink™ 200 Gb/s 介面。透過整合 Keysight M8050A 120 Gbd 高效能 BERT 與 Keysight Infiniium UXR 即時示波器,該解決方案簡化了應力訊號校準,並提供全面的量測涵蓋範圍,以進行快速、可靠的符合性測試與除錯。

是德科技 PCIe 7.0 發射器測試
隨著 AI 與機器學習工作負載擴充,對超高頻寬互連的需求持續成長。是德科技的 PCIe 7.0 發射器測試解決方案支援高達 128GT/s 速度的全面 PCIe 7.0 BASE 規格符合性測試,協助客戶加速採用,同時讓次世代 AI 加速器與網路裝置降低未來 AI 基礎設施中的整合風險。

用於 PCIe 6.0 的是德科技協定符合性測試套件
是德科技的 PCIe 6.0 協定符合性測試套件提供高達 64 GT/s 速度下,針對鏈結與異動層需求的端對端驗證。此解決方案建構於是德科技經過驗證的 PCIe 6.0 協定平台上,結合了先進的訊務產生器 (Exerciser) 與分析儀硬體,以及自動化測試執行和清晰的 Pass/Fail 報表。這種簡化的方法縮短了除錯時間,並加速了次世代設計的符合性測試。

是德科技 CXL 3 協定訊務產生器與分析儀測試解決方案

CXL 3 透過將記憶體容量與頻寬擴充超出傳統 DIMM 的限制,以因應記憶體密集型 AI 與資料工作負載,藉此解決關鍵的資料中心挑戰。此互連技術能夠在異質運算平台之間實現高頻寬、低延遲的記憶體共用,以達到更有效率的資源利用。是德科技的 CXL 3 協定解決方案可驗證跨 CPU、GPU 與加速器的一致性記憶體集區 (Coherent Memory Pooling),為分散式運算環境實現可擴充的效能與具備前瞻性的架構。

獲 PCI-SIG 認證的是德科技 PCIe 5.0 協定鏈結與異動符合性解決方案
隨著營運商擴充高密度運算環境,驗證是否符合 PCIe 規格已成為不可妥協的要求。是德科技的自動化 PCIe 協定符合性解決方案現已獲得 PCI SIG 認證,可用於端點與 Retimer 裝置的 PCIe 5.0 鏈結與異動層測試,能加速基於標準的驗證並縮短上市時間。透過及早驗證符合性與供應商互通性,是德科技協助資料中心營運商自信地進行擴充,同時降低風險與成本。

是德科技網路與資料中心解決方案副總裁兼總經理 Dr. Joachim Peerlings 表示:「隨著 AI 需求超越營運商將電力與光纖上線的速度,真正的障礙是在不犧牲效率或互通性的情況下擴充高頻寬、低延遲的互連。是德科技的擴充性解決方案有助於業界在部署前跨標準驗證效能、能源效率與可靠性。」

全新的擴充性解決方案將於 2 月 24 日至 26 日舉行的 DesignCon 2026 展會中 1039 號攤位進行展示。

PCI-SIG®、PCIe® 與 PCI Express® 是 PCI-SIG 的美國註冊商標及/或服務標章。  

是德科技小檔案

是德科技(NYSE:KEYS)是全球技術創新的關鍵合作夥伴,致力於協助企業解決最複雜的工程挑戰。我們提供領先業界的設計、模擬與測試解決方案,涵蓋產品研發全生命週期,協助工程團隊加速創新、降低開發風險,並更快將突破性技術推向市場。從AI基礎設施、通訊、工業自動化、航太與國防、汽車、半導體到電子產業,全球客戶皆運用是德科技的解決方案,串聯虛擬設計與實體驗證,從研發初期即可做出更有信心的決策,加速打造改變世界的技術創新。更多資訊請造訪 www.keysight.com。