ロード中...

表示されている結果 : 20 / 7431

並べ替え
人気
人気 最新 関連性
人気 最新 関連性
Expert Guide to MXG Signal Generators

お気に入りに追加しました

お気に入りから削除しました

MXGシグナルジェネレーターのエキスパートガイド

キーサイトのエンジニアとともに、MXG信号発生器について深く掘り下げ、スキルを向上させましょう。このブートキャンプでは、デモンストレーションと今日からお客様のラボで適用できる段階的なガイダンスを通じて、信号生成技術について説明します。このブートキャンプを修了すると、MXG信号発生器をより適切に設定および最適化し、RFテストの性能と効率を向上させることができるようになります。 学習内容: 高度なRFテストのためにMXG信号発生器の可能性を最大限に引き出す方法。 より高い確度を実現するためのパワーアンプのミスマッチ補正とフィクスチャのデエンベディング技術。 複雑なMIMOおよび共存テストのために、位相コヒーレントで時間同期された信号を生成する方法。 キーサイトの最新イノベーションに関するこの10問のクイッククイズで、モデル名から主要機能まで、MXG信号発生器に関する知識をテストしましょう。 このブートキャンプは、RFエンジニア、またはMXG信号発生器とその実際のRFテスト環境でのアプリケーションについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。 

表示 20 / 7431 もっと見る