ネットワーク・アナライザは無線周波数 (RF) デバイスを特性評価します。Sパラメータの測定から始まったものの、テスト対象デバイスの進化に対応するため、ネットワーク・アナライザは高度に統合され、進化を遂げてきました。

ネットワーク解析の基本、ネットワークアナライザの使用方法、およびネットワークアナライザで実行できる高度な測定について説明します。

ネットワークアナライザとは何ですか?

ネットワーク・アナライザは無線周波数 (RF) デバイスを特性評価します。Sパラメータの測定から始まったものの、テスト対象デバイスの進化に対応するため、ネットワーク・アナライザは高度に統合され、進化を遂げてきました。

RF回路には独自のテスト方法が必要です。高周波では電圧と電流を直接測定することが困難なため、コンポーネントはRF信号に対する応答によって特性評価される必要があります。ネットワークアナライザは、既知の信号をデバイスに送信し、入力信号と出力信号の間の比率測定を行うことで、これらの特性評価を行います。

初期のアナライザは振幅のみを測定していました。これらのスカラー・ネットワーク・アナライザは、リターンロス、ゲイン、定在波比、その他振幅ベースの測定を行います。

今日、ほとんどのネットワーク・アナライザは、振幅と位相の両方を測定するベクトル・ネットワーク・アナライザです。ベクトル・ネットワーク・アナライザは、Sパラメータの特性評価、複雑なインピーダンスのマッチング、時間領域測定などを行うことができる、非常に多機能な測定器です。

PNAネットワーク・アナライザ
ハイエンドネットワークアナライザの例:PNA-Xベクトルネットワークアナライザ

この測定のハイレベルブロック図は、入力から出力へ、被試験デバイス (DUT) を通して信号が順方向に送信されていることを示しています。デバイスの入力から出力へと進む測定は、順方向測定と呼ばれます。

ネットワークアナライザのレシーバは、入射、反射、および透過信号を測定して、順方向Sパラメータを計算します。

一般的なネットワークアナライザのブロック図
一般的なネットワークアナライザのブロック図

主要なベクトルネットワークアナライザ仕様

ベクトル・ネットワーク・アナライザは、信号発生器とレシーバの両方の機能を備えているため、多くの必要な仕様があります。このセクションでは、ネットワーク・アナライザの重要な仕様の一部について説明します。

最大周波数

VNAの最大周波数は、測定可能な最高周波数です。ネットワーク・アナライザのレシーバには、入力信号をデジタル形式に変換するアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)が内蔵されています。これらの信号は、その後解析および表示されます。ADCは無線周波数帯の信号を変換できないため、入射信号はADCの動作周波数にダウンコンバートする必要があります。この動作周波数は中間周波数(IF)と呼ばれます。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、コンポーネントの応答が測定されるパワー範囲です。

図は、ダイナミックレンジが定義される2つの異なる方法を示しています。システムダイナミックレンジは、機器の仕様に使用される値です。

  • システムダイナミックレンジは、ブースターアンプなしで、かつDUTゲインを考慮しない場合の機器の能力を示します。機器の最大ソースパワーは、最大パワーレベル Pref です。
  • レシーバーダイナミックレンジは、パワー増幅を伴う機器のダイナミックレンジです。ソースパワーを最大パワーレベルとして使用するのではなく、この仕様は機器のレシーバーが測定できる最大パワー Pmax に基づいています。
ダイナミックレンジの定義図
ダイナミックレンジの定義

下の左図は、帯域通過フィルタのS21測定のトレースを示しており、機器のダイナミックレンジを表しています。上限はフラットで、下限はノイズを含んでいます。これらの境界の形状を決定する要因を見てみましょう。

ソースのパワーレベルの上限とレシーバーの圧縮点が、ダイナミックレンジの最大パワーレベルを決定します。

レシーバーを構成するミキサーとアンプは、飽和するか、最大出力に達するまでに処理できる電力に限りがあります。デバイスが飽和領域にある場合、入力と出力の間に線形関係は存在しません。

アンプの飽和は、下の右図に示されています。1ワットを超える入力パワーでは、実際の出力(赤)は理想的な出力(緑)から逸脱します。この現象は圧縮と呼ばれます。レシーバーは、レシーバーの圧縮点を超えるデバイス出力を捕捉できません。この入力パワーの制限が、ダイナミックレンジの上限を形成します。

トレースにおけるダイナミックレンジ
理想的な線形伝達関数を持つゲイン圧縮グラフ
アンプの理想的な線形伝達関数を緑色で、実際の伝達関数を赤色で示したゲイン圧縮グラフ

出力電力

出力パワーは、VNAの信号発生器とテストセットがDUTに供給できるパワー量を示します。これはdBmで表され、ほとんどのRF伝送線の特性インピーダンスに合わせるために50Ωのインピーダンスを参照します。

高出力は、測定のS/N比を改善したり、被測定デバイス(DUT)の圧縮限界を決定したりするのに役立ちます。

アンプなどの多くのアクティブデバイスは、ネットワーク・アナライザの電力制限を超える、困難な線形および非線形高電力測定を必要とします。

トレースノイズ

トレースノイズとは、システム内のランダムノイズによりDUT応答に重畳されて現れるノイズです。これにより、信号が滑らかでなく、あるいはジッターがあるように見えることがあります。

トレースノイズは、テストパワーの増加、レシーバーの帯域幅の低下、または平均化によって軽減されます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正

RF測定は非常に高感度です。テストケーブル、コネクタ、およびフィクスチャは測定に影響を与えます。測定対象はDUTであり、DUTとネットワークアナライザを接続するケーブルではありません。

デフォルトでは、ネットワークアナライザはDUTをテストポートの先にあるすべてのものと見なします。これは、ネットワークアナライザの基準面がテストポートにあることを意味します。基準面より先のすべてのものが測定に含まれます。

これらの図は、校正前後の基準面を示しています。校正前は、ケーブルやコネクタを含むネットワークアナライザのポートより先のすべてが測定に含まれます。

校正後、基準面が移動するため、ネットワークアナライザはケーブルとコネクタを補正し、DUTのみを測定します。非常に大まかに言えば、ケーブルとコネクタの校正は、風袋重量のためにスケールをゼロに設定することに似ています。

ネットワークアナライザの校正前の基準面
校正前の基準面
ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正
校正後の基準面

最も一般的な校正方法は、スルー、リフレクト、ライン(TRL)とショート、オープン、ロード、スルー(SOLT)の2つです。これらの方法は、校正用のケーブルやフィクスチャを特性評価するために使用される、インピーダンス測定と伝送測定の異なる組み合わせです。

これらの校正技術では、DUTの代わりに既知の特性を持つ標準器を測定セットアップに接続します。ネットワークアナライザは、測定値と標準器の値を比較することで、ケーブルやコネクタの補正を適用できます。

従来、校正はメカニカル標準器を用いて行われていました。オペレータは個別に各接続を行い、測定器に測定を実行させていました。完全な2ポート校正には7つのメカニカル接続が必要です。このプロセスは時間がかかり、ユーザーエラーの可能性を生み出します。

電子校正モジュールは、1回の接続でさまざまな種類の負荷を電子的に再現できます。電子校正は高速で再現性が高く、コネクタの摩耗を抑えます。

メカニカル校正キット
メカニカル校正キット
ECalモジュール
ECalモジュール

ベクトル・ネットワーク・アナライザおよびアクセサリ

正確な測定を行うには、適切なベクトル・ネットワーク・アナライザと、測定器をDUTに接続するためのケーブルやコネクタが必要です。

ベクトル・ネットワーク・アナライザ

ベクトル・ネットワーク・アナライザは、シンプルなSパラメータ測定ツールから、ラック全体を置き換えることができる高度に統合された測定器まで多岐にわたります。フィールド、計測ラボ、生産ラインのいずれにおいても、速度、性能、柔軟性の適切な組み合わせを提供するネットワーク・アナライザがあります。

キーサイトは、ポータブルなFieldFoxから高度に統合されたPNAまで、最も幅広いネットワークアナライザのモデルとフォームファクタを提供しています。

コネクタ

測定器とDUT間の接続は、信頼性の高い測定にとって非常に重要です。RF測定は非常に高感度であるため、コネクタの仕様を考慮するようにしてください。コネクタは、特性インピーダンス、周波数範囲、品質という3つの主要な仕様によって特徴付けられます。

コネクタの導体寸法によって、特性インピーダンスと周波数範囲を近似できます。特性インピーダンスは、内部導体と外部導体の直径の比(図中のdとD)の関数です。反射を最小限に抑えるために、ケーブルとコネクタの特性インピーダンスをDUTに合わせることが重要です。

周波数範囲は、外部導体の内径(D)に関連しています。同軸ケーブルの最大周波数は、以下の式で近似できます。

最大周波数(GHz) = 120/D (mm)

例えば、これは3.5 mm導体の最大周波数が約120 / 3.5 = 34 GHzであることを意味します。テストに必要な周波数をハードウェアが処理できることを確認する必要があります。30 GHzを超えるミリ波周波数では、より小型の導体を持つコネクタとケーブルが必要です。

コネクタを探す際には、ご自身に適した品質レベルを知る必要があります。品質とは、コネクタが製造される際の卓越性の度合いを測るものです。品質には、生産、計測器、および計測の3つのグレードがあります。

  • プロダクショングレード:汎用グレードとも呼ばれ、これらのコネクタは、接続が限定され、再現性が低いことが許容される経済的なアプリケーション向けです。
  • インストゥルメントグレード:計測器グレードコネクタは、繰り返し精度と長寿命が最優先される精密なテスト/測定機器向けに設計されています。
  • メトロロジーグレード:メトロロジーグレードは、最高の性能と再現性が要求される校正アプリケーションに最適です。これらの高精度コネクタは、コネクタインピーダンスにおいて最高の確実性を提供します。
周波数範囲決定図
周波数範囲の決定

ベクトルネットワークアナライザアクセサリ

周波数エクステンダーからテストセットコントローラーまで、ネットワーク・アナライザ・アクセサリは、測定器を完全なソリューションに変えることができます。

ハードウェアアクセサリは、以下の用途に役立ちます。

  • 誘電材料の特性評価
  • オンウェハーデバイスのテスト
  • 高出力アンプとミキサを測定します

その他多数。

ベクトルネットワークアナライザアクセサリ

ベクトル・ネットワーク・アナライザを使用した測定の実施

VNAは非常に多機能であるため、あらゆる種類の測定に関する詳細な説明には、それ専用のウェブサイトが必要になるほどです。しかし、ここで説明する基本がすべての測定にどのように適用されるかを見てみましょう。

ステップ1:測定のセットアップ

VNAはあらゆる種類の測定を行いますが、通常は何らかの掃引を設定する必要があります。掃引の主要なパラメータは、開始周波数と終了周波数、パワー、およびIF帯域幅です。

開始周波数と停止周波数

  • これらの値は、周波数掃引の範囲を決定します。
  • デバイスの挙動を完全に捉える値を設定してください。
  • 測定の中心をどこにしたいか分かっている場合は、掃引の中心周波数とスパンを設定します。

電源

  • この値は、DUTに送信されるテスト信号のパワーレベルを決定します。
  • 受動デバイス(例えばフィルタ)には、最大ソースパワーを使用します。
  • アクティブデバイスの場合、DUTまたはVNAでの圧縮を避けるために電力を制限してください。
  • より高い電力レベルで信号対ノイズ比を改善します。

IF帯域幅

  • 許容可能な速度レベルで必要な分解能が得られる帯域幅を選択してください。
  • より良い測定分解能を得るには、より小さいIF帯域幅を使用してください。そのトレードオフとして、測定速度が遅くなります。
測定セットアップ

ステップ2:校正

正確な測定を行うには校正が不可欠ですが、まず測定セットアップをテストする必要があります。

ステップ:

  1. デバイスを接続し、未校正の測定を行います。
  2. 周波数範囲とIF帯域幅を調整して、必要なものをすべて捕捉していることを確認してください。
  3. キャリブレーションキットが、DUTと同じコネクタタイプと性別であることを確認してください。
  4. キャリブレーション・キットをセットアップに接続して、キャリブレーションを実行します。
  5. キャリブレーション後、デバイスを再接続する準備が整います。
  6. 周波数範囲またはIF帯域幅の設定を変更した場合は、再校正してください。

ヒント: 導体を損傷することなく、導体間に確実な接触を得るために、トルクレンチを使用して接続してください。コネクタのナットのみを回し、導体同士をねじらないでください。

正確なテストおよび測定結果のためのネットワークアナライザ校正

ステップ3:結果の解釈

VNAには、3 dB帯域幅マーカーから時間ドメイン解析まで、測定の解析を支援する多くのソフトウェアツールがあります。解析を容易にするために、測定に適したソフトウェアと機能を選択してください。

PNAのような高度に統合されたネットワークアナライザは、非線形デバイスやアクティブデバイスの特性評価など、困難な測定に対応するための多数のソフトウェアアプリケーションを備えています。

ネットワークアナライザ ソフトウェア

ベクトルネットワークアナライザアプリケーション

ベクトル・ネットワーク・アナライザは、非常に多機能な測定器です。以下に、そのアプリケーションの一部をご紹介します。

スペクトラム解析

ネットワークアナライザにスペクトラム解析機能を追加することで、スプリアス検索の高速化、機器間の切り替えの排除、およびシングル接続・複数測定(SCCM)機能の活用により、テスト時間を大幅に短縮できます。

スペクトラム解析ソフトウェア
スペクトラム解析とネットワーク解析の測定を組み合わせたSCCMウィンドウ

パルス測定

ネットワークアナライザは、標準動作で連続波(CW)信号を使用します。これは多くのアプリケーションで有用ですが、パルスRF信号が好ましい特定のシナリオがあります。例えば、

  • パルス動作向けに設計されたアンテナのテスト
  • CW信号の熱が懸念されるオンウェーハ測定
  • 時間領域反射率測定(TDR)

PNAのような高度なネットワークアナライザは、これらのアプリケーションなどに利用できるパルスRF測定をサポートしています。

パルス測定用オンウェーハテストセットアップ
オンウェーハテストセットアップ

アクティブデバイス測定

現代のRFシステムは、アンプ、ミキサー、周波数コンバーターなどの能動デバイスで構成されています。これらの種類のデバイスのテストには、かつては装置一式が必要でした。現在、ネットワークアナライザは、追加のハードウェアなしで能動デバイスの特性評価を処理できるほど高度化しています。

従来のRFテスト・システムではなくネットワーク・アナライザを使用することで、すべての測定を1つの測定器に統合し、テスト時間を大幅に短縮できます。PNAのような統合型ネットワーク・アナライザを使用して、以下をテストします。

  • Sパラメータ
  • 非線形パラメータ (Xパラメータ)
  • ゲイン圧縮
  • 相互変調歪み (IMD)
  • スプリアス
  • 雑音指数

その他多数。

理想的な線形伝達関数を持つゲイン圧縮グラフ
ゲイン圧縮アプリケーション

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?