Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
공격보다 한 발 앞서 나가는 동적 보안 인텔리전스
어디서든 엔터프라이즈 전반의 애플리케이션 및 보안 테스트
정교한 공격 시뮬레이션, 제어 검증, 사이버 준비 태세 확보
키사이트 보안 테스트용 하드웨어 가속기는 수백만 명의 사용자 시뮬레이션부터 암호화된 트래픽 및 악성 위협 재현에 이르기까지 네트워크 인프라에 대한 현실적이고 높은 스트레스의 검증을 제공합니다. 속도, 확장성 및 정밀성을 위해 설계된 이 가속기는 팀이 배포 전에 성능 및 보안 격차를 파악하도록 돕습니다. 엔터프라이즈, 통신 및 클라우드 공급업체에 이상적인 이 플랫폼은 방화벽, 트래픽 시스템 및 초저지연 네트워크가 실제 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 탁월한 현실감과 제어 기능을 갖춘 하드웨어 가속기는 신뢰할 수 있는 의미 있는 결과를 제공합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 보안 공격 에뮬레이션 소프트웨어는 조직이 사이버 복원력을 지속적으로 평가하고 개선할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 네이티브 파이프라인, 가상 환경 또는 프로덕션 네트워크에 배포되는 이 솔루션은 현실적인 트래픽, 최신 위협 인텔리전스 및 풀 스택 검증을 제공합니다. 이 솔루션을 사용하여 제로 트러스트 아키텍처를 검증하고, 적용 지점을 테스트하거나, 탐지 및 대응 워크플로의 격차를 파악할 수 있습니다. 당사의 에뮬레이션 소프트웨어는 보안, DevOps 및 규정 준수 팀이 프로덕션 환경을 위험에 빠뜨리지 않고도 자신 있게 테스트할 수 있도록 지원합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 보안 테스트용 하드웨어 가속기는 수백만 명의 사용자 시뮬레이션부터 암호화된 트래픽 및 악성 위협 재현에 이르기까지 네트워크 인프라에 대한 현실적이고 높은 스트레스의 검증을 제공합니다. 속도, 확장성 및 정밀성을 위해 설계된 이 가속기는 팀이 배포 전에 성능 및 보안 격차를 파악하도록 돕습니다. 엔터프라이즈, 통신 및 클라우드 공급업체에 이상적인 이 플랫폼은 방화벽, 트래픽 시스템 및 초저지연 네트워크가 실제 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 탁월한 현실감과 제어 기능을 갖춘 하드웨어 가속기는 신뢰할 수 있는 의미 있는 결과를 제공합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 보안 공격 에뮬레이션 소프트웨어는 조직이 사이버 복원력을 지속적으로 평가하고 개선할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 네이티브 파이프라인, 가상 환경 또는 프로덕션 네트워크에 배포되는 이 솔루션은 현실적인 트래픽, 최신 위협 인텔리전스 및 풀 스택 검증을 제공합니다. 이 솔루션을 사용하여 제로 트러스트 아키텍처를 검증하고, 적용 지점을 테스트하거나, 탐지 및 대응 워크플로의 격차를 파악할 수 있습니다. 당사의 에뮬레이션 소프트웨어는 보안, DevOps 및 규정 준수 팀이 프로덕션 환경을 위험에 빠뜨리지 않고도 자신 있게 테스트할 수 있도록 지원합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
최신 분산 클라우드 환경을 보호하려면 현실성, 확장성 및 신뢰성을 결합한 솔루션이 필요합니다. 키사이트 보안 공격 에뮬레이션 플랫폼을 사용하면 최대 400GE의 하이퍼스케일 속도로 실제 트래픽, 암호화된 워크로드 및 고급 공격 시나리오에 대해 제로 트러스트 아키텍처를 검증할 수 있습니다. 포괄적인 성능 및 보안 검증을 통해 약점을 조기에 파악하고, 방어를 최적화하며, 진화하는 사이버 위협에 자신 있게 대비할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
보안 공격 에뮬레이션은 실제 위협과 정상 트래픽을 제어된 방식으로 재현하여 대상 환경에서 보안 제어가 의도한 대로 작동하는지 검증하는 것입니다.
적합한 솔루션은 엔터프라이즈, 클라우드 또는 통신 사용 사례 전반에서 배포 모델, 네트워크 규모, 트래픽 현실성 및 검증 목표에 부합해야 하며, 관련 보안 검증 프레임워크와 측정 가능한 결과를 지원해야 합니다. 주요 결과에는 공격 탐지율, 오탐 감소, 지연 시간 영향, 부하 시 처리량, 혼합 트래픽 조건에서의 제어 안정성이 포함됩니다. 키사이트는 운영 네트워크, 가상 환경 및 클라우드 네이티브 파이프라인 전반에서 이러한 검증 요구 사항을 지원합니다.
보안 공격 에뮬레이션 솔루션은 실제 위협과 애플리케이션 트래픽을 재현하여 실제 조건에서 보안 제어를 검증하는 시스템입니다.
주요 역량에는 위협 인텔리전스, 트래픽 현실성, 확장성, 자동화, 그리고 보안 적용 지점 전반의 풀 스택 검증이 포함됩니다. 이러한 역량은 차단된 공격률, 탐지 범위, 지연 시간, 처리량, 암호화된 트래픽 처리, 테스트 주기 전반의 반복성 등 측정 가능한 결과에 따라 보안 검증이 달라지기 때문에 중요합니다. 키사이트는 운영 네트워크, 가상 환경 및 클라우드 네이티브 환경 전반에서 이러한 검증 워크플로우를 지원합니다.
보안 공격 에뮬레이션은 제어되고 반복 가능한 환경에서 실제 위협과 정상 트래픽을 재현하여 부하 시 방어 기능이 어떻게 작동하는지 측정합니다.
주요 결과에는 탐지 효율성, 지연 시간, 처리량, 실제 조건에서의 복원력이 포함됩니다. 모의 침투 테스트는 정의된 범위 내에서 악용 가능한 취약점을 식별하는 데 중점을 둔 전문가 주도 노력입니다. 침해 및 공격 시뮬레이션(BAS)은 일반적으로 보안 제어가 알려진 공격자 동작을 탐지하고 대응하는지 지속적으로 검증하는 데 사용되는 자동화된 접근 방식입니다. 실제로 공격 에뮬레이션은 엔터프라이즈, 클라우드 및 통신 보안 환경을 위한 실제적인 검증 결과에 중점을 두는 반면, 모의 침투 테스트는 발견 사항에 중점을 두고 BAS는 지속적인 제어 검증에 중점을 둡니다. 키사이트는 최신 엔터프라이즈 환경 전반에서 이러한 보안 검증 워크플로우를 지원합니다.
보안 공격 에뮬레이션은 릴리스 주기 내내 실행될 수 있는 반복적이고 자동화된 위협 및 트래픽 시나리오를 제공함으로써 DevSecOps, CI/CD 파이프라인 및 지속적인 보안 검증 워크플로우에 통합됩니다.
이는 코드, 구성 또는 인프라 업데이트 후 탐지 효율성, 지연 시간 영향, 처리량 저하, 정책 적용 일관성 및 회귀 추적과 같은 측정 가능한 결과를 지원합니다. 키사이트는 클라우드 네이티브 파이프라인, 가상 환경 및 운영 네트워크 전반의 지속적인 검증에 보안 공격 에뮬레이션을 적용합니다.
공격 에뮬레이션은 보안 제어 및 시스템이 실제 위협, 정상 트래픽, 암호화된 워크로드 및 혼합 운영 조건에 어떻게 반응하는지 검증합니다. 여기에는 엔터프라이즈, 클라우드 및 통신 환경 전반의 방화벽, 침입 방지 시스템, 제로 트러스트 아키텍처, 적용 지점, 탐지 및 대응 워크플로우가 포함됩니다.
측정 가능한 결과에는 차단율, 탐지 범위, 검사 시 지연 시간, 공격 시 처리량, 고부하 조건에서의 서비스 연속성이 포함됩니다. 키사이트는 이러한 보안 검증 워크플로우를 위한 공격 에뮬레이션을 지원합니다.
보안 공격 에뮬레이션의 효과와 ROI는 검증 결과가 시간이 지남에 따라 보안 태세의 개선을 어떻게 보여주는지에 따라 측정됩니다.
유용한 측정 지표에는 탐지율, 차단된 위협량, 감소된 구성 격차, 낮은 오탐, 공격 시 안정적인 지연 시간 및 처리량, 더 빠른 해결 주기, 엔터프라이즈 검증 연습 중 제어 실패 감소가 포함됩니다. 상세 분석, 구조화된 보고 및 반복 가능한 감사 준비 시나리오 또한 지속적인 개선 및 규정 준수 보고를 지원합니다. 키사이트는 사이버 보안 태세 강화에 도움이 되는 지속적인 보안 검증을 지원합니다.
보안 공격 에뮬레이션은 방화벽, 침입 방지 시스템 및 기타 보안 어플라이언스가 실제 위협, 정상 트래픽, 암호화된 워크로드 및 혼합 운영 조건에 어떻게 반응하는지 평가합니다. 주요 결과에는 차단율, 탐지 범위, 검사 시 지연 시간, 공격 시 처리량 및 서비스 연속성이 포함됩니다.
이러한 형태의 보안 검증은 단독 테스트에서는 나타나지 않을 수 있는 사각지대, 잘못된 구성 및 성능 병목 현상을 식별하는 데 도움이 됩니다. 키사이트는 엔터프라이즈, 클라우드 및 통신 환경 전반의 최신 보안 제어를 검증하기 위한 공격 에뮬레이션을 지원합니다.
보안 공격 에뮬레이션은 실제 위협과 정상 트래픽을 제어된 방식으로 재현하여 실제 운영 조건에서 보안 제어가 어떻게 작동하는지 검증하는 것입니다. 중요한 결과에는 탐지 효율성, 지연 시간 영향, 부하 시 처리량, 정책 복원력, 혼합 트래픽 시나리오에서의 서비스 연속성이 포함됩니다.
정적 또는 단독 테스트는 암호화된 트래픽, 애플리케이션 트래픽 및 동시 공격 시 제어가 어떻게 작동하는지 종종 놓치기 때문에 이는 최신 사이버 보안 검증에 중요합니다. 키사이트는 운영 네트워크, 가상 환경 및 클라우드 네이티브 인프라 전반의 검증을 위한 보안 공격 에뮬레이션을 지원합니다.