Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
포트당 최대 1.6T까지 인터커넥트를 테스트하고 트래픽을 에뮬레이션합니다.
포트당 최대 1.6T까지 인터커넥트를 테스트하고 트래픽을 에뮬레이션합니다.
1.6 테라비트(224G) 상호연결용 오류 성능 검증 시스템
키사이트 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터는 AI 클러스터 및 데이터 센터 네트워크에서 구리 및 광 인터커넥트의 대역폭, 지연 시간 및 안정성을 검증하기 위한 초고속 트래픽 생성을 제공합니다. 800GE 및 1600GE 모델로 제공되는 이 테스터는 실제 트래픽 프로파일 및 혼잡 제어 프로토콜을 에뮬레이션하여 PHY 및 링크 계층 오류 수정 알고리즘의 상세한 측정 지표와 함께 AI/ML 환경에서 스위치, 케이블 및 가속기의 성능을 특성화합니다. 벤치탑 및 랙 마운트 폼 팩터 모두에서 1.6T를 지원하는 이 시스템은 네트워크 장비 개발자와 데이터 센터 운영자에게 AI 워크로드 처리를 위한 인터커넥트 최적화에 필요한 통찰력을 제공합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
AI 및 데이터 센터 네트워크에서 더 높은 데이터 처리량에 대한 수요로 인해 업계는 800GE 및 1.6 테라비트 이더넷(1.6T) 네트워크 인터커넥트 등으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 212Gb/s 및 106Gb/s 전기 레인에서 작동하는 인터페이스는 네트워크 인프라 전반에서 더 높은 신뢰성 목표를 달성하는 데 매우 중요합니다. 네트워크는 향상된 대역폭과 더 높은 신뢰성을 제공해야 합니다. 800GE 및 1.6T 플러그형 인터커넥트와 플라이오버 케이블을 위한 업계 표준 및 MSA는 광범위한 고속 광섬유 및 구리 인터커넥트 유형을 정의합니다.
키사이트의 다중 레인 기능적 상호 연결 테스트 솔루션(FITS)은 8개의 Tx 및 8개의 Rx 채널(FITS 8CH) 또는 16개의 Tx 및 16개의 Rx 채널(FITS 16CH)의 기능적 BER 및 전방 오류 정정(FEC) 오류 성능 검증을 제공합니다.
키사이트 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터는 AI 클러스터 및 데이터 센터 네트워크에서 구리 및 광 인터커넥트의 대역폭, 지연 시간 및 안정성을 검증하기 위한 초고속 트래픽 생성을 제공합니다. 800GE 및 1600GE 모델로 제공되는 이 테스터는 실제 트래픽 프로파일 및 혼잡 제어 프로토콜을 에뮬레이션하여 PHY 및 링크 계층 오류 수정 알고리즘의 상세한 측정 지표와 함께 AI/ML 환경에서 스위치, 케이블 및 가속기의 성능을 특성화합니다. 벤치탑 및 랙 마운트 폼 팩터 모두에서 1.6T를 지원하는 이 시스템은 네트워크 장비 개발자와 데이터 센터 운영자에게 AI 워크로드 처리를 위한 인터커넥트 최적화에 필요한 통찰력을 제공합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
AI 및 데이터 센터 네트워크에서 더 높은 데이터 처리량에 대한 수요로 인해 업계는 800GE 및 1.6 테라비트 이더넷(1.6T) 네트워크 인터커넥트 등으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 212Gb/s 및 106Gb/s 전기 레인에서 작동하는 인터페이스는 네트워크 인프라 전반에서 더 높은 신뢰성 목표를 달성하는 데 매우 중요합니다. 네트워크는 향상된 대역폭과 더 높은 신뢰성을 제공해야 합니다. 800GE 및 1.6T 플러그형 인터커넥트와 플라이오버 케이블을 위한 업계 표준 및 MSA는 광범위한 고속 광섬유 및 구리 인터커넥트 유형을 정의합니다.
키사이트의 다중 레인 기능적 상호 연결 테스트 솔루션(FITS)은 8개의 Tx 및 8개의 Rx 채널(FITS 8CH) 또는 16개의 Tx 및 16개의 Rx 채널(FITS 16CH)의 기능적 BER 및 전방 오류 정정(FEC) 오류 성능 검증을 제공합니다.
AI 데이터 센터용으로 설계된 고속 테스트 플랫폼으로 차세대 1.6T 이더넷 인터커넥트를 검증하십시오. INPT-1600GE는 고급 트래픽 생성 및 분석과 지능형 자동화를 결합하여 212Gb/s 전기 레인 전반에 걸쳐 실리콘, 케이블 및 네트워킹 장비를 벤치마킹합니다. 인터커넥트 테스트 시스템(ITS) 소프트웨어와 함께 사용하면 다중 사용자 스케줄링, 자동 보고 및 동종 최초의 인터커넥트 라이브러리를 통해 검증을 간소화하여 테스트 처리량을 가속화하고 통찰력 확보 시간을 단축합니다.
실제 AI 워크로드를 에뮬레이션하고 인터커넥트 성능을 최적화하며, 미래 네트워크의 요구 사항에 맞춰 구축된 확장 가능한 랙마운트 또는 벤치탑 솔루션을 통해 인프라를 미래에 대비할 수 있도록 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
AI 데이터 센터에서 인터커넥트 검증은 AI 훈련 및 추론이 GPU, 스위치 및 가속기 간의 긴밀하게 동기화된 고대역폭 통신에 의존하기 때문에 중요합니다.
구리 또는 광 링크의 신호 저하, 지연 시간 변동 또는 열 불안정성은 훈련 작업을 지연시키거나 워크로드 실패를 유발할 수 있습니다. 키사이트는 엔지니어가 지속적인 AI 워크로드 하에서 인터커넥트 안정성 및 성능을 검증할 수 있도록 지원하여, 대규모 GPU 클러스터 및 AI 패브릭에 배포하기 전에 고속 링크가 올바르게 작동하는지 확인하는 데 도움을 줍니다.
AI 특정 트래픽 모델링은 AI 워크로드에 의해 생성되는 동기화되고 버스트성이며 지연 시간에 민감한 트래픽 패턴을 재현합니다. 기존 트래픽 테스트는 종종 집단 작업, 높은 팬아웃 흐름 또는 가속기 간 통신 동작을 반영하지 않는 정상 상태 패킷 스트림에 의존합니다.
이러한 차이점은 AI 데이터 센터의 인터커넥트가 정체 지점 및 성능 병목 현상을 드러내기 위해 현실적인 워크로드 조건 하에서 검증되어야 하기 때문에 중요합니다. 키사이트는 이러한 유형의 워크로드 인식 인터커넥트 검증을 지원합니다.
인터커넥트 테스트 솔루션은 필요한 인터페이스 및 검증 유형에 따라 선택됩니다.
이더넷 인터커넥트는 일반적으로 구리 및 광 링크 전반에 걸쳐 대역폭, 지연 시간 및 트래픽 동작에 대한 시스템 및 네트워크 수준 검증이 필요하며, 이는 키사이트의 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터(INPT)와 일치합니다. 주변 부품 상호 연결 익스프레스(PCIe)와 같은 전기 인터페이스는 종종 신호 무결성 및 비트 오류율(BER)을 포함한 물리 계층 검증이 필요하며, 이는 기능 인터커넥트 테스트 솔루션(FITS)과 일치합니다. 800GE 및 1600GE 환경에서는 대규모에서 안정적인 작동을 위해 성능과 안정성 모두 검증되어야 합니다.
인터커넥트 테스트는 현실적인 작동 조건 하에서 고속 링크 성능, 안정성 및 오류 처리를 측정하는 데 사용되는 검증 방법입니다.
일반적인 인터커넥트 테스트에는 신호 무결성, 규정 준수, 대역폭, 지연 시간 및 트래픽 안정성 검증이 포함됩니다. 고속 이더넷 링크의 경우 비트 오류율(BER) 및 순방향 오류 수정(FEC) 성능도 평가됩니다. 이러한 테스트는 800GE 및 1600GE 속도의 AI 및 데이터 센터 네트워크에서 안정적인 구리 및 광 인터커넥트 작동을 검증하는 데 도움이 됩니다. 키사이트는 이러한 고속 검증 요구 사항을 위한 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스트를 제공합니다.
인터커넥트 테스트 시스템 사양은 플랫폼이 차세대 링크의 목표 데이터 속도, 레인 아키텍처 및 오류 성능을 검증할 수 있는지 여부를 결정합니다.
주요 고려 사항에는 800GE 및 1600GE 링크 지원, 다중 레인 아키텍처, 신호 무결성, BER 및 FEC 성능과 같은 상세한 물리 계층(PHY) 지표가 포함됩니다. 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스트 분야의 리더십을 바탕으로 키사이트는 이러한 차세대 링크 요구 사항의 검증을 지원합니다.
인터커넥트 테스트는 최신 고속 링크에 대한 성능 및 검증 요구 사항을 정의하는 표준 및 기술을 지원합니다. 여기에는 800GE 및 1600GE와 함께 PCIe 및 Compute Express Link (CXL)와 같은 캐시 일관성 인터커넥트가 포함됩니다.
검증은 구리 및 광학 환경 전반의 플러그형 인터커넥트 형식도 포함합니다. 이러한 기술은 네트워크 및 가속기 인프라가 신뢰성을 유지하면서 더 높은 속도로 확장됨에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. 키사이트는 이러한 진화하는 인터커넥트 표준 및 기술 전반의 검증을 지원합니다.
고속 구리 및 광학 링크 검증을 위한 인터커넥트 테스트 환경을 설정하려면 트래픽 생성, 트래픽 분석 및 오류 측정을 결합하여 실제 작동 조건에서 링크를 테스트해야 합니다.
일반적인 설정에는 초고속 트래픽 생성 및 분석과 테스트 관리, 자동화 및 보고용 소프트웨어가 포함됩니다. 이 환경은 AI 데이터센터 네트워크에서 물리적 및 시스템 레벨 전반의 대역폭, 지연 시간, 트래픽 안정성 및 링크 신뢰성 검증을 지원합니다. 키사이트는 이러한 고속 인터커넥트 검증 워크플로를 지원합니다.
고속 인터커넥트 테스트의 일반적인 문제로는 신호 손실, 누화, 노이즈 및 열 효과가 있으며, 이는 링크 속도와 레인 밀도가 증가함에 따라 더욱 두드러집니다. 이러한 문제는 구리 및 광학 인터커넥트 전반의 신호 무결성, BER, FEC 성능 및 전반적인 링크 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
완화는 일반적으로 실제 트래픽 조건에서 링크를 검증하고, 해당되는 경우 혼잡 동작을 테스트하며, 상세한 물리 계층 메트릭을 분석하는 것을 포함합니다. 키사이트는 엔지니어가 최신 고속 인터커넥트 환경에서 이러한 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 검증 워크플로를 지원합니다.