Como realizar testes de rede baseados em intenção

IxNetwork MCP
+ IxNetwork MCP

Acelerando a validação de redes com testes baseados em intenção

Muitas equipes dedicam um tempo considerável à tradução de requisitos de teste em configurações detalhadas, à construção manual de topologias, à definição de padrões de tráfego e ao estabelecimento de critérios de aprovação/reprovação antes mesmo de os testes poderem começar. Essa complexidade pode retardar os ciclos de validação, aumentar o tempo de integração de novos usuários e desviar o foco do objetivo real: garantir que a rede se comporte conforme o esperado. À medida que as redes se tornam maiores e mais dinâmicas, os testes tradicionais baseados em configuração podem dificultar a validação rápida de novos cenários, a ampliação da cobertura dos testes e o aproveitamento eficiente da automação.

Para enfrentar esses desafios, o Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) da IxNetwork apresenta uma abordagem baseada em intenções para testes de rede. Em vez de construir manualmente as configurações de teste passo a passo, os usuários simplesmente descrevem seus objetivos de teste em linguagem natural. Seja para validar uma topologia de rede, gerar padrões específicos de tráfego ou definir critérios de sucesso, o IxNetwork MCP combina automação impulsionada por IA com inteligência em testes de rede para traduzir a intenção do usuário em um fluxo de trabalho de teste completo, incluindo configuração, execução e análise de resultados. Trabalhando em conjunto com fluxos de trabalho de GUI existentes, integrações de API REST (Representational State Transfer) e estruturas de automação, o MCP da IxNetwork reduz a complexidade da configuração, acelera a integração e permite que as organizações adotem testes assistidos por IA por meio de uma abordagem aberta e baseada em padrões, sem ficarem limitadas a uma interface proprietária. O resultado é uma validação mais rápida, uma cobertura de teste mais ampla e mais tempo para que os engenheiros se concentrem em insights e inovação, em vez de na criação de testes.

Implemente testes de rede orientados por IA com fluxos de trabalho baseados em intenção

Transforme os testes de rede de um processo que exige muita configuração em um fluxo de trabalho orientado a resultados. Os testes baseados em intenção permitem que as equipes acelerem os ciclos de validação, melhorem a eficiência operacional e ampliem a cobertura dos testes, ao mesmo tempo em que aproveitam a automação assistida por IA nos ambientes de laboratório e automação já existentes. O resultado é um acesso mais rápido a insights úteis e um maior foco na inovação, em vez de na configuração dos testes.

Veja um tour pelo produto IxNetwork MCP

Veja o fluxo de trabalho do IxNetwork MCP

Fluxo de trabalho do MCP da IxNetwork

Conheça os produtos de nossas soluções de infraestrutura de IA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?