의도 기반 네트워크 테스트 수행 방법

IxNetwork MCP
+ IxNetwork MCP

의도 기반 테스트를 통한 네트워크 검증 가속화

많은 팀이 테스트를 시작하기도 전에 테스트 요구 사항을 세부적인 구성으로 변환하고, 수동으로 토폴로지를 구축하며, 트래픽 패턴을 정의하고, 합격/불합격 기준을 설정하는 데 상당한 시간을 소비합니다. 이러한 복잡성으로 인해 검증 주기가 지연되고, 신규 사용자의 적응 시간이 늘어날 뿐만 아니라, 네트워크가 의도한 대로 작동하는지 확인하는 본래의 목표에서 초점이 흐트러질 수 있습니다. 네트워크가 점점 더 대규모화되고 동적으로 변화함에 따라, 기존의 구성 중심 테스트 방식으로는 새로운 시나리오를 신속하게 검증하고, 테스트 범위를 확장하며, 자동화를 효율적으로 활용하기가 어려워질 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 IxNetwork 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)은 네트워크 테스트에 의도 기반 접근 방식을 도입합니다. 사용자는 테스트 구성을 단계별로 수동으로 구축하는 대신, 자연어로 테스트 목표를 간단히 기술하기만 하면 됩니다. 네트워크 토폴로지 검증, 특정 트래픽 패턴 생성, 성공 기준 정의 등 어떤 작업이든 IxNetwork MCP는 AI 기반 자동화와 네트워크 테스트 인텔리전스를 결합하여 사용자의 의도를 구성, 실행, 결과 분석을 포함한 완전한 테스트 워크플로로 변환합니다. 기존 GUI 워크플로우, REST(Representational State Transfer) API 통합 및 자동화 프레임워크와 연동되는 IxNetwork MCP는 설정의 복잡성을 줄이고, 도입 과정을 가속화하며, 조직이 독점적인 인터페이스에 국한되지 않고 개방적이고 표준 기반의 접근 방식을 통해 AI 지원 테스트를 도입할 수 있도록 지원합니다. 그 결과 검증 속도가 빨라지고 테스트 범위가 확대되며, 엔지니어들은 테스트 생성보다는 통찰력과 혁신에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 됩니다.

의도 기반 워크플로를 통해 AI 기반 네트워크 테스트 구현

네트워크 테스트를 설정 작업이 많은 프로세스에서 결과 중심의 워크플로로 전환하십시오. 의도 기반 테스트를 통해 팀은 기존 실험실 및 자동화 환경 내에서 AI 지원 자동화를 활용함으로써 검증 주기를 단축하고, 운영 효율성을 높이며, 테스트 범위를 확대할 수 있습니다. 그 결과, 실행 가능한 인사이트를 더 빠르게 확보할 수 있으며, 테스트 설정보다는 혁신에 더 집중할 수 있게 됩니다.

IxNetwork MCP 제품 둘러보기 보기

IxNetwork MCP의 워크플로우 살펴보기

IxNetwork MCP 워크플로우

당사의 AI 인프라 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?