Sob demanda

感知网络新范式:ISAC 通感一体化标准化、场景仿真与工程验证网络研讨会

October 4, 2023

Data

10:00AM - 12:30 PM PT

Hora

2 horas

Duração

Virtual

Localização

Registre-se agora

Sobre este evento

Com a implantação comercial completa do 5G-A e a aceleração da construção do sistema tecnológico 6G, o ISAC (Integração de Comunicação e Percepção), como tecnologia central das redes sem fio de próxima geração, rompe as barreiras entre os equipamentos de comunicação e de percepção por radar, bem como os recursos de espectro, tornando-se a base fundamental para a economia de voos de baixa altitude, a direção autônoma de nível 4, a indústria inteligente e as cidades inteligentes.

 

Em 2025, a versão 19 do 3GPP implementou oficialmente as especificações de padronização do ISAC; o TR 38.901 introduziu um novo modelo de canal dedicado de comunicação e percepção, unificando os padrões de avaliação por simulação para dispersão alvo, propagação por multipath, seção transversal de radar (RCS) e movimento Doppler, estabelecendo assim as bases para que o ISAC passe da fase de laboratório para a comercialização em grande escala.

 

Atualmente, vários projetos-piloto comerciais do ISAC já foram implementados em diversas regiões do país: segurança em voos de baixa altitude para os Jogos Asiáticos de Hangzhou, controle de drones em voos de baixa altitude em Xiong’an, entrega por drones médicos em Henan, direção autônoma com coordenação entre veículos e infraestrutura urbana, monitoramento abrangente de embarcações portuárias, entre outros projetos que vêm sendo implementados sucessivamente. No entanto, a pesquisa e o desenvolvimento do setor enfrentam, de maneira geral, múltiplos desafios de implementação: os altos custos dos testes em campo, a dificuldade de reproduzir cenários dinâmicos com múltiplos alvos,o equilíbrio entre desempenho de comunicação e percepção não pode ser quantificado, e a verificação de arquiteturas de cooperação entre uma ou várias estações carece de ferramentas de simulação padronizadas, o que prolonga significativamente o ciclo de iteração da pesquisa e desenvolvimento.

 

Este seminário on-line terá como foco a tecnologia de integração de sensoriais e comunicação (ISAC), abordando desde a interpretação de padrões, modelagem de canais, casos práticos de implementação, simulação de cenários até a análise detalhada de toda a cadeia de testes conjuntos de ponta a ponta, oferecendo abordagens práticas para a validação por simulação.

Quem deve participar desse evento?


 

  • Engenheiros de comunicação sem fio, profissionais de pesquisa e desenvolvimento das tecnologias 6G/5G-A, engenheiros de RF e antenas, arquitetos de sistemas sem fio, gestores técnicos e tomadores de decisão em P&D
  •  

    October 4, 2023

    Data

    10:00AM PT

    Hora

    90

    Duração

    Virtual

    Localização

    Registre-se agora