A la carta

感知网络新范式:ISAC 通感一体化标准化、场景仿真与工程验证网络研讨会

October 4, 2023

Fecha

10:00 - 12:30 PT

Tiempo

2 horas

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora

Acerca de este acto

Con la implantación comercial generalizada del 5G-A y la aceleración del desarrollo del sistema tecnológico 6G, el ISAC —que integra las comunicaciones y la percepción— se erige como tecnología central de las redes inalámbricas de próxima generación, rompiendo las barreras entre el hardware de comunicaciones y de percepción por radar, así como las relacionadas con los recursos del espectro, y convirtiéndose en la base fundamental de la economía de vuelo a baja altitud, la conducción autónoma de nivel 4, la industria inteligente y las ciudades inteligentes.

 

En 2025, la versión 19 del 3GPP estableció oficialmente las especificaciones de estandarización de ISAC; el documento TR 38.901 incorporó un nuevo modelo de canal de comunicación y percepción dedicado, unificó los criterios de evaluación y simulación relativos a la dispersión del objetivo, la propagación por trayectorias múltiples, la sección transversal de radar (RCS) y el movimiento Doppler, entre otros, sentando así las bases para que ISAC pase de la fase de laboratorio a su implantación comercial a gran escala.

 

En la actualidad, se han puesto en marcha proyectos piloto comerciales de ISAC en numerosas localidades del país: la seguridad aérea a baja altura para los Juegos Asiáticos de Hangzhou, el control de drones a baja altura en Xiong’an, la distribución médica mediante drones en Henan, la conducción autónoma con coordinación entre vehículos y carreteras en entornos urbanos y la vigilancia integral de buques en puertos, entre otros. Sin embargo, la investigación y el desarrollo del sector se enfrentan, en general, a múltiples dificultades a la hora de la implementación: los elevados costes de las pruebas sobre el terreno, la dificultad para reproducir escenarios dinámicos con múltiples objetivos,el equilibrio entre las prestaciones de comunicación y percepción no se puede cuantificar, y la verificación de arquitecturas de coordinación de una o varias estaciones carece de herramientas de simulación estandarizadas, lo que alarga enormemente el ciclo de iteración de la I+D.

 

Este seminario web se centrará en la tecnología de integración de sensores e información (ISAC), y ofrecerá ideas prácticas para la verificación mediante simulación a través de un análisis detallado de toda la cadena, que abarcará desde la interpretación de las normas y la modelización de canales hasta los casos prácticos de implementación real, la simulación de escenarios y las pruebas conjuntas de extremo a extremo.

¿Quién debe asistir a este acto?


 

  • Ingenieros de comunicaciones inalámbricas, personal de I+D en tecnologías 6G y 5G-A, ingenieros de radiofrecuencia y antenas, arquitectos de sistemas inalámbricos, responsables técnicos y responsables de la toma de decisiones en I+D
  •  

    October 4, 2023

    Fecha

    10:00 H PT

    Tiempo

    90

    Duración

    Virtual

    Ubicación

    Regístrese ahora