Noções básicas sobre o analisador de espectro

Baixe a nota de aplicação “Noções básicas sobre análise de redes vetoriais”

A análise de rede vetorial caracteriza como os componentes de RF afetam a magnitude e a fase dos sinais de teste com varredura de frequência e de potência. Esta nota de aplicação relaciona o comportamento da linha de transmissão e a adaptação de impedância com a reflexão, a transmissão, a fase, o atraso de grupo e os parâmetros S, mostrando como as ondas incidentes, refletidas e transmitidas se relacionam com as medições exibidas em um analisador de rede vetorial.

  • Distinguir as variações lineares de magnitude e fase do comportamento não linear do sinal. 
  • Relacione as ondas incidentes, refletidas e transmitidas às medições de reflexão e transmissão. 
  • Utilize o diagrama de Smith para relacionar a impedância complexa, o coeficiente de reflexão e a adaptação de impedância. 
  • Interprete a perda de retorno, a relação de onda estacionária de tensão (VSWR), o ganho, a perda de inserção, a fase de inserção e o atraso de grupo. 
  • Relacione S11, S21, S12 e S22 ao comportamento de reflexão e transmissão em sistemas de duas portas.






Vamos resolver o que está por vir.

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.