Wie man Millimeterwellensignale mit Frequenzverlängerern erzeugt

Professioneller analoger Signalgenerator
+ Professioneller Analogsignalgenerator

Erweiterung von Mikrowellensignalen in Millimeterwellenbänder

Die Erzeugung von Millimeterwellensignalen (mmWave) außerhalb des nativen Frequenzbereichs eines Mikrowellensignalgenerators erfordert einen kompatiblen Frequenzverlängerer und einen geeigneten Hochfrequenz-Ausgangspfad. Ein Frequenzverlängerer multipliziert ein Eingangssignal, um innerhalb seines unterstützten Betriebsfrequenzbandes eine höhere Ausgangsfrequenz zu erzeugen. Ingenieure ermitteln zunächst die benötigte Ausgangsfrequenz und wählen dann einen Verlängerer mit dem passenden Frequenzbereich, Multiplikationsfaktor und Wellenleiteranschluss. Die Eingangsfrequenz des Generators muss der Zielausgangsfrequenz nach der Multiplikation entsprechen. Die Eingangsleistung muss ebenfalls den Betriebsanforderungen des Verlängerers genügen. Diese Entscheidungen bestimmen, ob die konfigurierte Quelle die gewünschte Frequenz erreichen und ein nutzbares Ausgangssignal liefern kann.

In einem typischen Aufbau wird der Mikrowellensignalgenerator an den Eingang des Frequenzverlängerers angeschlossen und dessen Ausgang über eine kompatible Hohlleiterverbindung geleitet. Die benötigte Quellfrequenz wird aus der gewünschten Ausgangsfrequenz und dem Multiplikationsfaktor des Verlängerers berechnet. Anschließend wird die Ausgangsleistung des Generators entsprechend dem spezifizierten Eingangsbereich des Verlängerers eingestellt und die Eignung der gewählten Verbindungen für das Betriebsfrequenzband überprüft. Nach der Konfiguration kann der Generator so eingestellt werden, dass er den gesamten vom Verlängerer unterstützten Frequenzbereich des Millimeterwellen-Ausgangssignals abdeckt. Mit kompatiblen Messgeräten lassen sich Ausgangsfrequenz und -leistung in der entsprechenden Referenzebene überprüfen. Dieser Messaufbau stellt eine reproduzierbare Hochfrequenzsignalquelle für nachfolgende Komponenten- oder Systemmessungen bereit.

mmWellen-Frequenzverlängerungs-Signalgenerierungslösung

Die Erzeugung von Millimeterwellensignalen außerhalb des nativen Frequenzbereichs eines Generators erfordert Frequenzvervielfachung, geeignete Eingangsleistung und kompatible Hohlleiterverbindungen. Der analoge Signalgenerator Keysight Pro XG7 stellt das Mikrowellen-Eingangssignal für einen kompatiblen Frequenzverlängerer bereit, der innerhalb seines unterstützten Frequenzbandes ein höherfrequentes Ausgangssignal erzeugt. Ingenieure wählen den Verlängerer anhand der gewünschten Ausgangsfrequenz, des Multiplikationsfaktors, der Eingangsanforderungen und der Hohlleiterschnittstelle aus. Sie konfigurieren die Generatorfrequenz, um die gewünschte multiplizierte Ausgangsfrequenz zu erzielen, und stellen die Leistung so ein, dass sie die spezifizierten Ansteuerbedingungen des Verlängerers erfüllt. Der Ausgang des Verlängerers wird dann mit dem Prüfling oder einem kompatiblen Messgerät verbunden. Ausgangsfrequenz und -leistung können vor weiteren Messungen überprüft werden. Diese Lösung konzentriert sich auf die Erweiterung des Signalgenerierungsbereichs und die Einrichtung der erforderlichen Hardwarekonfiguration.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Erzeugung von Millimeterwellen-Frequenzverlängerungssignalen

Blockdiagramm der Lösung zur Erzeugung von Millimeterwellen-Frequenzverlängerungssignalen

Entdecken Sie Produkte für unsere mmWave-Frequenzverlängerungs-Signalgenerierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?