オシロスコープの基礎
オシロスコープ基礎ガイド:波形の基本からスペック、選び方まで
はじめに
オシロスコープ。それは、時間の流れを“見える形”にする装置。
あなたの目の前にあるその一台は、電子回路の中で起きている動きをリアルタイムで映し出し、シグナルの奥にある動作のヒントを探るためのパートナーです。
あなたがスタートアップを率いる野心家のエンジニアでも、未来の技術者を育てる教育者でも、電子工作を愛する趣味人でも、その理由は問いません。このツールの真価を引き出すには、日々の実践経験に加えて、少しばかりの理論武装が必要です。
この記事では、退屈な教科書とは一味違うアプローチで、あなたの知識をアップデートします。
波とシグナルとは何か:その正体と、押さえるべき基本特性
オシロスコープの種類と能力:あなたの目的に最適な一台はどれか
重要な性能特性:スペックシートの数字に隠された、本当の意味
さあ、本題に飛び込む前に、この魔法の箱が一体何を「視て」いるのか、基本中の基本から始めましょう。
波形とシグナルの理解
波形の基本特性
シグナルは、ただの電流にあらず。
情報を運ぶ、デジタルの流れです。
すべての電子機器は「電流」で動いています。しかし「シグナル」は、それ以上の存在。言うなれば、電流に乗って送られる、エンコードされた「情報」です。オシロスコープは、その情報の正体である電圧の変化を波形として映し出し、電子部品が「何を考え、どう動いているか」を雄弁に物語ってくれます。
下記は波を理解するための、最低限のボキャブラリーです。
- 振幅 (Amplitude):波の上下の振れ幅。シグナルの強さを示します。
- 周期 (Period):波が一巡りするのにかかる時間。単位は秒です。
- 周波数 (Frequency):1秒間に波が何回繰り返されるか。単位はヘルツ(Hz)です。
- 位相シフト (Phase Shift):二つの波のタイミングのズレ。
代表的な波形の種類
これらの特性を元に、オシロスコープに現れる波形は、以下のいずれかに分類されます。あなたの相棒が見せてくれる波の顔ぶれです。
- 正弦波:滑らかなカーブを描く、最も基本的で最も美しい波。家庭用コンセントの交流などがこれにあたります。

- 矩形波(方形波):オンとオフ、ハイとロー。デジタル信号の基本となる、カクカクした波形です。

- 三角波(のこぎり波):直線的に電圧が上下する波。ランプ波とも呼ばれます。


- パルス波:一瞬だけ現れる単発の信号。回路のグリッチ(異常信号)として現れることもあれば、重要な単発情報を運んでいることもあります。見極めが肝心です。
- 複合波:上記の波形が複雑に混ざり合ったもの。現実世界の信号は、ほとんどがこの複合波です。
アナログとデジタルの違い
アナログか、デジタルか。
それは、信号をどう処理できるかの違い
- デジタル信号:カチ、カチ、と進むデジタル時計のように、情報は「0」と「1」といった離散的な値で表現されます。曖昧さを許さない、明快な世界です。
- アナログ信号:滑らかに動くアナログ時計の針のように、情報は連続的な値を持ちます。無限の階調を持つ、豊かで複雑な世界です。
オシロスコープの基本機能
【まとめ】波形を正しく読み取ることは、信号を理解する第一歩。
シグナルとは、情報そのものです。その形、強さ、速さを正確に読み解くことが、測定の基本。あなたのオシロスコープは、その情報を“見える形”に変えてくれる、頼れる道具です。

シグナルの入出力
オシロスコープの前面にある入力コネクタ。ここが、あなたの探検の入り口です。被測定デバイス(DUT)を接続すれば、その内部で起きているドラマが、画面上の波形として映し出されます。
ただし、覚えておいてください。オシロスコープを接続するということは、それ自体が回路の一部になるということを。だからこそ、すぐれたオシロスコープは、測定対象への影響(負荷効果)を最小限に抑え、シグナルの忠実度を保つよう、細心の注意を払って設計されています。
オシロスコープの種類
DSOか、MSOか。
それは、観測対象の信号の種類や解析の目的の違い。
世の中には様々なオシロスコープがありますが、現在の主流はデジタルです。その中でも代表的な2種類を知っておけば、まず困ることはないでしょう。
DSO (デジタル・ストレージ・オシロスコープ):アナログ信号をデジタル化して保存する、現代のスタンダード。広範な測定とデータ保存が可能です。
MSO (ミックスド・シグナル・オシロスコープ):アナログとデジタルの両方の信号を同時に扱えるハイブリッドな一台。複雑なシステムの解析に威力を発揮します。
特定の目的に特化したモデルもあります。手軽なハンドヘルド型から、最高の性能を詰め込んだハイパフォーマンス機、そして予算がきびしい方のためのエコノミー機まで。
高品質なオシロスコープは、何年にもわたってあなたの期待に応え続けます。だからこそ、予算に制約がある場合、中古や再生品という選択肢は、きわめて賢明な投資となるのです。
トリガのしくみ
トリガ。無数の波の中から、見たい「一瞬」を切り取るタイミングの制御。
トリガは、いつ測定を開始するかを決めるための「合図」です。これがあるからこそ、高速で変化する波形を画面上に安定して表示させ、過渡的な現象や稀なイベントを確実に捉えることができます。
- エッジトリガ:電圧が特定のレベルを上向き(立ち上がり)または下向き(立ち下がり)に通過した瞬間を捉える、最もポピュラーな方法。
- グリッチトリガ:通常とは異なる幅のパルス(異常信号)を捉えるのに特化したモード。神出鬼没なエラーハントに最適です。
[この記事の続き: 「オシロスコープとトリガの解説」]
もう、見逃さない。
Keysightの高度なトリガ機能があれば、どんなに稀で、どんなに瞬間的なイベントも見逃しません。問題の本質を捉え、開発を加速させる。その力が、ここにあります。
主なコントロールと測定項目
初めてオシロスコープの前に座ると、その無数のボタンとダイヤルに圧倒されるかもしれません。まるで旅客機のコックピットのようですが、心配はご無用。基本さえ押さえれば、驚くほど直感的に操作できます。
垂直軸コントロール

- 役割:波形の縦方向(電圧)を調整します。
- 主な操作:
- スケーリング (volt/div):電圧の表示範囲を調整。いわば、縦方向のズーム機能です。
- ポジショニング (オフセット):波形を画面の上下に移動させます。
水平軸コントロール

- 役割:波形の横方向(時間)を調整します
- 主な操作:
- スケーリング (time/div):時間の表示範囲を調整。横方向のズーム機能です。
- ポジショニング (遅延):波形を画面の左右に移動させます。
トリガコントロール

- 役割:トリガのモードや条件を設定します
- 主な操作:
- モード選択:エッジ、パルス幅など、何をもって「合図」とするかを決定します。
- ソース選択:どのチャネルの信号をトリガの基準にするかを選びます。
入力コントロール
- 役割:各入力チャネルの設定を個別に管理します。
- 主な操作:
- チャネルの有効/無効化:測定に必要なチャネルだけを表示させます。
- カップリング (AC/DC):信号の直流成分を表示するか、カットするかを選択します。
- サンプリング方法:
- リアルタイム・サンプリング:一回の測定で波形全体を捉えます。
- 等価時間サンプリング:繰り返し信号を複数回測定し、それらを繋ぎ合わせて高精細な波形を再構築します。超高速信号の観測に有効です。
基本的な測定項目
波形を捉えたら、次は分析です。デジタルオシロスコープなら、ボタン一つで様々な自動測定が可能です。
- 周期と周波数:信号がどれくらいの速さで繰り返しているかを示します。
- RMS電圧:信号が持つエネルギー量に関連する、実用的な電圧値です。
- ピーク・ツー・ピーク電圧:波形の最大値と最小値の差。
- 立ち上がり時間:信号がどれだけ速くオンになるかを示す指標。
- パルス幅:パルスの時間的な長さ。
もちろん、これらはオシロスコープの機能のほんの一部に過ぎません。最新のオシロスコープは、これ以外にも膨大な測定機能と演算機能を備えています。
主要な性能特性
スペックシート。
それは、“何ができて、どこまでできるか”を示した成績表のようなもの。
スペックシートの数字に踊らされてはいけません。本当に重要なのは、その数字が「あなたのプロジェクトにとって」何を意味するかです。スコープ選びの勘所、最低限これだけは知っておきましょう。
帯域幅
- 定義:オシロスコープがどれだけ高い周波数の信号を正確に表示できるかを示す、最も重要な指標。単位はHzです。
- 注意点:帯域幅が不足していると、信号は歪むか、最悪の場合、画面に何も表示されません。
チャネル
- 定義:同時に測定できる信号の数。通常は2または4チャネルが主流です。
- 注意点:アナログだけでなく、デジタル信号も扱えるMSO(ミックスド・シグナル・オシロスコープ)という選択肢も忘れてはいけません。
サンプルレート
- 定義:1秒間に何回、信号をサンプリング(測定)できるか。
- 経験則:帯域幅の最低でも2.5倍、できれば3倍以上が理想とされています。このレートが低いと、波形はカクカクになり、本来の姿を見失います。
メモリ長
- 定義:一度に保存できるデータポイントの数。
- 重要性:メモリ長が長いほど、高いサンプルレートを維持したまま、より長い時間、波形を捕捉できます。短距離走か、マラソンかの違いです。
更新レート
- 定義:1秒間に何回、画面上の波形を更新できるか。
- 注意点:更新レートが低いと、測定と測定の間の「デッドタイム」が長くなり、突発的なグリッチを見逃す可能性が高まります。

接続機能
- 定義:USB、LAN、外部モニター出力など。
- 重要性:地味に見えますが、データの保存や共有、遠隔操作をスムーズに行う上で、作業効率を大きく左右する重要な要素です。
プローブの選択
最高のオシロスコープも、プローブが三流なら宝の持ち腐れ。測定の成否は、この細いケーブルにかかっていると言っても過言ではありません。
プローブは、あなたのオシロスコープと被測定デバイス(DUT)を繋ぐ、唯一の接点です。その品質が、測定結果全体の信頼性を決定づけます。
基本的なプローブの種類
- パッシブプローブ:最も一般的で、頑丈かつ手頃なプローブ。特別な電源も不要です。まずはここから始めましょう。600MHz程度までの測定に適しています。
- アクティブプローブ:プローブ内部にアンプを搭載し、より高い周波数の信号を正確に測定します。電源が必要で高価ですが、高性能な回路の測定には不可欠です。
- 電流プローブ:その名の通り、電圧ではなく電流を測定するための特殊なプローブ。
[さらに詳しく:「オシロスコープに適したプローブの選び方」.]
次のステップへ
さあ、理論武装はもう十分でしょう。
このページが、あなたの探究心に火をつけるきっかけとなったとすれば幸いです。
知識を実践に移す準備はできましたか? Keysightの中古オシロスコープは、あなたに驚くべき選択肢を提供します。新品よりも手頃な価格で、より高いスペックを手に入れるチャンスが、ここにあります。
Keysight公式再生品ストアで、 あなたの完璧な一台を見つけてください。
Keysight認定中古品は、旧世代のAgilentオシロスコープから最新のKeysightオシロスコープモデルまで、業界をリードする幅広い中古オシロスコープを提供しています。あなたが初めての購入者であれ、同等モデルへの交換を検討中であれ、アップグレードを検討中であれ、お望みの一台がきっとここで見つかるでしょう。
よくあるご質問(FAQ)
なぜオシロスコープが必要なのですか?テスターではダメですか?
テスターが「点」で電圧を測るのに対し、オシロスコープは「時間と共に変化する様子」を線で捉えます。電圧の瞬間値だけでなく、ノイズの有無、信号の歪み、タイミングのズレなど、回路の動的な振る舞いを「視る」ことができる唯一のツールです。
帯域幅は、高ければ高いほど良いのですか?
一概にそうとは言えません。測定したい信号の最高周波数の3〜5倍の帯域幅が推奨されますが、必要以上に高い帯域幅のモデルは高価になります。重要なのは、あなたの測定対象に対して「十分な」帯域幅を持つモデルを、かしこく選択することです。
Keysightの再生品は、本当に信頼できるのでしょうか?
はい、もちろんです。Keysightの再生品は、新品と同じ厳しい品質基準でテスト・校正されています。最新のソフトウェアにアップデートされ、新品同様の保証が付いています。最高の品質を、よりスマートな価格で手に入れる。それがKeysightの再生品です。
どのモデルを選べばいいか分かりません。
ご安心ください。Keysightの専門スタッフが、お客様のアプリケーションやご予算に合わせて最適な一台をご提案します。あなたのプロジェクトを成功に導くためのパートナーとして、ぜひ私たちにご相談ください。