キーサイト公式
再生品ストア

Calculator

アンテナゲイン計算機

目次
「最終更新日」: 1月 27, 2026
カラム・リード(Callum Reed)
Keysight公式再生品ストア・マーケティングマネージャー
ご意見・ご感想をお寄せください
再生品の最新情報を入手して下さい。

最新の再生品に関する特価・ニュース・お知らせをお見逃しなく。配信停止はいつでも可能です。

最新情報をメールで入手
Second-Hand. First-Class.

最新の再生品に関する特価・ニュース・お知らせをお見逃しなく。配信停止はいつでも可能です。

Keysightが選ばれる理由

計算機で使用される公式

ゲイ = 10 \log 10 E \left(\frac{\pi d}{\lambda}\right)^2

ここで

E = 効率(小数値)
d = 直径(m)

λ = 波長 = c/f、c = 光速、f = 周波数

計算機で使用される公式

ビーム幅 = 70/d

ここで


70 = k = アンテナの種類に特有のパラメータ。

ビーム幅パラメータ「k」の値70は近似値であり、アンテナの特定の設計と用途によって異なる場合があります。アンテナ特性は電磁シミュレーションと測定によってより正確に決定されます。また、ここで述べられたもの以外にもさまざまなアンテナ設計や種類があり、それぞれのビーム幅は大きく異なる場合があります。

計算機で使用される公式

焦点距離 = D/2*16d

ここで


D = 深さ(D = d/2の場合、公式はd/8に簡略化されます)この要素は単純化のため考慮されていません。

計算機で使用される公式

有効開口面積 = 2*ゲイン/4 = E*d²/4

Master the Art of Antenna Gain Calculation

「アンテナゲインは無線信号の範囲と強度を決定します。これは隣の部屋の誰かと通信するか、地球の反対側の誰かに到達するかの違いです。真に、アンテナゲインは無線通信システムの重要な要素です」と『アンテナハンドブック: 理論、応用、設計』の共著者であるY.T. Lo教授は述べています。

あなたは想像できますか? 電話やWi-Fiルーターがない世界を。日常の通信が崩壊し、ストリーミングが不可能になり、重要な仕事のメールが宙に浮いたままになります。私たちが当たり前に思っている無線通信の驚異には、アンテナ設計の枠組みに隠された基本的な秘密があります – それはアンテナゲインです。

無線システムを設計したり使用したりする電気技師にとって、アンテナゲインの理解は選択肢ではなく必要不可欠です。それは、信号の強さ、範囲、品質を制御する無線通信の機械装置の要となるものです。

効率的な信号送信と受信において、わずかなゲインも重要です。家庭用Wi-Fiネットワークの信号強度を向上させる場合でも、広範な携帯電話インフラを展開する場合でも、これはツールキットの不可欠な部分です。

アンテナゲイン計算の技術を習得することで、無線通信の新しいレベルの性能を引き出すことができます。無線工学のこの重要な要素をマスターする方法を探ってみましょう。

TL;DR

  1. アンテナゲインは無線通信において重要な概念です。'G'で表され、特定の方向にエネルギーを指向するアンテナの効率を測定します。アンテナゲインの計算式は G = 10 log (P2/P1) です。
  2. アンテナゲインは、ダイポールアンテナ、八木宇田アンテナ、放物面アンテナ、パッチアンテナなど、さまざまなアンテナタイプにおいて重要です。効率的な無線通信システムを設計するために理解することが必要です。
  3. アンテナゲインの実用的な応用例として、Wi-Fiルーター、衛星テレビ、モバイル通信、電波天文学があります。アンテナゲインの知識により、信号品質の向上、範囲の拡大、効率的な電力使用、カスタマイズされたカバレッジが可能になります。
  4. アンテナゲインを正確に使用するためには、一般的な誤解を理解し修正することが重要です。例えば、アンテナゲインは電力を増加させたり、全方向に均等なカバレッジを提供したりしません。Keysight Technologiesは、アンテナゲイン計算機などのツールとソリューションを提供し、エンジニアや無線通信の専門家が実際の状況に知識を適用するのを支援します。

アンテナゲインの基本を理解する

簡単に言えば、アンテナゲインとは、特定の方向に無線周波数エネルギーを指向または集中させるアンテナの能力の測定です。これは、アンテナが特定の方向からエネルギーをどれだけうまく集めるかを反映しています。

アンテナゲインは通常、記号 'G' で表されます。アンテナゲインの測定単位はデシベル (dB) で、特にアイソトロピックラジエーター (dBi) に対するdBです。アイソトロピックラジエーターは、理論的または「点源」アンテナで、全方向に均等に電力を放射します。

無線通信におけるアンテナゲインの重要性は計り知れません。高ゲインアンテナは、より大きな距離で信号を送受信したり、選ばれた方向に効率的に信号を集中させたりできます。これは無線通信システムの設計と設置において重要な要素であり、その範囲、信号強度、全体的な性能に大きな影響を与えます。

例えば、Wi-Fiルーターでは、高ゲインアンテナが広い範囲で強力な信号を提供し、デバイスの接続性を向上させます。同様に、モバイル通信では、アンテナゲインがセルラ信号の受信品質と範囲に大きく影響します。

重要なポイント

アンテナゲイン (G) は、アンテナが特定の方向にエネルギーをどれだけうまく指向するかを測定します。これを正しく理解し計算することで、あらゆる無線通信システムの性能と信頼性を大幅に向上させることができます。

オシロスコープ

シグナルの問題が深刻化する前のプチトラブル段階で解決

MXR608Aの特別オファーを見る

アンテナゲインの計算式

アンテナゲインは通常、次の式を使用して計算されます:

G = 10 log (P2/P1)

この式において:

  • G はアンテナのゲイン
  • P2 は目的の方向への出力電力
  • P1 はエネルギーがすべての方向に均等に分配された場合の送信電力(アイソトロピック放射).。

この式により、アンテナのゲインをアイソトロピックラジエーターと比較した場合のデシベル (dB) で計算できます。

式の各要素には重要な意味があります:

  • G: ゲインは、特定の方向にエネルギーを集中させるアンテナの能力の比較測定です。アンテナがどれだけ効率的に動作しているかを理解するために重要です。
  • P2: 目的の方向への出力電力は、アンテナがエネルギーを指向する効果を理解するためのものです。
  • P1: この要素は理論的なアイソトロピック放射を表し、標準を提供し、計算が普遍的な比較に基づくことを保証します。
     

   表:アンテナゲイン計算式の要素

コンポーネント 意義
G アンテナが特定の方向にエネルギーを集中させる能力を測定する。
P2 目的の方向への出力電力を表し、エネルギーがどれだけ効果的に指向されているかを示す。
P1 理論的なアイソトロピック放射であり、普遍的な比較基準を提供する。

アンテナゲインに影響を与える主な要因:

  • アンテナの設計: 異なる設計は、電波エネルギーを指向する能力に差があります。例えば、八木アンテナ、放物面アンテナ、ホーンアンテナは高ゲインアンテナです。
  • 動作周波数: アンテナゲインは送受信する信号の周波数によって変わります。特定の周波数範囲に最適なアンテナ設計を行うことが重要です。
  • アンテナのサイズ: 大きなアンテナはエネルギーをより効果的に集中させることができ、結果として高いゲインを得ることができます。
  • アンテナの材質: アンテナに使用される材質は、電波エネルギーの伝導性に影響を与え、結果としてゲインにも影響します。
  • アンテナの配置: アンテナの配置(地上からの高さや周囲の環境など)はゲインに影響を与えます。特に現実の厳しい環境では重要です。

アンテナゲインを正確に計算することは、効果的な無線通信システムの設計と実装において非常に重要です。

アンテナの種類によるゲインの違い

アンテナゲインは、その設計によって大きく異なります。以下に、一般的なアンテナの種類ごとのゲインについて説明します:

  • ダイポールアンテナ: このアンテナは約2.15 dBiのゲインを持ち、アンテナの軸に垂直な方向に均等に放射します。放射パターンはドーナツ状になります。
  • 八木・宇田アンテナ: これは指向性の高いアンテナで、ゲインは6〜20 dBiです。アンテナ設計に使用される要素の数が増えるとゲインも増加します。放射パターンは特定の方向に集中するビーム状です。
  • 放物面アンテナ: 通常はディッシュアンテナとも呼ばれ、高ゲイン(30 dBi以上)で非常に指向性の高いアンテナです。大きな放物面反射器を持ち、信号を狭いビームに集中させます。
  • パッチアンテナ: これらはモバイルデバイスやWi-Fiルーターで一般的に使用され、ゲインは約6〜9 dBiです。特定の方向に対してコンパクトで効率的です。

異なる種類のアンテナのゲインを計算する手順は以下の通りです:

  1. アンテナの種類とその特定の設計特性を特定します。
  2. 動作周波数を決定します。
  3. アンテナゲインの計算式を適用します: G = 10 log (P2/P1)。
  4. P2には、特定のアンテナタイプにおける目的の方向の出力電力を使用します。
  5. P1には、エネルギーがすべての方向に均等に分散される場合の等方放射の電力を使用します。
  6. ゲインを計算し、dBi(等方性に対するデシベル)で表現します。

主要ポイント

各アンテナタイプ(ダイポール、八木・宇田、放物面、パッチ)は独自のゲイン特性を持っています。これらの特性を理解し、アンテナゲインを計算する方法を知ることは、無線通信システムの設計を最適化するために不可欠です。動作周波数を決定し、ゲインの計算式を適用することで、無線通信のニーズに合わせたアンテナの選択と設計を効果的に行うことができます。

4 Practical Applications of Antenna Gain

アンテナゲインは、効率的な無線通信システムを設計する上で中心的な役割を果たします。特定の方向にエネルギーを集中させる能力は、長距離通信を容易にし、信号品質を向上させ、電力使用を最適化します。以下はアンテナゲインの実用的な応用例です:

  1. Wi-Fiルーター: Wi-Fiルーターに高ゲインアンテナを使用することで、広範囲にわたる強力な信号を提供し、デバイスの接続性を向上させることができます。例えば、指向性アンテナ(八木アンテナなど)を使用すると、Wi-Fi信号を特定の方向に集中させ、必要な範囲での信号範囲を拡大できます。
  2. 衛星テレビ: ディッシュアンテナ(パラボリックアンテナ)は高いゲインを持つため使用されます。これらのアンテナは信号を衛星に向けて狭いビームに集中させ、遠くの衛星からの弱い信号の受信を可能にします。
  3. モバイル通信: アンテナゲインは、携帯電話の信号の受信品質と範囲に大きな影響を与えます。例えば、携帯電話の基地局は広範囲にわたる信号を送受信するために高ゲインアンテナを使用しています。
  4. 電波天文学: アンテナゲインは、天文学で使用される電波望遠鏡において非常に重要です。これらの放物面アンテナは、高いゲインのおかげで、遠方の宇宙からの弱い信号を捕捉することができます。

表: アンテナゲインの実用的な応用

応用分野 アンテナゲインの役割
Wi-Fiルーター 広範囲での信号強度を強化する。
衛星テレビ 遠くの衛星からの弱い信号を受信できるようにする。
モバイル通信 携帯電話の信号の受信品質と範囲を向上させる。
電波天文学 遠くの宇宙からの弱い信号をキャプチャするのを容易にする。

無線通信におけるアンテナゲインの理解による主なメリット:

  • 信号品質の向上: エネルギーを望む方向に集中させることで、アンテナゲインは受信信号の品質を向上させ、エラーを減らし、データレートを向上させます。
  • 範囲の拡大: 高ゲインアンテナは、より長距離で信号を送受信できるため、デバイスが遠くにあるアプリケーションに最適です。
  • 効率的な電力使用: ゲインの高いアンテナは、利用可能なエネルギーを必要な方向に集中させ、不要な方向に無駄にすることなく、電力を効率的に使用します。
  • カスタマイズされたカバレッジ: エンジニアは、特定のアプリケーションのニーズに応じたカバレッジパターンを設計することができます。

シグナルアナライザ

いつでも、どこでも、高精度を。

N9020の特別オファーを見る

アンテナゲインに関する3つの誤解

アンテナゲインについては、混乱を招くいくつかの誤解があります。これらの一般的な誤解と正確な情報を見てみましょう:

1. 誤解: 高いアンテナゲインは電力を増加させる。
真実: アンテナゲインはアンテナによって送信される総電力を増加させるわけではありません。単にエネルギーを特定の方向に集中させるだけです。懐中電灯の光を集中させるようなものです。電源(バッテリー)は同じですが、光(エネルギー)はより集中しています。

2. 誤解: 高ゲインアンテナはすべての方向でより良いカバレッジを提供する。
真実: 高ゲインアンテナは信号を特定の方向に集中させます。これにより、その方向での範囲と信号強度が向上しますが、他の方向でのカバレッジは減少します。対照的に、低ゲインアンテナは周囲全体に信号を均等に分配します。

3. 誤解: アンテナゲインは受信品質を決定する。
真実: アンテナゲインは信号強度に影響を与える可能性がありますが、受信品質に影響を与える唯一の要因ではありません。動作周波数、干渉、受信回路の設計などの他の要因も重要な役割を果たします。

Key Takeaway

アンテナゲインに関する誤解は一般的ですが、この重要な概念を明確に理解することは、無線通信における能力を大幅に向上させます。アンテナゲインは信号の方向と集中に関するものであり、電力増幅についてではありません。これを正しく理解することで、無線通信システムの設計および実装において最適な決定を下すことができます。

用語集

アンテナゲインに関する議論で使用される用語を理解することは、概念の包括的な理解と実際の応用に不可欠です。以下は、いくつかの主要な用語、その定義、および例です:

  • ゲイン: 等方性放射器と比較して、特定の方向にエネルギーを集中させるアンテナの能力。例えば、高ゲインアンテナは一方向により多くのエネルギーを集中させ、その方向での信号強度を向上させます。
  • デシベル(dB): 物理量の二つの値の比率を表す単位。アンテナゲインの文脈では、アンテナによって生成される電力を等方性放射器によって生成される電力と比較するために使用されます。
  • dBi: 等方性に対するデシベル。この値は、アンテナのゲインを等方性放射器と比較したものです。等方性放射器はすべての方向に均等にエネルギーを分配する理論上のアンテナです。
  • 等方性放射器: すべての方向に均等に電力を放射する理論上のアンテナ。アンテナのゲインを測定するための基準として使用されます。
  • 指向性アンテナ: 特定の方向でより効率的にエネルギーを放射および受信するアンテナ。例として、八木アンテナ、パラボラアンテナ、パッチアンテナがあります。

重要なポイント

アンテナゲインに関する主要な用語に精通することは、この概念を理解し、実際の応用に効果的に適用するために非常に重要です。これらの用語を理解することで、効率的な無線通信システムの設計と実装により良く取り組むことができます。

Why Choose Keysight for Your Wireless Communication Needs

キーサイト・テクノロジーズは、アンテナゲインを測定するためのプレミアムな中古ネットワークアナライザやオシロスコープなど、革新的なソリューションと豊富な専門知識、ツールで際立っています。

キーサイトを選ぶ理由は以下の通りです:

  • 精度: キーサイトのネットワークアナライザ、 オシロスコープ、信号発生器などのツールは正確な結果を提供し、無線通信設計の効率を向上させます。
  • 包括的なソリューション: キーサイトは、無線通信のさまざまな側面をサポートするソリューションのスイートを提供します。
  • 専門的なサポート: キーサイトでは、ツールを効果的に使用し、投資を最大限に活用するためにサポートを提供する専門家チームがいます。
  • イノベーション: キーサイトはイノベーションにコミットしており、無線技術の急速な進化に対応するために、ツールの定期的な更新とアップグレードを行っています。

キーサイトの中古ストアからの最終考察

アンテナゲイン計算の技術を習得することは、無線通信分野の専門家にとって重要なスキルです。アンテナゲインの重要性と誤解、実際の応用、さまざまな種類のアンテナにおけるその重要な役割について幅広くカバーしてきました。

キーサイト・テクノロジーズは、アンテナゲイン計算機のような精密なツールを提供し、これらの知識を実際のプロジェクトに応用できるように支援します。キーサイトの包括的なソリューションは、信号生成、分析、ネットワークテストなど、無線通信のさまざまな面をサポートしています。専門家チームの指導とともに、エンジニアはこれらのツールを最大限に活用して無線設計を最適化できます。

キーサイトの豊富なリソースと最先端の機器をさらに探求することをお勧めします。Wi-Fiルーター、衛星テレビ、モバイル通信、または電波天文学に取り組んでいるかどうかに関わらず、キーサイトの製品は、効率的で高性能な無線通信システムの構築能力を向上させます。

ご相談をご希望の方へ — お問い合わせ方法のご案内

1

まずは当社が誇る最高品質のプレミアム再生ネットワークアナライザ、オシロスコープ、シグナルアナライザ、波形発生器をご利用ください。

2

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
0120-421-345
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祝日を除く)

3

または、お客様窓口までお問い合わせください。

4

価格アラートや限定ウェイトリストを利用するには、アカウントを作成してください

5

ご要件は担当アカウントマネージャーまでお気軽にご相談ください

カラム・リード(Callum Reed)
Keysight公式再生品ストア・マーケティングマネージャー
ご意見・ご感想をお寄せください
再生品の最新情報を入手して下さい。

最新の再生品に関する特価・ニュース・お知らせをお見逃しなく。配信停止はいつでも可能です。

最新情報をメールで入手