VoIP 상호 운용성 검증 방법

네트워크 에뮬레이터 2
+ 네트워크 에뮬레이터 2

VoIP 장애 지점 노출

Voice over Internet Protocol(VoIP) 상호 운용성 테스트는 음성 서비스가 변화하는 트래픽 부하 및 손상 조건에서 혼합 속도 광역 네트워크(WAN) 및 근거리 통신망(LAN) 환경 전반에 걸쳐 작동해야 할 때 더욱 어려워집니다. 특히 음성 트래픽이 데이터 및 비디오 애플리케이션과 인프라를 공유할 때 지연, 지터, 패킷 손실 및 혼잡은 예측하기 어려운 방식으로 상호 작용할 수 있습니다. 이러한 조건은 통화 선명도를 저하시키고, 평균 의견 점수(MOS)를 감소시키며, 신호 불안정성을 유발하고, 엔드포인트, 게이트웨이, 세션 컨트롤러 및 지원 네트워크 요소 간의 호환성 문제를 노출시킬 수 있습니다.

엔지니어는 실제 네트워크 조건이 일반적인 작동에서 심각한 손상으로 악화될 때 VoIP 시스템이 어떻게 작동하는지 평가하기 위한 반복 가능한 방법을 필요로 합니다. 효과적인 검증을 위해서는 다양한 손상 프로파일 및 이더넷 속도에 걸쳐 상호 운용성, 음성 품질, 복구 동작 및 서비스 연속성에 대한 제어된 테스트가 필요합니다. 연구실에서 실제와 같은 WAN 및 LAN 조건을 재현함으로써 팀은 코덱 성능이 저하되고, 통화가 불안정해지며, 사용자 경험이 더 이상 배포 요구 사항을 충족하지 못하는 임계값을 식별할 수 있습니다.

VoIP 상호운용성 솔루션 검증

혼합 속도 이더넷 환경에서 VoIP 상호 운용성을 검증하려면 음성 품질 및 서비스 안정성에 가장 큰 영향을 미치는 네트워크 손상을 제어된 방식으로 재현해야 합니다. 키사이트 네트워크 에뮬레이터 II 솔루션은 엔지니어가 지연, 지터, 손실 및 혼잡을 포함한 실제 WAN 및 LAN 조건을 에뮬레이션하여 반복 가능한 연구실 조건에서 상호 운용성, 통화 성능 및 복구 동작을 평가할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식은 팀이 VoIP 서비스를 프로덕션 네트워크에 도입하기 전에 엣지 케이스 오류를 조기에 노출하고, 운영 한계를 더 명확하게 이해하며, 배포 준비를 개선하는 데 도움이 됩니다.

당사의 VoIP 상호 운용성 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

인터넷 프로토콜(VoIP) 상호운용성 검증

당사의 VoIP 상호 운용성 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

VoIP 상호 운용성 검증을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?