배터리 에뮬레이션을 사용하여 PMIC 동작을 검증하는 방법

배터리 에뮬레이터
+ 배터리 에뮬레이터

배터리 에뮬레이션을 이용한 PMIC 검증

전력 관리 집적 회로(PMIC) 동작을 검증하려면 충전 상태와 부하 수요의 변화를 반영하는 현실적인 배터리 전압 조건을 인가해야 합니다. 엔지니어는 PMIC가 다운스트림 전원 레일을 조절하는 방식을 평가하기 위해 점진적인 방전, 과도 딥(transient dip), 복구 동작이 포함된 전압 프로파일을 재현해야 합니다. 여기에는 제어된 전압 입력을 인가하는 동시에 규제 정확도, 스위칭 동작, 동적 부하 조건에 대한 응답을 모니터링하는 과정이 포함됩니다.

배터리 에뮬레이션을 사용하면 물리적 셀의 가변성 없이 다양한 작동 시나리오에서 반복 가능한 테스트를 수행할 수 있습니다. 배터리 특성화 데이터에서 파생된 전압 프로파일을 프로그래밍함으로써 엔지니어는 시동, 부하 전환 및 저전압 조건에서의 PMIC 응답을 관찰할 수 있습니다. 빠른 과도 응답과 정밀한 전압 제어를 통해 규제 안정성과 시스템 동작을 상세히 분석할 수 있으며, 실제 배터리 구동 조건에서 PMIC 성능을 검증할 수 있습니다.

배터리 에뮬레이션 솔루션을 활용한 PMIC 검증

PMIC 검증에는 배터리 방전 및 과도 동작을 재현하는 제어된 전압 프로파일이 필요합니다. 프로그래밍 가능한 전원 측정기를 사용하면 부하 변화에 대한 동적 응답 및 저전압 시나리오를 포함한 전압 조건을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 빠른 응답과 정확한 전압 조절은 PMIC 성능의 반복 가능한 테스트를 지원하므로, 엔지니어는 실제 배터리 조건에서 규제 안정성, 과도 응답, 시스템 동작을 평가할 수 있습니다.

배터리 에뮬레이션 솔루션을 사용한 PMIC 검증 블록 다이어그램

배터리 에뮬레이션을 사용하여 PMIC 동작을 검증하는 방법

배터리 에뮬레이션 솔루션용 PMIC 검증 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

배터리 에뮬레이션을 이용한 PMIC 검증 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?