BLE 및 WLAN IoT 무선 주파수(RF) 성능 검증 방법

IoT 무선 테스트
+ IoT 무선 테스트

BLE 및 WLAN RF 성능 검증 워크플로

IoT 무선 성능은 디바이스가 얼마나 일관되게 전송하고 얼마나 안정적으로 수신 및 응답하는지와 같이 무선 링크의 양쪽에 따라 달라집니다. Bluetooth® Low Energy 및 WLAN 디바이스의 경우, RF 성능 검증은 제품이 개발에서 제조 또는 배포로 넘어가기 전에 엔지니어가 송신기 동작, 수신기 성능 및 신호 응답을 검증하는 데 도움을 줍니다. 이는 최종 펌웨어를 실행하고, 소형 안테나를 사용하며, 물리적 RF 테스트 커넥터를 지원하지 않을 수 있는 소형 IoT 제품에 특히 중요합니다.

키사이트의 IoT 무선 테스트 솔루션은 BLE 및 WLAN 디바이스에 대한 전도 및 비전도 신호 테스트를 지원합니다. 엔지니어는 송신기 채널 전력, 송신기 전력 엔벨로프 및 광고 간격과 같은 측정을 사용하여 송신기 성능을 검증할 수 있습니다. 또한 채널 기반 패킷 오류율, 복합 패킷 오류율 및 스캔 응답 데이터 처리량 측정을 사용하여 수신기 동작을 특성화할 수 있습니다.

BLE 및 WLAN IoT 무선 주파수(RF) 성능 테스트 솔루션

BLE 및 WLAN IoT 디바이스는 예상 범위 내에서 전송하고 무선 신호를 안정적으로 수신 및 응답해야 합니다. 키사이트의 IoT 무선 테스트 솔루션은 최종 펌웨어를 실행하는 디바이스에 대한 전도 및 비전도 신호 테스트를 지원하여 엔지니어가 송신기 채널 전력, 송신기 전력 엔벨로프, 광고 간격, 채널 기반 패킷 오류율, 복합 패킷 오류율 및 스캔 응답 데이터 처리량을 검증하는 데 도움을 줍니다. 이러한 측정은 팀이 RF 성능을 검증하고, 테스트 한계를 설정하고, 한계 디바이스를 식별하며, 반복 가능한 R&D 및 제조 워크플로를 지원하는 데 도움을 줍니다. OTA(Over-the-air) 테스트의 경우, 차폐 설정 및 경로 손실 인식을 통해 디바이스 성능에 중점을 두면서 측정 신뢰도를 유지하는 데 도움이 됩니다.

BLE 및 WLAN IoT RF 성능 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

BLE 및 WLAN IoT 무선 주파수(RF) 성능 테스트 솔루션

BLE 및 WLAN IoT RF 성능 테스트 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

BLE 및 WLAN IoT RF 성능 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?