AI 추론 인프라의 확장성을 검증하는 방법

키사이트 AI 추론 빌더
+ 키사이트 AI 추론 빌더(AI Inference Builder)

동시 부하에서 추론 용량 테스트

AI 추론 인프라는 가벼운 부하 상태에서는 예측 가능한 응답 시간을 제공하는 경우가 많지만, 동시 사용자가 늘어남에 따라 성능 프로파일이 달라집니다. 대형 언어 모델(LLM) 요청은 프롬프트 길이, 출력 길이, 상호 작용 패턴이 다양하므로 단일 벤치마크만으로는 프로덕션 환경과 유사한 트래픽으로 인해 발생하는 수요를 포착할 수 없습니다. 동시 세션이 증가함에 따라 추론 처리량은 비례하여 증가하지 않는 반면, 추론 지연 시간은 증가하고 요청 완료 일관성은 떨어질 수 있습니다. 이러한 괴리는 시스템의 사용 가능한 용량을 모호하게 만들며 워크로드 영향과 인프라 한계를 분리하기 어렵게 만듭니다. AI 추론 확장성 테스트는 요청된 요청 속도와 동시 세션을 완료된 작업, 토큰 생성 속도, 응답 시간 분포와 연관시켜 이러한 동작을 가시화합니다. 비교 가능한 워크로드 프로파일은 증가하는 수요가 제공되는 추론 성능을 앞지르기 시작하는 지점을 파악하는 데 도움이 됩니다.

추론 소프트웨어 스택과 기본 인프라가 서로 다른 부하 수준에서 서로 다른 제약 조건을 유발하는 경우 문제는 더욱 복잡해집니다. GPU 텔레메트리를 통해 리소스 압박을 노출할 수 있지만, GPU 사용률만으로는 요청 속도가 느려지거나 처리량이 평탄해지는 이유를 설명할 수 없습니다. 네트워크 경로, 서비스 구성 요소, 입력 처리와 토큰 생성 간의 차이에 따라 관찰되는 응답이 형성될 수 있습니다. 현실적인 LLM 워크로드 에뮬레이션은 증가하는 동시성 조건에서 인프라 텔레메트리와 추론 처리량 및 추론 지연 시간을 연결하므로, 엔지니어는 어떤 조건에서 포화 상태가 발생하는지 확인할 수 있습니다. 비교 가능한 부하 프로파일 전반의 반복 측정은 구성 변경이 용량 한계를 이동시키는지 아니면 단순히 지연을 재분배하는지에 보여줍니다. 지속적인 처리량, 응답 시간 동작, 지원되는 동시성에 대한 결과 뷰는 고립된 피크 성능 수치에 의존하지 않고 측정 가능한 작동 영역을 정의합니다.

AI 추론 인프라 확장성 솔루션

AI 추론 확장성 테스트에는 대표적인 워크로드, 제어된 동시 수요 증가, 그리고 응답 동작 및 시스템 사용률의 상관관계 측정값이 필요합니다. 키사이트의 AI Inference Builder는 대형 언어 모델 트래픽에 대한 워크로드 에뮬레이션을 지원하며, 엔지니어가 요청 볼륨 증가에 따른 추론 처리량, 추론 지연 시간, 성능을 평가할 수 있도록 돕습니다. 이 솔루션은 워크로드 수준의 측정값과 인프라 관찰 결과를 시스템 동작에 대한 공통 평가로 통합합니다. 엔지니어는 완료된 작업이 수요에 비례하여 증가하지 않는 지점, 응답 시간의 일관성이 떨어지는 지점, 이러한 변화와 일치하는 인프라 조건을 검사할 수 있습니다. 비교 가능한 워크로드 프로파일은 구성 간 분석을 지원하여 팀이 용량 한계와 트래픽 가변성을 구별하도록 돕습니다. 이 고수준 평가는 특정 하드웨어 구성, 아키텍처 통합 또는 측정된 성능 수치를 주장하기보다는 관찰된 확장 동작에 초점을 맞춥니다. 결과는 연속적인 동시성 수준에 걸친 처리량 및 지연 시간 트렌드로 표현될 수 있으며, 해석을 위한 관련 리소스 텔레메트리를 제공합니다.

AI 추론 인프라 확장성 솔루션 데모 비디오 보기

당사의 AI 추론 인프라 확장성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?