데이터 센터 전력 시스템을 테스트하는 방법

프로 3상 교류 전원 공급 장치
+ Pro 3상 AC 전원 공급 장치

데이터 센터 전력 신뢰성 및 성능 검증

현대 데이터 센터는 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 5G 네트워크, 사물 인터넷(IoT) 응용 분야의 까다로운 워크로드를 지원하는 동시에 중단 없는 작동을 제공해야 합니다. 전원 공급 장치(PSU)와 배터리 백업 장치(BBU)는 시스템 가동 시간, 전력 품질 및 에너지 효율을 유지합니다. 이러한 전력 시스템은 안정적인 출력을 제공하고 변화하는 부하, 전력 수요 및 예기치 않은 백업 조건에 효과적으로 대응해야 합니다.

이러한 시스템을 검증하려면 동적 부하 조건, 전압 변동, 라인 외란 및 예기치 않은 전원 중단 상황에서 작동하는 기능을 테스트해야 합니다. 또한 엔지니어는 시동 성능, 고조파 규정 준수, 전력 변환 효율 및 백업 전원 전환 동작을 확인해야 합니다. 포괄적인 전력 검증은 미션 크리티컬 데이터 센터 환경에서 안정적인 작동, 업계 표준 준수 및 최적의 성능을 보장하는 데 도움이 됩니다.

데이터 센터 인프라를 위한 통합 AC 전원 검증

데이터 센터 전력 시스템을 테스트하려면 전력 품질, 효율성 및 백업 전원 성능을 측정하는 동시에 실제 전력 조건을 시뮬레이션할 수 있는 프로그래밍 가능 AC 전원이 필요합니다. Keysight Pro 3상 AC 소스는 AC/DC 전력 생성, 정밀 측정, 외란 시뮬레이션 및 고조파 분석을 단일 플랫폼에 통합한 솔루션을 제공합니다. 내장된 과도 현상 생성 기능을 통해 전압 새그, 서지, 인터럽션 및 주파수 변동을 시뮬레이션할 수 있으며, 50차 고조파까지의 고조파 분석을 통해 상세한 전력 품질 평가를 지원합니다. 확장 가능한 전력 구성 및 자동화 기능과 함께 이 솔루션은 엔지니어가 검증 워크플로를 간소화하고, 테스트 반복성을 개선하며, 데이터 센터 전력 인프라의 안정적인 작동을 보장할 수 있도록 지원합니다.

데이터 센터 전력 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

데이터 센터 전력 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

데이터 센터 전력 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?