전자 장치의 전자기 간섭(EMI) 규정 준수 테스트를 위해서는 정상 작동 중 테스트 대상 장비(EUT)에서 발생하는 방사 방출(RE) 및 전도 방출(CE) 측정이 필요합니다. 엔지니어는 EMI 테스트 표준에 지정된 대로 각 주파수에서 긴 드웰 시간 동안 간헐적 교란 신호를 감지하고 분석하기 위한 측정을 수행해야 합니다. 최대 350MHz의 고도로 중첩된 고속 푸리에 변환(FFT) 분석 대역폭을 갖춘 시간 도메인 스캔(TDS) 및 실시간 스캔(RTS)을 사용하여 끊김 없는 임펄스 신호를 정확하게 캡처하고 측정하십시오.
EUT에서 EMI 간섭 신호를 감지하려면 광대역 디지털 IF 하드웨어 및 광대역 시간 도메인 스캔 기능을 갖춘 EMI 수신기를 사용하여 단일 세그먼트에서 최대 350MHz까지 데이터 캡처 대역폭을 늘리십시오. 홀드 번호와 최대 홀드 기존 신호를 설정하여 수신 신호를 지속적으로 스위프하고 감지된 모든 신호의 모든 이벤트 및 세부 정보를 표시하십시오. EMI 측정 소프트웨어를 사용하여 피크 값과 워터폴 트레이스를 확인하십시오.
EMI 사전 적합성 및 적합성 테스트용 추가 자료
전자기 간섭(EMI) 은 다른 소스에서 발생하는 전자기 방사 또는 제품에서 발생하는 전자기 방사로 인해 전자 장치가 겪는 방해입니다. 이 간섭은 오작동, 데이터 손상 또는 전체 시스템 장애로 이어질 수 있으므로 중요합니다. 엔지니어와 제조업체에게 EMI가 무엇인지 이해하는 것은 다양한 환경에서 장치 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다.
일반적인 EMI 소스에는 가정용 및 산업용 장비가 포함됩니다.
전자레인지, 형광등, 스마트폰과 같은 일상용품은 EMI를 방출할 수 있으며, 산업 기계, 무선 송신기 및 전기 모터 또한 빈번한 원인입니다. 이러한 소스는 민감한 전자 장치에서 사용되는 주파수와 겹쳐 간섭을 일으킬 수 있는 다양한 주파수를 생성합니다.
장치에 대한 EMI의 영향은 상당할 수 있으며, 의료 기기, 통신 시스템 및 자동차 전자 장치와 같은 민감한 장비에서 성능 저하, 의도하지 않은 재설정 또는 잘못된 판독으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 의료 영상 장치에서 EMI는 이미지 품질을 손상시켜 오진의 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 효과적인 EMI 전자기 간섭 테스트 및 완화 전략을 구현하는 것은 전자 시스템의 무결성과 성능을 보존하는 데 중요합니다.
EMI 간섭 측정은 방출 유형, 올바른 테스트 환경 및 적절한 장비를 이해하는 것에서 시작됩니다. 목표는 산업 규정 준수 표준에 부합하는 정확하고 반복 가능한 데이터를 캡처하는 것입니다.
정확하고 규정을 준수하는 결과를 보장하려면 각 표준의 특정 테스트 방법, 주파수 범위 및 검출기 요구 사항을 따르십시오.
효과적인 EMI 사전 컴플라이언스 테스트는 설정 및 측정 방식 모두에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 엔지니어는 종종 다음과 같은 문제에 직면합니다.
팁: 케이블 라우팅부터 장비 설정까지 모든 설정 세부 정보를 문서화하여 재테스트가 필요한 경우 구성을 쉽게 재현하거나 조정할 수 있도록 하십시오.
차세대 5G 모바일 네트워크, 자율 주행 차량 및 사물 인터넷(IoT)이 구체화됨에 따라, 엔지니어들은 가속화되는 시장 수요를 충족하기 위해 더 많은 무선 디바이스를 설계하기 위해 경쟁하고 있습니다.
동시에, 네트워크에 무선으로 연결되는 엄청난 수의 디바이스로 인해 전자기 환경의 밀도와 복잡성이 증가하고 있습니다. 이러한 역학은 무선 디바이스가 증가하는 규제 준수 표준에 대한 인증을 요구한다는 사실 때문에 전자기 적합성(EMC) 테스트에 어려움을 제기합니다. 디바이스를 더 빠르고 효율적으로 시장에 출시하는 데 도움이 되도록 EMC 준수 테스트 중에 EMC 문제를 신속하게 식별하고 격리하는 것이 중요합니다.
시간 영역 스캔(TDS)은 고속 푸리에 변환(FFT)을 기반으로 하는 스펙트럼 측정 기술로, 시간 영역의 신호를 주파수 영역으로 변환합니다. 기존의 스텝 스캔 또는 스위프 스캔 방식과 비교하여, TDS는 정확도를 저하시키지 않으면서 측정 시간을 크게 단축시킵니다.
TDS 방식은 CISPR 16-1-1 (2010)에서 표준 준수 측정 접근 방식으로 공식적으로 채택 및 승인되었습니다. FFT 처리 중에는 신호의 주파수 스펙트럼을 제한하기 위해 윈도우 함수(또는 필터)가 적용됩니다. CISPR 16-1-1은 필요한 대역폭과 사용해야 할 정확한 필터 형태를 지정합니다. EMI 수신기는 표준을 충족하기 위해 정의된 필터 형태 허용 오차 마스크를 준수해야 합니다.
키사이트 PXE 및 MXE EMI 수신기는 모두 CISPR 규격의 TDS 측정 기능을 제공하여, 사용자가 EMI 규격 준수 또는 사전 준수 워크플로에서 상당한 테스트 시간을 절약할 수 있도록 지원합니다.
실시간 스캔(RTSC)은 키사이트 PXE EMI 수신기의 고유한 기능으로, 최대 350MHz 또는 1GHz(옵션에 따라 다름)의 매우 넓은 FFT 대역폭으로 끊김 없는 신호 캡처 및 분석을 가능하게 합니다. 이 기능은 최대 3개의 동시 EMC 검출기 측정(1GHz FFT 사용 시 최대 6개의 동시 검출기)과 함께 주파수 도메인, 시간 도메인 및 스펙트로그램 결과를 동시에 측정하고 표시할 수 있도록 합니다.
EUT에서 발생하는 간헐적 방해 신호에 대한 끊김 없는 측정 및 분석을 기존 스텝/스윕 방식보다 훨씬 빠르게, 그리고 어떤 신호도 놓치지 않고 수행할 수 있습니다. 이 기능을 통해 테스트 랩은 EMC 테스트 처리량을 개선하여 더 많은 제품을 테스트하고 더 짧은 시간 내에 인증할 수 있으며, 사용자는 규정 준수 테스트를 위해 테스트 랩에 보내기 전에 장치에서 발생하는 모든 간헐적 또는 광대역 방출을 확인할 수 있습니다.
1GHz 실시간 스캔 대역폭을 통해 단일 수집으로 끊김 없이 CISPR 대역 C/D 측정을 수행하고 6가지 검출기 측정을 동시에 얻을 수 있습니다. 과도, 협대역 및 광대역 신호를 포함하여 EUT(피시험 장비)에서 발생하는 모든 방출을 포착할 수 있으며, 장치의 노이즈 동작에 대한 완벽한 가시성을 제공하여 엔지니어가 공식 EMC 테스트 전에 문제를 식별하고 해결하도록 돕고 테스트 성공에 대한 확신을 높여줍니다.
많은 방해 신호는 빠르고 간헐적입니다. 기존의 스텝 또는 스위프 스캔 방식으로는 이러한 신호를 놓치는 경우가 많습니다.
1GHz 실시간, 끊김 없는 캡처를 통해 과도, 협대역 또는 광대역 신호에 관계없이 모든 교란 신호를 중요한 방출을 놓칠 위험 없이 안정적으로 감지할 수 있습니다.
실시간 스캔이 없으면 간헐적 신호를 캡처할 가능성을 높이기 위해 긴 드웰 시간을 설정해야 합니다. 이는 특히 턴테이블 위치 및 안테나 높이에 걸쳐 반복 측정이 필요할 때 테스트 시간을 크게 연장합니다.
실시간 스캔 기능은 광대역 FFT 기반의 끊김 없는 측정을 가능하게 하여 이러한 비효율성을 제거합니다. 이를 통해 EUT의 노이즈 성능을 완벽하게 특성화하는 동시에 전체 테스트 주기 시간을 단축하고 공식 EMC 테스트 통과에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.
적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?
무엇을 찾고 있습니까?