EMR 테스트를 자동화하는 방법

Eggplant 테스트 소프트웨어
+ Eggplant 테스트 소프트웨어

DevOps 속도로 비침습적 EMR 테스트 자동화

맞춤형 인터페이스 EMR 시스템에 대한 전자의무기록(EMR) 테스트를 자동화하려면 확장 가능하고 플랫폼에 구애받지 않는 테스트 자동화 솔루션이 필요합니다. 이 솔루션은 연결된 디바이스와의 통합, 시스템 상호 운용성 및 스트레스 조건에서의 안정성과 같이 점점 더 복잡해지는 테스트 요구 사항을 충족하기 위해 기능성을 넘어 EMR 테스트 커버리지를 확장해야 합니다. 건강 보험 이동성 및 책임에 관한 법률(HIPAA)과 같은 엄격한 규정을 준수하려면 EMR 테스트 솔루션 또한 비침습적이어야 하며, 소스 코드 액세스 요구 사항이나 보호된 건강 정보 노출 가능성을 제거해야 합니다.

EMR 시스템을 위한 테스트 자동화는 인공 지능(AI) 및 머신 러닝을 활용하여 실제 사용자 여정, 고정된 회귀 케이스 및 과거 테스트 실패를 통합하여 효과적인 헬스케어 자동화 소프트웨어 테스트를 위한 새로운 테스트 케이스를 자동으로 생성합니다. 이 접근 방식은 기본적인 코드 준수 및 기능 테스트를 넘어 전반적인 사용자 경험(UX)으로 적용 범위를 확장합니다.

자동화된 EMR 테스트 솔루션

HIPAA 규제 환경에서 전자의무기록(EMR) 테스트를 자동화하려면 포괄적인 소프트웨어 테스트 자동화 솔루션이 필요합니다. AI 기반의 Eggplant Test는 모든 플랫폼에서 사용자 동작을 시뮬레이션하여 EMR 시스템 테스트를 자동화합니다. 모델 기반 기술과 비침습적 인터페이스를 활용하여 HIPAA 규정을 준수하는 접근 방식을 달성하는 Eggplant는 자체 방화벽 내에서 사용자 인터페이스(UI) 수준에서 테스트를 수행합니다. 선형 지향 테스트 자동화와 자동화된 탐색적 테스트를 결합하여 Eggplant는 메트릭 및 분석을 통해 완전한 테스트 커버리지를 제공합니다. Eggplant는 또한 테스트 에이전트를 설치하지 않고도 Citrix 또는 Horizon과 같은 가상화 옵션과 원활하게 작동합니다.

자동화된 EMR 테스트 데모 보기

당사의 자동화된 EMR 테스트 솔루션의 제품 및 기능 살펴보기

모든 플랫폼

Eggplant Test를 사용하여 EMR 시스템이 모든 브라우저, 운영 체제 및 장치에서 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

자세히 알아보기

모델 기반 테스트

다양한 조건에서 헬스케어 소프트웨어의 동작을 예측하는 Eggplant의 AI 엔진을 사용하여 테스트 정확도와 신뢰성을 향상시키십시오.

자세히 알아보기

지능형 컴퓨터 비전

Eggplant를 사용하여 사용자 관점에서 테스트하고, 복잡한 UX 요소 테스트를 용이하게 하며, 유지보수를 간소화합니다.

자세히 알아보기

관련 사용 사례

EMR 테스트에 대한 자주 묻는 질문

의료 EMR 테스트는 전자 의료 기록(EMR) 시스템이 올바르게 작동하고 특정 표준을 충족하는지 확인하기 위해 평가하는 것을 포함합니다. EMR 시스템은 의료 기록, 진단, 치료 계획 및 약물과 같은 환자 정보를 저장하고 관리하기 위해 의료 서비스 제공자가 사용하는 디지털 플랫폼입니다. 자세한 내용은 다음 EMR 및 그 이상 테스트 전자책을 참조하십시오.

EMR 테스트 요구 사항은 시스템 기능, 통합 및 성능 보장에 중점을 둡니다. 주요 영역에는 EMR 기능 검증, PACS와 같은 다른 시스템과의 통합, 업데이트 후 회귀 테스트 수행, 사용자 인터페이스 및 유용성 평가, 고부하 조건에서의 성능 평가가 포함됩니다. 키사이트 Eggplant와 같은 자동화된 도구는 테스트 케이스를 지능적으로 생성하고 실행하여 수동 테스트만으로는 효율적으로 관리할 수 없는 복잡한 시나리오를 다루면서 이 프로세스를 간소화합니다. 이는 EMR 시스템의 원활한 작동과 신뢰성을 보장하며, 이는 고품질 환자 치료를 유지하는 데 중요합니다.

EMR(전자의무기록) 테스트는 전자의무기록 시스템의 적절한 기능, 상호 운용성 및 신뢰성을 보장하기 위해 사용됩니다. 주요 목적은 기능 테스트, 통합 테스트, 회귀 테스트 및 사용자 인터페이스/사용성 테스트를 포함합니다. 더 자세한 정보는 Refer to this Testing the EMR and Beyond ebook 를 참조하십시오.

EMR 시스템을 테스트할 때, 기능성, 통합, 회귀, 사용자 인터페이스/유용성 및 성능이라는 다섯 가지 주요 영역이 강조됩니다. 기능성 테스트는 환자 등록부터 전자 처방에 이르기까지 모든 기능이 의도한 대로 작동하는지 확인합니다. 통합 테스트는 EMR과 PACS와 같은 다른 시스템 간의 원활한 상호 작용을 보장합니다. 회귀 테스트는 업데이트 후 새로운 변경 사항이 기존 기능을 손상시키지 않았는지 확인하기 위해 수행됩니다. 사용자 인터페이스 및 유용성 테스트는 모든 사용자가 시스템을 직관적이고 쉽게 사용할 수 있도록 하여 전반적인 경험을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 성능 테스트는 속도나 신뢰성을 저하시키지 않으면서 EMR이 과도한 부하와 여러 동시 사용자를 처리하는 능력을 측정합니다. 이 다섯 가지 영역은 EMR 시스템의 무결성과 효율성을 유지하고 최적의 환자 치료를 지원하는 데 종합적으로 기여합니다.

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?