OTA(Over-the-Air) AiP 설계 테스트 방법

벡터 신호 생성기
+ 벡터 신호 생성기

통합된 테스트 환경을 통한 AiP 설계 테스트

밀리미터파(mmWave) 주파수에서 AiP(Antenna-in-Package) 설계를 테스트하기 위해서는 높은 출력 전력, 초저 위상 노이즈, 넓은 분석 대역폭 및 동적 범위를 갖춘 OTA 테스트 시스템이 필요합니다. 이러한 특징은 5G 및 위성 분야의 mmWave 주파수에서 OTA 테스트와 관련한 측정 성능을 개선합니다. 해당 시스템은 마이크로파 신호 발생기, 신호 분석기, 신호 생성 및 측정 소프트웨어로 구성됩니다. 빔포머와 AiP 모듈도 필요합니다.

마이크로파 신호 발생기는 높은 출력 전력을 제공하며 시스템 손실을 보상합니다. 빔포머는 빔포밍을 통해 mmWave 대역의 신호 발생기에서 5G New Radio(NR) 신호를 송신합니다. 그와 동시에 AiP 모듈이 신호 분석기에 분석을 위한 신호를 제공합니다. 넓은 동적 범위와 오류 벡터 크기(EVM)를 갖는 신호 분석기를 사용하면 모든 5G NR 신호 파라미터를 정확하게 분석하고 AiP 설계를 특성화할 수 있습니다.

mmWave AiP(Antenna-in-Package) 테스트 솔루션

mmWave AiP(Antenna-in-Package) 테스트 솔루션

mmWave 주파수에서 AiP 설계를 정확하게 특성화하려면 통합된 환경에서 OTA 테스트를 수행해야 합니다. 신호 생성 및 분석 하드웨어와 측정 및 분석 소프트웨어를 하나로 결합한 키사이트 mmWave AiP 솔루션은 OTA 방식의 AiP 설계 테스트와 모든 NR 신호 파라미터의 분석에 적합하도록 설계된 통합 테스트 환경을 제공합니다.

mmWave AiP 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?