Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XR4 및 XR5 클래스 Advanced 오실로스코프는 Essential 오실로스코프와 동일한 핵심 기능 및 성능을 제공하며, 그 이상을 지원합니다. 하드웨어 기반 직렬 디코딩, 존 트리거링, 혼합 신호 오실로스코프(MSO) 기능 추가를 통한 7가지 계측기 통합 등 향상된 기능과 성능을 경험해 보십시오. Advanced 오실로스코프는 Essential 등급에 비해 더 높은 대역폭, 더 빠른 샘플링 속도, 세그먼트 메모리 및 확장된 터치스크린 디스플레이를 제공합니다. Advanced 오실로스코프는 지터 분석, 아이 다이어그램 및 존 트리거링이 필요한 설계를 디버깅하는 데 이상적입니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
오실로스코프, WaveGen, 프로토콜 분석기, 디지털 전압계, 주파수 카운터, 주파수 응답 분석기 및 디지털 채널을 하나의 장비에 통합합니다.
다양한 파형을 동시에 캡처하고 디코딩하여 실시간 인사이트를 제공하고 잠재적인 오류를 최소화합니다.
복잡한 타이밍 및 신호 동작을 드러내는 향상된 트리거링 기능으로 더 깊은 인사이트를 얻고, 세그먼트 메모리로 주요 신호 이벤트를 분리합니다.
스크롤, 핀치 투 줌, 드래그와 같은 제스처를 사용하여 12.1인치 터치스크린으로 직관적으로 탐색하십시오.
Maximum bandwidth
200 MHz ~ 1.5 GHz
Analog channels
2 ~ 4
Digital channels
0 ~ 16
Maximum sample rate
5 GSa/s ~ 20 GSa/s
Maximum memory depth
4 Mpts
Display size
12.1 inch
ADC resolution
8
Brands included
4000 Series, 6000 Series
DSOX4024G
200MHz 대역폭과 4개의 아날로그 채널을 갖춘 DSOX4024G 오실로스코프는 InfiniiScan Zone 터치 트리거링 기능을 제공합니다.
포함된 구성:
장비를 제어하려면 BenchVue Basic 앱을(를) 무료로 다운로드하십시오.
MSOX4054G
500MHz 대역폭, 4개의 아날로그 및 16개의 디지털 채널, 12.1인치 터치 디스플레이를 갖춘 MSOX4054G 혼합 신호 오실로스코프.
포함된 구성:
장비를 제어하려면 BenchVue Basic 앱을(를) 무료로 다운로드하십시오.
DSOX6004A
6000 X-시리즈는 12.1인치 정전식 멀티터치 디스플레이, InfiniiScan 존 터치 트리거링, 음성 제어, 그리고 7-in-1 장비 기능을 제공합니다.
포함 내역:
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
모든 최신 오실로스코프는 디지털 신호 처리를 사용하여 아날로그 신호 파형을 캡처하고 화면에 표시되는 디지털 형태로 나타내는 디지털 스토리지 오실로스코프(DSO)입니다. 오실로스코프가 디지털 신호를 수신할 수 있는 기능도 갖추고 있다면 혼합 신호 오실로스코프(MSO)입니다.
디지털 오실로스코프의 기본 원리는 매우 간단합니다. 전자 회로가 시간에 따라 변하는 전압을 생성하며, 이 전압은 오실로스코프의 입력으로 공급됩니다.
아날로그-디지털 변환기(ADC)를 사용하여 입력 신호 전압을 디지털 형식으로 변환합니다. ADC는 입력 신호보다 훨씬 빠르게 작동하며, 일반적으로 수 MHz에 이릅니다. 오실로스코프는 이벤트를 트리거한 다음 트리거 이벤트 전후의 특정 수의 샘플을 캡처합니다. 화면에 전압 대 시간 파형을 표시합니다.
오실로스코프는 이 전압을 사용하여 저항을 통과하는 해당 전류를 생성합니다. 이 전류는 원래 신호에 비례하는 전압으로 다시 변환됩니다. 이 전압은 증폭되어 오실로스코프의 디스플레이를 구동하는 데 사용됩니다. 증폭 및 기타 요소를 신중하게 제어함으로써 디지털 오실로스코프는 표준 및 복잡한 파형을 정확하게 나타낼 수 있습니다.
오실로스코프는 파형을 메모리에 저장하여 나중에 불러와 분석할 수 있습니다. 또한 오실로스코프는 파형 데이터에 대해 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 같은 수학적 연산을 수행할 수 있으며, 이를 통해 사용자는 이러한 연산이 파형에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.
오실로스코프의 세그먼트 메모리는 모든 샘플을 연속적으로 기록하는 대신, 계측기가 파형 데이터를 별도의 세그먼트 또는 시간 "창"으로 캡처할 수 있도록 하는 기능을 의미합니다. 이 방법을 통해 오실로스코프는 신호 내의 특정 이벤트 또는 간격에 집중하여 메모리 사용을 최적화할 수 있습니다. 길고 연속적인 신호를 기록하기 위해 사용 가능한 모든 메모리를 소모하는 대신, 세그먼트 메모리는 정의된 트리거 조건을 충족하는 파형 부분만 저장합니다. 이 접근 방식은 관심 있는 이벤트에 대해 캡처할 수 있는 총 데이터 양을 늘리면서 높은 샘플링 속도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
세그먼트 메모리의 주요 이점 중 하나는 오실로스코프의 메모리를 과부하시키지 않고 장시간 신호 또는 희귀 이벤트를 캡처할 수 있다는 것입니다. 기존의 연속 메모리 모드에서는 높은 샘플링 속도로 인해 기록할 수 있는 신호의 지속 시간이 제한됩니다. 세그먼트 메모리를 사용하면 오실로스코프는 여전히 높은 속도로 샘플링할 수 있지만, 펄스 또는 파형 이상과 같은 특정 이벤트에 의해 트리거되는 신호 부분만 기록합니다. 이는 필수적이지 않은 신호 데이터에 메모리를 낭비하지 않고 해당 특정 이벤트에 대해 더 나은 해상도와 더 많은 세부 정보를 제공합니다.
세그먼트 메모리는 글리치, 오류 또는 불규칙하게 발생하는 펄스 버스트와 같이 간헐적이거나 드물게 발생하는 신호를 분석할 때 특히 유용합니다. 세그먼트 메모리를 사용하면 오실로스코프는 추가 세그먼트를 위한 메모리를 보존하면서 이러한 희귀 이벤트를 고해상도로 캡처할 수 있습니다. 또한 일부 오실로스코프는 여러 이벤트를 트리거하고 단일 캡처 세션 내에서 여러 세그먼트를 기록하여 복잡한 신호에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다. 이는 이벤트가 예측 불가능하거나 드문 시스템을 문제 해결, 디버깅 및 분석하는 데 강력한 도구가 됩니다.
자동 트리거링은 편리하지만, 엔지니어가 요구하는 정밀도 수준을 항상 제공하지는 않을 수 있습니다. 이와 대조적으로 일반 트리거링은 엔지니어가 파형을 캡처하려는 정확한 지점을 지정할 수 있도록 하여 문제 해결 시 매우 중요한 제어 및 정확성 수준을 제공합니다. 예를 들어, 특정 펄스를 캡처해야 하는 경우 일반 트리거링을 사용하면 펄스가 발생하는 정확한 시간을 지정할 수 있습니다. 단일 트리거 모드로 전환하면 오실로스코프는 자동 강제 트리거를 방지하기 위해 일시적으로 일반 트리거 모드로 작동합니다.
또한 고급 트리거링 옵션을 통해 사용자는 신호 내의 특정 이벤트를 캡처할 수 있습니다. 트리거는 펄스 폭, 로직 패턴, 런트 펄스 등과 같은 조건에 따라 설정할 수 있습니다. 이는 복잡한 신호 동작을 분리하고 분석하는 데 도움이 됩니다.