- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 네트워크 보안 테스트
- NSS 실험실 테스트 팩
주요 특징
- 장비에 대한 현실적인 공격 조건에서 실행하여 보안 자신감 확보
- 배포 전에 장비가 어떻게 작동하고 반응하는지 이해
- 가장 영향력 있는 테스트 시나리오를 사용하여 테스트 주기 동안 비용 절감
- 타사 실험실에서 테스트하기 전에 장비의 성능 파악
전문가처럼 테스트하기
NSS 실험실 제품이 시장의 다른 제품과 어떻게 비교되는지 확인할 때 장비 제공업체는 성능을 나란히 비교하기 위해 독립 테스트 실험실에서 평가를 받습니다. 테스트 랩은 키사이트로 전환합니다.
키사이트는 업계 최고의 독립 테스트 실험실 중 하나인 NSS 실험실과 협력하여 네트워크 장비 성능을 평가할 수 있는 일련의 공격 시나리오 및 트래픽 부하 조건을 생성했습니다. BreakingPoint 및 PerfectStorm 테스트 기능을 활용하여 이러한 테스트 팩을 사용할 수 있으므로 장비 공급업체와 기업은 독립적인 평가 중에 장비가 확인하게 되는 것과 동일한 종류의 조건에서 연습할 수 있습니다.
IT 의사 결정권자는 구매 결정을 내릴 때 이러한 독립 보고서의 결과를 활용합니다. 테스트 팩을 사용하면 사용 가능한 가장 현실적인 조건과 시나리오에 대해 네트워크 보안 장비를 테스트할 수 있습니다.

다른 도움이 필요하십니까?