Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 채널 에뮬레이션 솔루션은 항공우주, 위성 및 방위 통신에 대한 현실적이고 반복 가능한 테스트를 지원합니다. 이동성, 도플러 편이, 긴 지연, 페이딩, 간섭 및 동적 네트워크 조건을 포함한 실제 전파 효과를 제어된 실험실 환경에서 정확하게 재현함으로써 엔지니어는 배포 전에 시스템 성능, 상호 운용성 및 탄력성을 평가할 수 있습니다.
이 솔루션은 개발을 가속화하고 필드 테스트의 비용과 복잡성을 줄이며, 미션 크리티컬 통신이 고속, 장거리 및 운영상 까다로운 환경 전반에 걸쳐 안정적으로 작동할 것이라는 더 큰 확신을 제공합니다.
Channel Studio 소프트웨어와 결합된 키사이트의 채널 에뮬레이션 솔루션을 통해 실제 운용 무선 환경을 현실감 있게 디지털로 구현할 수 있습니다. 엔지니어는 위성 링크, 공중 플랫폼, 전술 통신 시나리오를 모델링하고 에뮬레이트하여 항공우주, 국방, 비지상 네트워크(NTN) 애플리케이션에서 직면하는 복잡한 조건에서도 안정적인 시스템 성능을 보장할 수 있습니다.
현실적인 도플러 효과와 급격히 변화하는 채널 조건으로 빠르게 움직이는 항공, 위성, 전술 네트워크 시나리오를 재현합니다.
오류가 허용되지 않는 환경에 배포하기 전에 통신 안정성과 성능을 검증합니다.
이동성, 페이딩, 지연, 간섭 및 다중 경로 효과를 포함한 복잡한 무선 환경을 높은 정확도로 모델링합니다.
비용이 많이 드는 현장 테스트를 통제 가능하고 반복 가능한 테스트 조건으로 대체하여 개발을 가속화하고 문제 해결을 단순화합니다.
Technology
5G NTN, SATCOM, MANET / Mesh, D2D, C-V2X
Workflow stage
Development and interoperability
Test types
Satellite and aerospace channel emulation testing, MANET / mesh channel emulation testing
S8825A 위성 및 항공우주 채널 에뮬레이션 툴셋은 키사이트의 F8800A F64 또는 F8820A FS16 PROPSIM 채널 에뮬레이터를 기반으로 합니다. 이 툴셋을 사용하면 타협할 수 없는 일관된 실제 세계의 복잡한 3D 전파 조건에서 위성, 항공우주 및 공중 무선 시스템 성능 검증이 가능합니다.
Today's space industry is adopting new advanced technologies, including wider signal bandwidths, higher frequencies, and beamforming. To address the related complexities, Keysight was the first to introduce a channel emulation solution to the market that supports the widest signal bandwidths and the largest number of fading channels, enabling the testing of 5G NTN aerospace and terrestrial link performance with a single device.
고속 항공우주 환경의 성능 검증을 위해서는 높은 도플러 주파수를 에뮬레이션하고 긴 대기 시간을 지원하는 테스트 환경이 요구됩니다(두 요소 모두 위성 링크에 공통적). PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션을 사용하면 가장 엄격한 요구 조건을 충족하는 고속 테스트 환경을 구축할 수 있습니다. 이 솔루션은 PROPSIM 도구를 사용하여 테스트 시나리오를 생성하거나 타사 도구로부터 시나리오를 가져올 수 있도록 지원합니다. PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션은 테스트 시나리오의 파일 기반 에뮬레이션을 사용하여 무선 항공우주, 원격 측정, 위성 및 고이동성 광대역 통신 분야에 적합한 정확하고 현실적이면서 반복 가능한 테스트 조건을 보장합니다.
PROPSIM RF 채널 에뮬레이터는 정확하고 현실적이면서 반복 가능한 무선 채널 조건을 생성하는 것과 관련된 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이 솔루션은 PROPSIM 채널 에뮬레이터를 키사이트 E7770A 공통 인터페이스 장치 및 키사이트의 원격 라디오 헤드(5G용 M1740A mmWave 트랜시버)와 결합하여 6~12GHz 및 mmWave 24/28/37/44GHz 대역의 주파수도 처리할 수 있도록 확장됩니다.
S8826A
S8826A MANET 채널 에뮬레이션 툴셋을 사용하면 실험실에서 실제 무선 전파 조건으로 모바일 임시 네트워크의 성능을 확인할 수 있습니다.
S8826A MANET 채널 에뮬레이션 툴셋을 사용하면 실제 무선 전파 조건으로 모바일 애드혹 네트워크(MANET)와 메시 무선 시스템의 종합적인 성능을 평가할 수 있습니다. 파형의 제약이 없는 표준 테스트 솔루션으로, 모든 독점 시스템을 지원합니다.
MIMO 및 빔포밍과 같은 기술의 발전과 무선 군사 통신 시스템의 복잡성 증가로 인해 무선 채널과 간섭 조건의 변화가 많은 대규모 메쉬 네트워크 토폴로지를 빠르게 테스트해야 하는 상황이 펼쳐지고 있습니다. 이 점이 바로 키사이트의 S8826A MANET 채널 에뮬레이션 툴셋이 다음을 지원하는 이유입니다.
S8826A 툴셋은 확장성과 유연성이 뛰어난 MANET 테스트의 토대를 제공하는 PROPSIM F64 및 PROPSIM FS16 채널 에뮬레이터를 기반으로 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
키사이트 채널 에뮬레이션 솔루션은 LEO, MEO 및 GEO 궤도를 포괄하는 기성 채널 모델과 함께 전체 3GPP NR-NTN 표준을 구현합니다. 정적 및 동적 궤도 구성이 모두 지원되므로 엔지니어는 초기 프로토콜 검증부터 전체 성능 테스트에 이르기까지 디바이스 및 시스템이 표준을 준수하는지 검증할 수 있습니다.