Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
포괄적인 테스트를 통해 고품질 Wi-Fi®를 구현하십시오.
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Workflow stage
Development, Regulatory, Interoperability
Test types
System test, Performance test
Use cases
Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Wi-Fi®는 개인 생활과 비즈니스 생활에서 매우 중요합니다. 이 기술은 가정, 사무실, 병원, 카페, 항공편 등 어디에나 있습니다. 뛰어난 Wi-Fi는 더 이상 사치가 아니라 필수입니다. 고품질 Wi-Fi 네트워크는 안정적이며, 우리의 QoE(Quality of Experience) 요구 사항을 뛰어넘는 높은 용량과 성능을 제공합니다.
오늘날 대부분의 Wi-Fi 네트워크는 기본적인 요소 및 상호 운용성 테스트를 통해 커버리지에 대해서만 적합성을 인정받습니다. 그러나 이러한 네트워크에 대한 평가는 주로 커버리지에 중점을 두며, 요소 및 상호 운용성 테스트는 최소한으로 이루어집니다. 이러한 부적절한 테스트 전략은 기업이 실제 시나리오에서 비즈니스 애플리케이션 오류에 취약하게 만듭니다. 배포 후 테스트는 높은 비용과 부정적인 피드백 가능성 때문에 불충분합니다.
키사이트 S8715A WLAN 액세스 포인트 부하 테스트 툴셋은 포괄적인 테스트 접근 방식을 통해 강력한 Wi-Fi 네트워크를 제공하는 데 도움이 됩니다. 이 툴셋은 무선 근거리 통신망(WLAN)을 위한 강력한 독립 Wi-Fi 벤치마킹, 실제 환경 에코시스템, 기능, 소크 및 안정성 테스트를 제공합니다. 이 프로세스는 결과에 대한 광범위한 가시성과 디버깅을 제공하는 제어 가능하고 반복 가능하며 자동화 가능하고 쉽게 구성할 수 있는 환경에서 수행됩니다.
기업, 통신사, 네트워크 장비 제조업체(NEM) 및 칩셋 제조업체는 모두 세계적 수준의 제공 및 운영을 보장하기 위한 테스트 역할을 수행합니다. S8715A WLAN 액세스 포인트 부하 테스트 툴셋 사용의 비즈니스 이점은 제품 출시 기간 단축, 견고한 네트워크, 능동적인 문제 해결을 포함합니다.
주요 특징:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.