제조의 디지털화는 모든 산업에서 제조 운영을 바라보는 새로운 방식을 가져왔습니다. 최신 제조 테스트 프로세스는 5G, 사물 인터넷(IoT), 항공우주 및 방위, 자동차 및 에너지 분야에서 품질, 효율성 및 생산성을 향상시키고 있습니다. 기술은 그 어느 때보다 복잡해졌습니다. 키사이트는 모든 산업 분야에서 고객의 성공을 위해 제조 테스트 프로세스를 최적화하도록 지원할 수 있습니다.

제조 테스트 솔루션 아이콘

인더스트리 4.0

4차 산업혁명인 인더스트리 4.0은 모든 물리적 자산의 엔드투엔드 디지털화와 디지털 생태계로의 통합에 중점을 둡니다. 보안, 연결성 및 확장성의 견고한 기반 위에 구축된 솔루션을 통해 키사이트는 고객이 인더스트리 4.0을 준비할 수 있도록 지원합니다.

5G 제조

전 세계적으로 5G 배포가 가속화되고 있습니다. 키사이트는 공통 소프트웨어 및 측정 과학을 사용하여 설계 및 검증부터 제조에 이르기까지 전체 워크플로우에 걸쳐 엔드투엔드 5G 테스트 솔루션을 제공합니다.

오토모티브 전자 장치

지능형 커넥티드 카는 더 이상 미래의 개념이 아니라 흥미로운 현실입니다. 점점 더 정교해지는 내비게이션, 안전 및 인포테인먼트 기능을 따라잡기 위해 제조업체는 제조 현장에서 고급 테스트 솔루션을 필요로 합니다.

더 빠른 결과를 위한 테스트 자동화

아직도 직접 테스트 시퀀싱 소프트웨어를 작성하고 계십니까?

소프트웨어 및 테스트 개발에는 항상 시간이 부족합니다. 올바른 소프트웨어 툴을 사용하면 인쇄 회로 기판(PCB) 테스트 및 기능 테스트 시간을 단축하고 제조 개발을 가속화할 수 있습니다.

데이터로부터 통찰력 확보

빅데이터 분석은 운영 개선을 위한 중요한 동인입니다. 하지만 수개월 또는 수년간의 측정 및 공정 데이터를 분석하여 근본 원인을 분리하는 것은 어렵고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

PathWave Manufacturing Analytics는 실시간 실행 가능한 데이터를 통해 운영에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 자동화된 분석 도구입니다. 언제 어디서든 글로벌 운영 데이터를 모니터링할 수 있습니다. 측정 데이터, 메타데이터, 장비 상태 데이터 또는 프로세스 데이터에서 이상이 감지될 때마다 즉시 알림을 받을 수 있습니다.

연구실 및 제조 테스트

자산 활용도 향상

5G 네트워크의 설계 및 제조는 상당한 투자입니다. 밀리미터파 주파수에서 증가하는 트랜시버 및 안테나 수를 처리할 수 있는 제조 테스트 플랫폼이 필요합니다. 채널 수가 많아질수록 테스트 시간이 선형적으로 증가하여 비용과 테스트 설정에 소요되는 시간이 빠르게 늘어납니다.

한 트랜시버 제조업체가 5G 트랜시버 상용화 프로세스를 성공적으로 가속화한 방법을 알아보십시오. 테스트 자동화 소프트웨어는 워크플로를 단축하고 복잡성을 줄였습니다.

자동차 제품 개발을 가속화하십시오.

오토모티브 전자 장치는 모든 작동 및 진단, 편의성 및 쾌적성, 안전 및 보안을 위한 기본 플랫폼을 형성하며, e-모빌리티, 자율 주행 및 커넥티드 카 혁신을 위한 주요 지원을 제공합니다.

키사이트는 자동차 전자 장치용 ECU 및 기능 테스트 솔루션을 포괄적으로 제공하여 제품 개발 및 제조 수명 주기 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.

자동차 기능 테스트

어떤 도움을 드릴까요?