레이더, 전자전(EW) 및 첨단 통신용 위상 배열 안테나 시스템의 미래를 살펴보십시오. 모듈형 아키텍처, 칩렛 기반 디지타이저, 통합 RF/디지털 테스트 솔루션이 차세대 설계를 어떻게 재편하고 있는지 알아보십시오. 이 심포지엄은 프로젝트 관리자, 시스템 설계자 및 엔지니어에게 개발 위험을 줄이고 차세대 위상 배열 배포 속도를 높이는 데 필요한 도구와 지식을 제공하도록 설계되었습니다.

키사이트 및 Analog Devices

항공우주 및 방위 공동 심포지엄 2026

참석해야 하는 이유

전문가 인사이트

최신 방위 동향, 기술 활성화 요소 및 시스템 수준 과제에 대한 통찰력을 얻으십시오.

기술 심층 분석

확장 가능한 아키텍처, TR 모듈 테스트 기법, 신속한 프로토타이핑 및 OTA 교정을 살펴보십시오.

실시간 시연

실제 위상 배열 구현 및 측정 설정을 보여주는 라이브 데모에 참여하십시오.

네트워킹

동료, 업계 및 솔루션 공급업체와 연결하십시오.

아젠다

패널 세션 – 부품에서 전투까지: 새로운 시대를 위한 위상 배열 현대화

위상 배열이 오늘날의 방위 과제를 해결하기 위해 어떻게 발전하고 있는지 업계 전문가들과 함께 살펴보십시오. 이 개회 세션에서는 다기능 통합, 소형화, 재밍 및 기만, RCS 감소, AI/ML, 극초음속 위협, 빠른 기술 주기와 같은 주요 시장 동향을 다룹니다. 민첩한 빔 조향, COTS 채택, GaN 전력 장치, SWaP 최적화, 디지털 통합, 칩렛 아키텍처, DPD 기술 및 고급 표적 시뮬레이션을 포함하여 현대화를 이끄는 중요한 활성화 요소에 대해 알아보십시오. 이러한 혁신이 개별 구성 요소에서 완전히 통합된 임무 준비 시스템으로의 전환을 어떻게 가속화하는지에 대한 통찰력을 얻으십시오.

미션 레디 모듈로 시스템 개발 가속화: ADI COTS 에코시스템

현대 방위 및 통신 시스템은 속도, 모듈성 및 임무 준비 신뢰성을 요구합니다. 이 세션에서는 2T2R에서 32T32R까지 확장 가능한 구성을 가능하게 하면서 일관된 성능을 보장하는 아키텍처를 살펴봅니다. 소형 VPX/VNX 폼 팩터와 함께 VITA 및 MORA와 같은 개방형 표준을 활용하여 이러한 솔루션은 통합을 가속화하고 위험을 줄입니다. Analog Devices의 임무 준비 모듈, 표준화된 서브시스템 및 소프트웨어 준비 레퍼런스 설계를 통해 프로토타이핑을 간소화하고 SWaP-C(크기(S), 무게(W), 전력(P) 및 비용(C)) 효율성을 개선하여 개념부터 현장 기능까지 더 빠른 배포 시간과 향상된 신뢰성을 제공하는 방법을 알아보십시오.

Bridging Digital <-> RF Domains: Introduction to Digital Wideband Transceiver Test System

최신 위상 배열 안테나(PAA) 시스템은 SWaP-C 요구 사항을 충족하기 위해 더 높은 수준의 통합을 요구합니다. 이 세션에서는 통합 디지털-RF 시스템 테스트의 과제를 검토하고 교차 도메인 측정 솔루션을 소개합니다. 스펙트럼 상관 및 다중 톤 자극 기술을 활용하여 이 솔루션은 광범위한 주파수에서 정밀한 이득, 위상 응답 및 EVM 측정뿐만 아니라 수신기 잡음 지수 및 IP3 측정을 가능하게 합니다. DUT를 테스트 시스템에 통합함으로써 수신기 및 송신기 특성화를 간소화하고 사내 데이터 처리를 줄이며 개발 주기를 단축합니다.

수직 통합을 통한 디지털 어레이 재정의: ADI Antenna-to-Bits 에코시스템

디지털 위상 배열이 더 높은 성능과 임무 준비 상태로 발전함에 따라 업계 리더들은 위험을 줄이면서 배포를 가속화하는 아키텍처를 찾고 있습니다. 이 세션에서는 고급 구성 요소, 상업적 혁신 및 혁신적인 설계 방법론의 수직 통합 에코시스템으로 구동되는 차세대 배열에 대한 비전을 제시합니다. ADI의 Antenna-to-Bits 상업용 에코시스템이 기존 R&D 비용이나 일정 없이 혁신적인 위상 배열 기능을 제공하고, 마진 중복을 제거하고, 시스템 비용을 절감하며, 방위 및 상업 분야 전반에 걸쳐 최첨단 성능을 구현하는 방법을 알아보십시오.

위상 배열 안테나 제어, 교정 및 특성화

이 백서는 롤/방위각 포지셔너, 벡터 네트워크 분석기 및 디지털 배열 컨트롤러를 갖춘 소형 테스트 범위를 특징으로 하는 완전 통합형 OTA(Over-the-Air) 테스트 솔루션을 소개하며, 이 모든 구성 요소는 테스트 소프트웨어에 의해 동기화됩니다. 특허받은 빔포머 교정 방법은 몇 초 내에 자동화된 진폭 및 위상 조정을 가능하게 합니다. 빔포밍 성능(이득, EIRP) 및 비선형 지표(G/T, EVM)는 단일 소형 테스트 범위 구성으로 교정 전후에 신속하게 측정 및 비교되어 위상 배열 검증을 간소화하고 개발을 가속화합니다.

질문이 있으시거나 도움이 필요하십니까?