진실은 중요합니다

현대 사회에서는 비즈니스 및 기술적 과제 양쪽 모두에 신속하게 대응해야 합니다. 안타깝게도 일부 설계와 벤더 솔루션은 제대로 작동하지 않습니다. 예를 들어, 일부 네트워크 데이터 모니터링 솔루션은 패킷을 누락시켜 보안 위협을 은폐합니다. 실제 상황을 파악하지 못한다면 시장과 내부 및 외부 고객에게 어떻게 적절히 대응할 수 있겠습니까? 유일한 방법은 기존 아키텍처를 검증하는 것입니다.

예를 들어, 귀사의 네트워크에 대해 다음과 같은 질문에 명확하게 답변할 수 있습니까?

  • 100 Gbps 이상의 데이터 전송 속도를 처리할 수 있습니까?
  • 고객 요구사항, 트러블슈팅 및 성능 SLA를 충족하고 있습니까?
  • 귀하의 네트워크는 진정으로 안전하며 이를 증명할 수 있습니까?

키사이트 솔루션은 이러한 문제와 그 외의 많은 문제를 해결합니다. 키사이트의 100% 네트워크 가시성을 통해 보안 및 성능 모니터링 솔루션은 결과를 도출하는 데 필요한 모든 데이터를 확보할 수 있습니다. 키사이트는 모든 네트워크 세그먼트, 모든 유형의 클라우드(암호화 여부 무관)에서 데이터를 제공하고, 회선 속도로 해당 데이터를 필터링하여 효율성을 높입니다.

그렇다면 귀하의 네트워크 상태는 어느 수준입니까? 키사이트와 함께 진실을 확인하십시오.

상황을 파악하지 못하면 심각한 문제가 발생할 수 있습니다

네트워크 가시성은 결함을 신속하게 발견하고 격리하는 능력에 가장 중요합니다. 원인을 파악하고 대응하는 데 시간이 오래 걸릴수록 네트워크가 다운되거나 성능이 저하된 상태로 운영되는 시간이 길어집니다. 이는 기업의 수익, 평판, 네트워크 보안에 영향을 미칩니다. 탭(tap)과 네트워크 패킷 브로커(NPB)를 사용하여 필요한 네트워크 가시성을 확보하십시오. 볼 수 없는 것은 보호할 수 없습니다.

키사이트 NPB 및 Flex 탭으로 모든 패킷을 확인하십시오.

모든 네트워크는 취약합니다

일부 업계 전문가에 따르면, 네트워크 침해 여부는 "만약"의 문제가 아니라 "언제" 침해당할 것이며 침해 사실을 알 수 있을 것인가의 문제입니다. 그렇기 때문에 네트워크의 기본 동작을 이해하고 설계된 대로 작동하는지 정기적으로 검증하는 것이 매우 중요합니다. BreakingPoint 및 Threat Simulator와 같은 키사이트 솔루션을 사용하면 배포 전후 시나리오에서 네트워크의 보안 유효성을 확인할 수 있습니다. 바이패스 스위치 및 인라인 네트워크 패킷 브로커와 같은 다른 솔루션을 사용하면 네트워크를 더욱 보호하고 사이버 회복력을 구현할 수 있습니다.

키사이트 유니버시티

모든 레벨의 엔지니어를 위한 무료 온디맨드 학습 및 인증 프로그램입니다.

  • 엔지니어링 기초 학습
  • 계측기 사용의 기본 원리 이해
  • 부트 캠프를 통해 고급 측정 지식 확장

어떤 도움을 드릴까요?