온디맨드
무선 통신, 레이더, 위성 통신 및 고속 광대역 애플리케이션이 지속적으로 발전함에 따라, 엔지니어들은 연구 개발 및 검증 과정에서 더 많은 과제에 직면하고 있습니다. 즉, 더 넓은 신호 대역폭, 더 복잡한 변조 방식, 더 높은 동적 범위 요구 사항, 그리고 더 엄격한 테스트 효율성 요구 사항 등입니다.
XA5/XA6 신호 분석기의 혁신적인 아키텍처와 핵심 성능을 이전 웨비나에서 소개한 후, 이번 웨비나에서는 일반적인 애플리케이션 시나리오에 더욱 초점을 맞춰 XA5/XA6가 엔지니어들이 스퓨리어스 및 간섭을 더 빠르게 찾아내고, EVM 및 MIMO 테스트를 더 효율적으로 완료하며, 복잡한 RF 시스템 검증을 더 신속하게 수행하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줄 것입니다.
더 빠른 스캔 속도, 더 넓은 분석 대역폭, 더 강력한 RF 성능 및 더 직관적인 신호 시각화 기능을 통해 XA5/XA6는 연구 개발 및 검증 팀이 디버깅 시간을 단축하고 테스트 신뢰도를 높이며 차세대 제품 개발 프로세스를 가속화하도록 지원합니다.
이번 웨비나에서는 다음을 중점적으로 다룰 예정입니다.
스퓨리어스 및 간섭 신호의 빠른 위치 파악: XA5/XA6의 고속 스캔 기능을 활용하여 광대역 내에서 스퓨리어스, 간섭 및 비정상 신호를 빠르게 찾아냅니다.
광대역 협대역 펄스 및 과도 신호 분석: 넓은 RBW 측정 기능과 결합하여 레이더, UWB, 펄스 신호의 전력 테스트를 효율적으로 완료합니다.
EVM 변조 품질 분석: 5G, Wi-Fi 7 등 복잡한 변조 신호에 대해 복조 분석 효율성을 높이고 고품질 EVM 테스트 결과를 얻습니다.
MIMO 및 다중 채널 애플리케이션: XA5의 듀얼 채널 아키텍처를 활용하여 MIMO 검증, 다중 채널 일관성 분석 및 상호 상관 EVM(ccEVM) 테스트를 지원합니다.
광대역 디바이스 및 시스템 레벨 테스트: 무선 통신, 레이더, 위성 통신 및 광대역 디바이스 애플리케이션을 위한 일반적인 테스트 사례.
무엇을 찾고 있습니까?