웨비나
위성 전기 전력 시스템(EPS)은 궤도상 우주선 고장의 25% 이상을 차지합니다. EPS 고장은 성능을 저하시키고 심지어 작동을 중단시켜 중요한 우주 임무를 위태롭게 할 수 있습니다. 이 과정에서는 벤치 테스트 중에 이러한 고장을 포착하는 방법을 위성 팀에 안내합니다. 학습 내용:
대부분의 저궤도(LEO) 임무 손실을 유발하는 세 가지 EPS 고장 모드
다중 스트링 태양 전지 배열 동작을 정확하게 시뮬레이션하는 방법
현실적인 부하 및 열 프로파일 하에서 COTS 배터리와 태양 전지를 특성화하는 실용적인 접근 방식
첫 번째 엔지니어링 모델부터 콘스텔레이션 생산까지 테스트 아키텍처 확장
태양 전지 배열부터 배터리 및 PCDU에 이르기까지 전력 시스템을 다루는 위성 엔지니어. 성능 및 신뢰성 측면에서 시스템을 테스트하는 위성 엔지니어 또는 프로젝트 관리자
무엇을 찾고 있습니까?