온디맨드
FDA와 같은 규제 기관 및 IMDRF와 같은 글로벌 프레임워크가 소프트웨어 구성 요소에 대한 더 큰 투명성과 더 빠른 취약점 대응을 요구함에 따라 의료 기기 사이버 보안에 대한 기대치는 더욱 엄격해지고 있습니다. 이러한 기대치를 충족하는 것은 고정밀의 기계 판독 가능한 SBOM을 생성하고, 취약점 인텔리전스에 대해 구성 요소를 지속적으로 모니터링하며, 위험에 대한 신속한 분류 및 통신을 가능하게 하는 자동화되고 반복 가능한 SBOM 워크플로우에 달려 있습니다.
이 웹 세미나에서는 주요 의료 기기 사이버 보안 요구 사항과 펌웨어 내에 깊이 내장된 타사 구성 요소를 찾아내는 실용적인 방법을 배우게 됩니다. 불완전한 SBOM으로 인해 발생하는 격차를 식별하고 취약점이 감지, 우선순위 지정 및 전달되는 방식을 개선할 수 있습니다. 이 세션에는 또한 제조업체와 의료 서비스 제공자 모두를 위해 SBOM 생성, 유효성 검사, 모니터링 및 운영 사용을 간소화하고 보안 및 규제 준비 태세를 강화하기 위한 명확한 다음 단계를 포함하는 SBOM 관리 워크플로우가 포함되어 있습니다.
이 웹 세미나는 제품 보안, 엔지니어링 및 규정 준수 팀을 포함한 의료 기기 제조업체와 병원 IT, 사이버 보안 및 장치 위험 관리를 담당하는 조달 전문가와 같은 의료 서비스 제공자를 위해 설계되었습니다. 또한 의료 기기 생태계에서 SBOM 생성, 취약점 관리 또는 규제 준비 태세와 관련된 모든 사람에게도 적합합니다.
무엇을 찾고 있습니까?