온디맨드
이 웨비나에서는 전체 광학 설계 환경에 대한 활성 연결 없이도 고충실도 이미지 시뮬레이션을 위한 새로운 독립형 접근 방식을 소개하여 더 빠르고 효율적인 워크플로우를 가능하게 합니다. 이미지 시뮬레이션을 렌즈 설계 도구에 대한 직접 액세스로부터 분리함으로써, 사용자는 이제 훨씬 더 뛰어난 유연성과 효율성으로 빠르고 정확한 이미지 형성 분석을 수행할 수 있습니다.
이 접근 방식의 핵심은 키사이트의 렌즈 성능 데이터(LPD)를 사용하는 것입니다. LPD는 입증된 광학 분석 기술에서 파생된 렌즈 동작의 작고 독립적인 표현입니다. LPD 파일은 독점적인 렌즈 설계 세부 정보를 노출하지 않으면서 해상도, 수차 및 시야 종속 동작과 같이 사실적인 이미지 시뮬레이션에 필요한 필수 성능 특성을 캡처합니다.
참석자들은 LPD 파일이 중요한 렌즈 성능 정보를 캡처하고, LPD 파일이 로컬에서 생성되었든 동료, 외부 파트너 또는 렌즈 공급업체로부터 얻었든 관계없이 독점적인 설계 세부 정보를 노출하지 않고 빠르고 고충실도 시뮬레이션을 가능하게 하는 방법을 배우게 될 것입니다. 웨비나는 LPD 파일을 사용한 독립형 엔드투엔드 이미지 시뮬레이션의 속도, 유연성 및 효율성을 보여주는 워크플로우 시연으로 마무리됩니다.
이 웨비나는 독점 설계 데이터를 보호하면서 시뮬레이션 워크플로우를 가속화하려는 이미징 및 광학 엔지니어링 전문가에게 이상적이며, 다음을 포함합니다.
이미지 시뮬레이션, 성능 검증 또는 팀 간 협업에 참여하는 모든 사람은 이보다 더 유연한 독립형 접근 방식의 이점을 누릴 수 있습니다.
무엇을 찾고 있습니까?