소프트웨어
DS2210A Inspector SC2 실리콘 전 단계 사이드 채널 분석
테이프아웃 전에 사이드채널 누출을 탐지, 위치 파악 및 완화하십시오.
Inspector SC2 프리실리콘 사이드채널 분석(Pre-Silicon Side-Channel Analysis)을 통해 하드웨어 보안, 설계 및 검증 팀은 실리콘이 제조되기 전(프리실리콘)인 설계 단계 및 개발 과정에서 사이드채널 취약점을 식별할 수 있습니다. 기존의 포스트 실리콘 테스트는 제조된 디바이스에 누설이 존재하는지 여부를 확인할 수 있는 반면, Inspector SC2 프리실리콘 사이드 채널 분석은 설계 내에서 누설이 발생하는 위치를 파악할 수 있게 하여, 팀이 개발 라이프사이클의 초기 단계에서 근본 원인을 파악하고 완화 전략을 평가할 수 있도록 지원합니다.
Inspector SC2 프리실리콘 사이드채널 분석은 테스트 벡터와 설계 활동 데이터를 활용하여 레지스터 전송 레벨(RTL), 합성된 넷리스트 및 게이트 레벨 설계를 분석함으로써, 어떤 신호가 누설되는지, 누설량은 어느 정도인지, 누설이 언제 발생하는지, 그리고 설계 내 어디에서 비롯되는지를 파악합니다. 이러한 가시성을 통해 팀은 대응 조치를 검증하고, 대체 설계를 비교하며, 제조 후 취약점을 발견할 때 발생하는 비용과 위험을 줄일 수 있습니다.